Fino a poco tempo fa, un pensiero comune era che lavorare da casa non funzionava. Gli addetti avrebbero lavorato molte meno ore e la produttività sarebbe stat molto più bassa. Ora si scopre che il tele-lavoro funziona bene e che le persone sono spesso ancora più efficaci a casa, questo offre l'opportunità di lavorare di più a casa a lungo termine. Quindi è giunto il momento di perfezionare l'ambiente di lavoro a casa.
Lavoro da casa
Oltre al computer e al monitor, è essenziale una connessione a Internet veloce e stabile. Il vostro router di rete deve quindi essere all'avanguardia. I router moderni possono controllare l'utilizzo di Internet in modo da avere la massima larghezza di banda quando serve. Con l'aumento del numero di dispositivi nel vostro ufficio domestico, aumenta la necessità di cavi e adattatori. Se avete paura di un'accozzaglia di cavi, i vostri dispositivi sono preferibilmente collegati via WiFi.
Arreda bene il tuo posto di lavoro
Ciò di cui hai bisogno per poter lavorare bene, è il benessere della persona. Che si tratti di un PC desktop o di un notebook, due monitor possono semplificare il lavoro inaspettatamente e aumentare la produttività. Se si lavora a lungo al computer, si consiglia vivamente di utilizzare un mouse e una tastiera ergonomici. Mentre molti sostengono un ufficio senza carta, una stampante multifunzione solida è un must in qualsiasi ufficio a casa.
Per essere visti e ascoltati
Anche se i portatili di solito hanno una webcam integrata, una webcam a clip offre una qualità video decisamente migliore. Il suono privo di rumore è altrettanto importante. Un microfono di alta qualità è particolarmente adatto a questo scopo. Un auricolare senza fili vi dà la libertà di muovervi nella stanza. Si consiglia di acquistare una cuffia radio molto leggera. Infine, ma non meno importante, prestare attenzione a un'illuminazione sufficiente per prevenire il mal di testa..
Presenta il tuo prodotto
Volete dimostrare il vostro ultimo prodotto e trasmetterlo in diretta al vostro cliente? Una fotocamera con uscita HDMI o SDI è adatta per un'immagine di alta qualità. Per completare l'installazione, oltre al software di streaming, è necessario un video grabber (noto anche come scheda di acquisizione).
Sicurezza
Se si lavora da casa, bisogna pensare alla sicurezza. Ciò comprende sia il funzionamento sicuro degli apparecchi che il trattamento responsabile dei dati. I dispositivi elettrici possono essere protetti da un UPS. In caso di mancanza di corrente, avrai così abbastanza tempo per salvare il lavoro e spegnere il computer.
I dati non sono chiamati la materia prima del 21° secolo per niente! La protezione è quindi ancora più importante. Con una soluzione di archiviazione NAS, si garantisce la ridondanza dei dati. L'utilizzo di una VPN, di un programma antivirus e di un firewall desktop può proteggere dalle minacce di rete.
Progettazione e presentazione
La pianificazione e la presentazione vengono sempre più spesso effettuate in digitale. L'attrezzatura necessaria comprende un proiettore, uno schermo, un computer e un puntatore laser.
Con il digital signage potete decorare ulteriormente il vostro ingresso o la vostra vetrina. Le offerte interattive assicurano che i vostri clienti si blocchino estasiati.
Riunioni migliori
L'organizzazione di riunioni e conferenze digitali non solo fa risparmiare sui costi di viaggio, ma è anche flessibile e fa risparmiare tempo. Con le telecamere per conferenze, riuscite a catturare tutti i partecipanti e a mostrare ai vostri interlocutori un'immagine di alta qualità. Un telefono da conferenza non dovrebbe mancare per un suono cristallino.
Progettazione ufficio
Prestare attenzione all'ergonomia quando si allestisce il posto di lavoro. Si consiglia una sedia con schienale regolabile e una scrivania regolabile in altezza. Vari studi dimostrano che l'uso di tavoli regolabili in altezza favorisce la produttività, la concentrazione e la salute!