Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Quale notebook si adatta alle mie esigenze?
Oggi il notebook è diventato un computer standard e molto popolare grazie alle sue possibilità di utilizzo flessibili. Rappresenta il principale strumento di lavoro per molte persone nei più svariati campi di lavoro. In ambiente privato, il notebook viene utilizzato per il consumo di contenuti multimediali o come terminale di comunicazione, tramite il quale viene registrato e gestito il contatto con parenti, amici e conoscenti. Le attività che i notebook devono gestire sono limitate nella loro varietà e nella richiesta di hardware. Di conseguenza, la dotazione tecnica di cui dispongono i notebook è a volte molto ampia. Per trovare il dispositivo giusto, prima dell'acquisto, i potenziali clienti dovrebbero considerare cosa vogliono utilizzare il vostro notebook e quali applicazioni sono in primo piano.
Dispositivo di lavoro, computer di casa o stazione di gioco?
Il notebook deve essere un vero e proprio dispositivo di lavoro per le applicazioni quotidiane in ufficio? Nel settore domestico sono richieste non solo le applicazioni standard come la navigazione sul web e l'elaborazione di testi, ma anche il software multimediale che richiede molte risorse? Oppure è necessaria una maggiore riserva di potenza per giochi tecnicamente impegnativi o software di design professionale? Con una tale distinzione è possibile analizzare in modo grossolano se un notebook dovrebbe essere più potente della media o dotato di una scheda grafica 3D.
In generale, diversi fattori definiscono le diverse dimensioni delle possibili configurazioni notebook: Potenza di elaborazione e memoria di lavoro, prestazioni grafiche, qualità del display, velocità del disco rigido, interfacce e collegamenti, struttura e qualità di elaborazione. A questo si aggiungono il sistema operativo e la capacità della batteria.
Potenza di elaborazione
La potenza di elaborazione fornisce in sostanza la velocità che il computer può raggiungere durante la gestione dei suoi compiti. Ciò si nota, ad esempio, nel numero di possibili applicazioni in parallelo. Le prestazioni svolgono un ruolo importante anche in attività ad alta intensità di calcolo, come l'elaborazione di grafici ad alta risoluzione o la compressione dei file.
Sono disponibili per notebook in architettura PC di AMD e Intel in diverse versioni; i notebook Apple, chromebook e tablet Windows sono limitati a processori Intel di dimensioni diverse.
Memorie RAM
Le prestazioni del notebook non dipendono solo dal processore principale. Anche la dimensione della memoria di lavoro è fondamentale. Se la memoria di lavoro è troppo piccola, ciò può rallentare le prestazioni dell'intero sistema, anche se è integrato un potente processore. Su questo aspetto non si dovrebbe risparmiare, perché ci si potrebbe pentire a posteriori. I notebook per PC attuali offrono in gran parte da 4 a 16 GB di memoria, con notebook per giochi mai meno di 8 GB. In linea di principio, più è, meglio è.
Prestazioni grafiche
Per quanto riguarda le prestazioni grafiche, è necessario distinguere tra un chip grafico integrato nel processore principale e processori grafici di fornitori esterni che portano il supporto 3D per la rappresentazione di sequenze 3D ad alta risoluzione. Dietro il termine "Intel HD Graphics" si cela una varietà di varianti della grafica Onboard, che vengono descritte in modo più dettagliato nella scheda tecnica del prodotto a seconda della versione. Con questi processori grafici è possibile una rappresentazione limitata dei contenuti 3D.
Al contrario, le schede grafiche 3D dedicate sono apprezzate soprattutto dai giocatori che vogliono utilizzare la grafica 3D ad alta risoluzione dei moderni videogiochi. I processori grafici 3D sono offerti da NVIDIA (serie GeForce) e AMD (serie Radeon). Oltre al gioco, possono offrire un vantaggio in termini di prestazioni anche per applicazioni grafiche, ad esempio per il design grafico professionale e la modellazione 3D.
Display
Il display è una parte fondamentale di un notebook. Anche se è possibile collegare monitor esterni alla maggior parte dei notebook, il display integrato viene normalmente utilizzato come monitor principale ed è l'unico display disponibile in viaggio. Gli acquirenti di notebook dovrebbero prima riflettere su quanto deve essere grande il display. I display più grandi sono particolarmente adatti per le applicazioni multimediali e i giochi per computer, ma richiedono più potenza. Inoltre, le dimensioni e il peso del notebook sono maggiori. I notebook con display più piccoli, invece, possono essere riposti più facilmente e di solito hanno una maggiore durata della batteria.
I display possono essere opachi o lucidi. Sono offerte versioni antiriflesso. I display opachi hanno una superficie rivestita che disperda la luce in direzioni diverse. In questo modo si riducono gli specchi e il display può essere utilizzato anche all'aperto, a condizione che la luminosità sia sufficiente. I colori e i contrasti appaiono invece più potenti sui display lucidi, anche la nitidezza delle immagini ha un effetto più intenso. I display lucidi sono particolarmente adatti per le presentazioni di foto e video. Uno degli svantaggi dei display lucidi è che la polvere e le impronte digitali si distinguono fortemente, il che comporta un maggiore sforzo di pulizia.
Le dimensioni importanti sono inoltre la luminosità e la visione angolare del display. Entrambi sono misurabili, ma anche fortemente dipendenti dall'impressione soggettiva. I display di qualità superiore dispongono in genere di un display IPS (in-plane Switching). In questo modo si riduce al minimo la perdita di qualità grazie ai cambiamenti dell'angolo di visione rispetto ai classici pannelli TN (Twisted Nematic). Sono disponibili anche notebook con pannelli OLED. Questi forniscono un vero e proprio nero rispetto al grigio di altre tecnologie di visualizzazione durante la rappresentazione delle immagini grazie ai pixel illuminati singolarmente.
La maggior parte dei display per notebook è disponibile con risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel. Questa risoluzione è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni disponibili; allo stesso modo, i film possono essere visualizzati nella migliore qualità. Sono disponibili anche modelli con una risoluzione inferiore, con 1366 x 768 pixel o 1600 x 900 pixel. I dispositivi di qualità superiore sono dotati di display ad alta risoluzione sin dall'introduzione del display Retina di Apple. Attualmente sono disponibili modelli con un massimo di 3840 x 2160 pixel. Con un'elevata risoluzione è possibile ingrandire di conseguenza l'area visualizzabile di un display.
Hard disk
Il disco rigido come memoria dati centrale rappresenta un componente importante nell'intero sistema. Oltre alla capacità di memoria e alla sicurezza dei dati, la velocità di accesso è particolarmente importante. Può influenzare notevolmente la velocità del computer e in alcuni casi può rallentare. Per accelerare le prestazioni del sistema, senza dover implementare grandi potenziamenti, sono stati utilizzati dischi rigidi a memoria fissa o SSD (Solid State Drive) dalla fine degli anni 2000. Funzionano senza parti mobili e consentono tempi di accesso e di reazione più brevi rispetto ai dischi rigidi tradizionali. In questo modo è possibile lavorare in modo particolarmente rapido. Tuttavia, il prezzo per GB per le unità SSD è notevolmente superiore rispetto ai dischi rigidi tradizionali. Di conseguenza, la capacità totale delle unità SSD montate di serie è spesso inferiore.
Poiché la maggior parte delle applicazioni quotidiane non richiede una quantità di memoria straordinaria, un'unità SSD disponibile in commercio da 256 GB può essere già sufficiente. Se sono necessari grandi quantità di dati, ad esempio per archiviare foto o video o per installare giochi di salvataggio, è necessario scegliere un disco rigido magnetico. In alternativa, è possibile combinare una memoria esterna come un disco rigido USB con un'unità SSD interna. Sono disponibili varianti di notebook con due slot per disco rigido. In questo modo, in genere un'unità SSD viene combinata come disco rigido di sistema con un disco rigido magnetico per la memorizzazione dei dati. Questa soluzione è pratica, ma aumenta la forma e il peso di un notebook.
Interfacce
Spesso viene sottovalutata l'importanza delle interfacce su un notebook. Ad esempio, un numero troppo ridotto di porte USB disponibili può influenzare negativamente l'utilizzo quotidiano: Se oltre al mouse e alla tastiera si devono collegare contemporaneamente al notebook altri dispositivi di uso quotidiano, come un disco rigido USB o un'interfaccia audio, può essere necessario disaccoppiare temporaneamente i singoli dispositivi.
Gli standard di interfaccia dei notebook includono il collegamento di microfono e linea. Nel frattempo, anche l'interfaccia HDMI si è imposta come standard; tuttavia, le porte mini e micro HDMI o display e mini display sono meno comuni. La porta VGA può essere trovata solo in pochi dispositivi.
La maggior parte dei notebook offre un lettore di schede SD, a volte anche uno slot micro SD. Di serie con USB sono USB 2.0 e USB 3.0. Sono ora disponibili numerosi dispositivi con compatibilità con lo standard USB 3.1 introdotto nel 2013 e con il collegamento USB-C adatto, che consente non solo un trasferimento dati elevato, ma anche un'alimentazione per registrazioni di potenza fino a 100 W.
La WLAN è lo standard per tutti i dispositivi, con modalità diverse. Poiché la maggior parte dei router WLAN supporta le modalità più comuni, l'utente deve preoccuparsi solo se ha esigenze particolari in termini di velocità di trasmissione.
La disponibilità di porte LAN sui notebook è ridotta, in quanto la WLAN diffusa rende la variante cablata in genere superflua. La tecnologia Bluetooth è attualmente uno standard, in modo che i dispositivi finali corrispondenti come altoparlanti o cuffie possano essere collegati facilmente.
Forma e lavorazione di notebook
Poiché un notebook è difficilmente modificabile in modo modulare dopo l'acquisto, è necessario valutare in anticipo quali requisiti sono stati richiesti per la struttura. La dimensione fisica del notebook si definisce tramite la diagonale dello schermo, misurata in pollici. L'offerta disponibile va dai notebook da 10,6 pollici alle varianti da 17,3 pollici. I più comuni sono da 13 pollici - fino a 15 pollici. I dati si riferiscono alla lunghezza tra due angoli obliqui opposti del display. Maggiore è la misura, più ingombrante sarà il notebook. I modelli più piccoli offrono meno spazio, ad esempio, per dispositivi integrati come un secondo disco rigido. Inoltre, l'offerta di spazio per collegamenti aggiuntivi diminuisce.
Poiché un notebook è costruito come dispositivo compatto, a differenza del computer fisso, è necessario considerare l'importanza della qualità di elaborazione per l'uso quotidiano. Anche se solo una parte è difettosa, l'intero dispositivo deve essere portato alla riparazione o addirittura sostituito, il che può richiedere molto tempo.
La scelta del sistema operativo
Sono disponibili in dotazione con la variante PC e quindi anche per i notebook di gioco, soprattutto i sistemi Windows attuali in versioni diverse come versione Home o Pro. I notebook Apple vengono forniti con una versione macOS corrente. Una variante speciale è rappresentato dai chromebook che lavorano con una propria distribuzione Linux, Google Chrome OS. Questo sposta i processi di lavoro del computer su applicazioni cloud, il che mette un po' in secondo piano l'attrezzatura hardware del proprio notebook. La scelta dipende soprattutto dalle abitudini degli utenti.
Accessori utili per il vostro notebook: Protezione dello schermo e della vista
Proteggete il vostro notebook da sguardi laterali indesiderati con una pellicola protettiva. Il nostro rilevatore di prodotti 3M vi guiderà con pochi clic alla protezione adatta per il vostro prodotto. Per trovare il prodotto 3M
Notebook speciali
Laptop per giochi
I laptop per il gaming sono notebook per PC dotati di un hardware particolarmente potente e di una scheda grafica 3D. Dimensioni e peso sono dimensioni inferiori rispetto alla potenza di elaborazione e alla qualità grafica. La priorità è un'elevata potenza che può garantire le risorse necessarie per i giochi di computer attuali. Grazie all'elevato ingombro dei chip grafici potenti, ai concetti di raffreddamento più elaborati con grandi ventole e, non da ultimo, al grande display, i laptop da gioco sono offerti in gran parte in formato da 17,3 pollici.
Chromebooks
I chromebook hanno un approccio fortemente focalizzato sul cloud. Il sistema operativo Google Chrome OS si basa su un utilizzo prioritario dei servizi cloud e dell'archiviazione online. In questo modo, il notebook viene utilizzato come un terminale che definisce il suo ambito di funzionamento grazie alle possibilità dell'host, cioè del servizio server centrale su Internet. Chrome OS è sostanzialmente ridotto al browser web Chrome, in modo che ogni applicazione funzioni come applicazione web. Pertanto, non è necessario installare alcun software. Tuttavia, è necessaria una connessione a Internet per poter utilizzare al meglio le funzioni del dispositivo.
MacBook Apple
Per i MacBook Apple, come per i modelli di PC, l'elaborazione locale dei dati è in primo piano. Poiché i MacBook sono offerti esclusivamente dalla società Apple, sono dotati esclusivamente del sistema operativo macOS. Ulteriori differenze si trovano nei dettagli dell'attrezzatura.
I computer Apple sono generalmente più facili da usare grazie a meno problemi di compatibilità e a concetti di funzionamento intuitivi. Ciò è in particolare il problema della stabilità dei precedenti sistemi operativi Windows negli anni '90. Allo stesso tempo, il carattere chiuso del sistema Apple, che limita la possibilità per i produttori esterni di integrare componenti hardware per i computer Apple a determinate condizioni. In questo modo si riducono al minimo i problemi di compatibilità e sicurezza, mentre la scelta dei componenti hardware e delle estensioni disponibili rispetto ai notebook PC è notevolmente inferiore.
Tablet Windows
I tablet Windows rappresentano una combinazione di tablet e notebook. Questa classe di dispositivi si basa sulla funzionalità di un PC Windows e sulla facilità di utilizzo di un tablet. Pertanto, i dispositivi dispongono di un touchscreen; in alcuni dispositivi la tastiera può essere semplicemente scollegata dal display, che poi funge da tablet.
I tablet Windows sono disponibili in diversi modelli: I cosiddetti pad funzionano come tablet e possono essere collegati a una tastiera. I convertibili sono invece collegati tramite cerniere con una tastiera in dotazione. Le varianti, note come Detachable, hanno anche una tastiera collegata, che può essere facilmente scollegata.
I tablet Windows sono disponibili in dimensioni da 8 pollici a 14 pollici. Le caratteristiche comuni sono gli adattatori WLAN, la funzione stylus e alcune opzioni di telefonia mobile come la connettività GSM, UMTS o LTE.