Consulente
Il monitor per PC come finestra nel mondo digitale
Moderni monitor per PC per lavorare in modo rilassato e il massimo divertimento sul PC: Fantastiche esperienze di film in Full HD, 4K o 3D
I computer sono diventati un aiuto indispensabile nella vita quotidiana. Non solo al lavoro, ma anche nelle vacanze. Che tu voglia navigare in Internet e controllare i social network, vedere i tuoi programmi preferiti o rilassarti con un videogioco, hai bisogno del monitor adatto. Senza un buon monitor per PC, anche il PC più potente non è divertente. Più tempo trascorrete con il dispositivo, più la vostra decisione di acquisto dovrebbe essere di un prodotto di fascia alta. In particolare, il monitor PC giusto può essere utilizzato senza problemi per due, tre o più generazioni di PC.
Scoprite quale monitor PC si adatta a voi. I dispositivi attuali con risoluzioni di 4K o Full HD e rappresentazione 3D soddisfano tutte le esigenze. Sono disponibili diverse dimensioni per la scrivania e una tecnologia potente per un divertimento di gioco senza limiti.
Quali monitor per PC sono disponibili?
Cosa si dovrebbe fare per l'acquisto di un monitor per PC?
In questo modo si ottiene la nitidezza ideale dell'immagine
Il pannello adatto per ogni scopo
Frequenza di visualizzazione sufficiente
Accessori ergonomici: Funzione tilt e pivot
Il monitor PC adatto per le vostre esigenze personali
Domande frequenti
Quali monitor per PC sono disponibili?
Monitor LCD
La tecnologia più comune per i display è il display LCD (Liquid Crystal Display). I cristalli liquidi a controllo elettronico creano un'immagine di singoli punti colorati. La retroilluminazione necessaria è stata fornita in passato da tubi fluorescenti.
Monitor LED
Anche un monitor LED funziona con cristalli liquidi. La maggior parte dei moderni monitor per PC sono dotati di tecnologia LED (Light Emitting Diode). La retroilluminazione per i cristalli liquidi fornisce LED salvaspazio. Questi dispositivi convincono per l'elevata efficienza energetica e il design sottile.
Cosa si dovrebbe fare per l'acquisto di un monitor per PC?
Dimensioni ottimali dello schermo
In sostanza, con un monitor per PC si comporta in modo simile a quello dei televisori: Più grande, meglio è. Attualmente, i monitor PC con una diagonale dello schermo di 21,5 pollici costituiscono il limite inferiore. Le dimensioni più piccole non sono più disponibili. La maggior parte degli acquirenti accede a modelli con diagonale compresa tra 24-27 pollici e molto altro ancora. D'altro canto, verso l'alto non ci sono limiti. Per l'uso domestico sulla scrivania, tuttavia, di solito la scelta è di 32 pollici. Al momento dell'acquisto, tenere presente che la scrivania deve avere spazio sufficiente. Inoltre, più grande è il display, maggiore è la distanza dall'immagine. Come regola generale, la distanza tra i sedili deve essere impostata come distanza tra i sedili, ad esempio 1,2 volte la diagonale. Il fattore di conversione da pollici in centimetri è 2,54. Un monitor da 22 pollici dovrebbe quindi mantenere una distanza di almeno 70 centimetri, mentre un modello da 32 pollici dovrebbe avere già un metro.
Formato adatto
Mentre i monitor per PC erano disponibili solo in formato 4:3, il formato orizzontale con un rapporto di aspetto di 16:9 è ormai comune, che offre in larghezza una superficie molto più visibile rispetto al suo predecessore. Chi con il suo computer naviga e modifica documenti, ma dovrebbe cercare un monitor in formato 16:10. La tendenza è verso i monitor nel formato extra-large 21:9. Gli appassionati di cinema si dilettano nella rappresentazione senza sfarfallio dei grandi successi di Hollywood. Ma anche in ufficio questo monitor per PC può essere utile, ad esempio per il software di taglio video o di elaborazione delle immagini.
Risoluzione dello schermo sufficiente
Per il numero di pixel, Full HD è il punto di riferimento decisivo. L'immagine è composta da 1920 x 1080 (L x A) pixel. A chi non è sufficiente questa alta risoluzione, per il quale Conrad ha in offerta nel suo negozio online anche modelli con più pixel. Ad esempio, i monitor da 27 pollici spesso si posizionano sul formato WQHD con 2560 x 1440 pixel. Un ulteriore aumento è la risoluzione UHD con 3840 x 2160 pixel. Questo formato Ultra-High-Definition offre quattro volte più punti di immagine, quindi spesso si parla anche di risoluzione 4K. Distribuito sulla stessa superficie, si possono quindi fornire molte più informazioni: Le immagini hanno un effetto più dettagliato.
Il nostro consiglio pratico: controllare l'hardware
Prima di acquistare un monitor per PC, controllare l'hardware. Più punti di immagine del monitor sono rappresentati, più è necessaria la scheda grafica. Ciò vale soprattutto per la rappresentazione 3D ad alta risoluzione.
In questo modo si ottiene la nitidezza ideale dell'immagine
Il dettaglio dell'immagine alla fine dipende dalla cosiddetta densità di pixel. Si tratta di un valore matematico calcolato dal rapporto tra risoluzione e dimensione dell'immagine. La densità dei pixel è indicata in ppi (pixel per pollice).
Un monitor da 22 pollici con risoluzione Full HD raggiunge circa 100 pixel per pollice. Utilizzare la stessa risoluzione con un monitor con una diagonale di 30 pollici, rimangono solo 73 punti immagine sulla stessa superficie. Questo è sufficiente per guardare film, ma la visualizzazione sembra molto grossolana durante la lettura o la modifica di immagini. Uno schermo da 30 pollici con un display 4K raggiunge una nitidezza notevolmente maggiore con circa 150 pixel per pollice. Per i monitor fino a un massimo di 24 pollici, la risoluzione Full HD è di solito sufficiente. Tuttavia, se la diagonale dell'immagine aumenta, si consiglia di raggiungere un modello con più punti di immagine.
Il pannello adatto per ogni scopo
Il vero cuore di ogni monitor LCD è il cosiddetto pannello, che determina la procedura tecnica per il controllo dei cristalli liquidi. La maggior parte dei monitor per PC utilizza uno dei tre tipi di pannelli più importanti:
- Pannello TN: La cosiddetta tecnologia Twisted-Nematic è particolarmente popolare tra i giocatori e spesso viene utilizzata in semplici monitor di lavoro. Può essere prodotto a un prezzo relativamente conveniente e offre tempi di commutazione rapidi così importanti per i giocatori. I compromessi devono essere presi in considerazione per quanto riguarda la qualità dell'immagine e la stabilità dell'angolo di visione.
- Pannello VA: La classe dei pannelli di allineamento verticale viene utilizzata principalmente negli schermi per i grafici - in termini di qualità dell'immagine non c'è alternativa. Tuttavia, questo ha il suo prezzo. Inoltre, questa tecnica è meno adatta per giocare a causa del modo di lavorare più snello.
- Pannello IPS: La tecnologia di switching in-plane offre qualcosa di tutto: Una buona o ottima qualità del colore con un'ottima capacità di gioco. Tuttavia, questa flessibilità ha il suo prezzo.
Frequenza di visualizzazione sufficiente
Soprattutto se vi piace zoomare i giochi per computer, è meglio prestare attenzione ai modelli con tecnologia a 120 o 144 Hertz.
Mentre la maggior parte dei monitor visualizza 50 o 60 fotogrammi al secondo, questi modelli visualizzano il doppio del numero sullo schermo nello stesso tempo.
Questo, insieme a una potente scheda grafica, garantisce una maggiore agilità durante il gioco e consente una risposta più rapida.
Inoltre, l'elevata velocità di aggiornamento consente anche l'utilizzo del monitor come display 3D, a condizione che la scheda grafica sia sufficientemente potente.
Accessori ergonomici: Funzione tilt e pivot
Molti monitor per PC offrono la possibilità di regolare l'inclinazione e l'altezza del display. Con un solo gesto, la posizione del monitor del PC può essere regolata in modo semplice in base alle posizioni di seduta variabili. Per i copywriter, i monitor PC con funzione Pivot sono interessanti. Qui il display può essere ruotato di 90 gradi. In questo modo, con pochi gesti avrete un testo in verticale molto più chiaro e in vista.
Accessori utili per il vostro monitor PC: Protezione dello schermo e della vista
Proteggere il monitor da sguardi laterali indesiderati con una pellicola protettiva. Il nostro filtro di selezione di prodotti 3M vi guiderà con pochi clic alla protezione adatta per il vostro prodotto.
Lo schermo PC adatto per le vostre esigenze personali
Ufficio e navigazione
Per navigare in Internet o per il vostro lavoro sono sufficienti 5 ms o anche 6 ms, per garantire una vita di lavoro senza problemi. Nel frattempo tutti i monitor per PC sono progettati per la visualizzazione in HD nell'offerta Conrad e consentono un aspetto nitido anche in caso di utilizzo quotidiano. I display LC proteggono gli occhi.
Design grafico e video
Un monitor per PC 4K è proprio quello giusto. Con tempi di risposta rapidi di 2 ms, anche i rapidi cambiamenti delle immagini non sono un problema. La modifica di progetti in programmi professionali diventa così più precisa.
Giochi
Un tempo di risposta rapido di almeno 2 ms o, in modo ottimale, di 1 ms garantisce ai giocatori un'esperienza di gioco senza "strappi". Questo è particolarmente importante per i giochi che si basano sulla velocità. Per un'esperienza HD completa, si consiglia un monitor per PC di dimensioni pari o superiori a 24 pollici e con almeno un collegamento HDMI, anche per console di gioco.
Il nostro consiglio pratico: ampia scelta di dispositivi
Nel nostro negozio troverete monitor con numerosi accessori e collegamenti: Dagli altoparlanti integrati, a DisplayPort, fino alla funzione picture-in-picture. È particolarmente importante notare i sintonizzatori integrati per il piacere della TV o la funzione touch per il collegamento del laptop.
Domande frequenti
Cosa bisogna fare con un monitor quando i film vengono spesso riprodotti in streaming?
Se vengono visualizzati molti film video, si dovrebbe prendere in considerazione un modello 16:9 con risoluzione Full HD. Se deve essere utilizzato come ricambio per TV, si potrebbe offrire un modello con diagonale 26 o 27". In questo modo si può anche stare seduti davanti a più persone a una distanza leggermente maggiore.
Collegamenti: Per un monitor di alta qualità destinato a regalare qualche anno di piacere, DVI e HDMI sono un must, DisplayPort è freestyle. È possibile rinunciare a VGA.
Tecnica del pannello: Per gli schermi di queste dimensioni vengono utilizzate tre diverse tecniche e tutti hanno i loro vantaggi e svantaggi:
TN: Questi pannelli sono molto economici e molto veloci. Per questo motivo è molto popolare tra i giocatori e le persone che prestano attenzione ai soldi. Ma hanno un enorme svantaggio e questa è la dipendenza dall'angolo di visione del contrasto. Con un grande schermo, i colori negli angoli appaiono già leggermente diversi, diventa deleterio se si guarda il display da un'angolazione di oltre 30° fuori asse. Con diverse persone rilassate su uno schermo di questo tipo, ad esempio guardando un film, non è affatto possibile.
VA: Questi pannelli sono molto stabili agli angoli e molto colorati. A seconda del tipo (ci sono diverse varianti VA), il tempo di commutazione dei punti dell'immagine è lento a medio-lento. Per i giocatori questi schermi non sono adatti, per la visione di video ci sono varianti che vanno già bene. Per i grafici, questi schermi sono lo standard per eccellenza a causa della loro fedeltà al colore.
IPS: Questa tecnica è più nota dal mondo della telefonia mobile dello smartphone e del tablet. IPS è anche molto stabile all'angolo di visuale, ma più veloce di VA, anche se non veloce come TN. Il difetto di quasi tutti i pannelli IPS è una tonalità leggermente viola quando si guarda da un angolo laterale più grande.