Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
PC: non è più possibile immaginare le imprese e le famiglie senza di loro
La storia di successo del computer non finisce mai. Senza potenti sistemi PC, un'economia moderna come la conosciamo sarebbe assolutamente inimmaginabile. Oggi si trova il computer ovunque: Dallo studio medico, al commercio al dettaglio e all'artigianato fino all'industria. Nella nostra guida potrete scoprire quali sono i tipi di PC disponibili e a cosa possono essere utilizzati.
Settori di utilizzo dei computer
Computer Office e PC All-in-One
Workstation e server
Mini PC e computer industriali
Notebook - l'alternativa portatile
Speciali PC da gioco
Cosa valutare quando si compra un computer?
La nostra buona pratica: prestare attenzione a una ventilazione adeguata del PC!
FAQ - domande frequenti sui computer
Settori di utilizzo dei computer
I computer desktop e i notebook vengono utilizzati praticamente ovunque, sia nell'amministrazione pubblica, negli ospedali o nei piccoli magazzini di generi alimentari dietro l'angolo. Nessun settore merceologico è presente oggi senza che ci sia un PC desktop. I lavori eseguiti con questo computer sono molteplici. Può essere la gestione di stock o calcoli complessi in un laboratorio di ricerca. I redattori scrivono i loro articoli sul computer e la polizia registra rapporti video su PC. Proprio in connessione con Internet, le possibilità di utilizzo sono praticamente illimitate. Nella maggior parte dei casi Microsoft Windows viene utilizzato come sistema operativo. Una possibile alternativa è Linux e Mac OS per i desktop Apple. Nella nostra gamma troverete una vasta gamma di diversi PC, che vanno dal Barebone alle workstation fino al PC ricondizionato.
Computer Office e PC All-in-One
Computer Office
Un sistema PC Office non deve disturbare durante il lavoro. Pertanto, è particolarmente importante che un computer desktop di questo tipo provochi un rumore di funzionamento il più silenzioso possibile. L'alloggiamento del PC dovrebbe inoltre occupare poco spazio. Maggiore è il numero di computer utilizzati in un ufficio, più importante è anche la questione del consumo energetico. Di solito non sono necessari processori particolarmente potenti di AMD o Intel per un computer da ufficio. L'unità grafica integrata in molte CPU è per lo più sufficiente per le applicazioni Office utilizzate.
PC All-in-One
Ogni volta che un sistema PC viene utilizzato non solo come un dispositivo di lavoro puro, ma anche come un oggetto integrato in arredi, la soluzione all-in-one colpisce: Si tratta di un monitor in cui è contenuto l'hardware completo. Il vantaggio di un All-in-One è il ridotto ingombro. Il pioniere in questo settore è l'Apple iMac, che si trova spesso in sale da medico, agenzie di pubblicità e uffici di design.
Workstation e server
Workstation
Con una workstation professionale è necessaria una potenza notevolmente maggiore. Questi computer vengono utilizzati con software e applicazioni ad elaborazione intensiva come il rendering 3D o CAD. A tale scopo vengono utilizzati processori AMD e Intel con 8 o più core. Nella maggior parte dei casi, una semplice CPU quad-core è già troppo debole. In alcune workstation sono integrati anche due processori uguali. Oltre a un'elevata potenza del processore, una workstation richiede anche molta memoria di lavoro e spesso più dischi rigidi.
Server
Anche i server devono essere particolarmente potenti. Senza server non c'è internet e anche la maggior parte delle reti aziendali sono inutili senza di esse. Tali computer richiedono molta potenza di elaborazione, per questo vengono utilizzati processori speciali come AMD Etyc o Intel Xeon, che dispongono di una vasta gamma di core. È inoltre necessaria una grande quantità di memoria e un'elevata capacità di memoria.
Mini PC e computer industriali
Mini PC
I Mini PC sono computer dalle dimensioni particolarmente compatte. I dispositivi sono a volte così piccoli che possono essere facilmente nascosti dietro un monitor con un supporto speciale e possono quindi essere utilizzati come computer desktop completo. Anche in questo caso sono disponibili modelli molto potenti, con i quali è possibile eseguire calcoli elaborati. Tuttavia, la possibilità di aggiornamento è molto limitata a causa dei piccoli alloggiamenti, per una scheda grafica dedicata di solito non c'è spazio.
Computer industriale
Per lo più, i PC industriali sono particolarmente robusti: Sono spesso molto compatti e vengono utilizzati, tra l'altro, nei settori della robotica, dell'automazione e della comunicazione industriale. Questi computer hanno interfacce che raramente si incontrano in un normale desktop, ma che hanno ancora grande importanza per le applicazioni industriali. Queste includono porte parallele e seriali e, in genere, anche più collegamenti di rete. Come sistema operativo viene spesso utilizzato Windows, ma anche Linux o Android. Anche nel settore industriale si trovano i cosiddetti computer a scheda singola, che sono un buon pezzo di piccole dimensioni e spesso vengono utilizzati nell'ambito dell'IoT.
Notebook: L'alternativa portatile
I laptop o i notebook vengono utilizzati principalmente da dipendenti che lavorano sul campo. A tale scopo, i computer devono essere il più leggeri e robusti possibile. Particolarmente adatti per l'uso mobile sono i laptop, la cui diagonale dello schermo è inferiore a 13 pollici. La durata della batteria più lunga possibile è più importante per questi dispositivi che per le prestazioni estreme. Invece di un disco rigido tradizionale, un'unità SSD resistente agli urti è la prima scelta, soprattutto per i dispositivi mobili. Per consentire un lavoro fluido, il laptop deve avere almeno 8 GB di RAM DDR4, anche di più a seconda del software utilizzato.
Speciali PC da gioco
I PC di gioco sono principalmente progettati per l'intrattenimento. Questi dispositivi non sono solo semplici PC desktop, ma veri e propri oggetti lifestyle. Molti di questi computer sono dotati di finestre trasparenti sul case che condividono la vista dell'hardware integrato. Un'altra tendenza sono le illuminazioni a LED: Molti produttori di hardware offrono schede grafiche, ventole e persino moduli RAM con illuminazione RGB integrata. Per poter visualizzare sul monitor anche i moderni giochi 3D a risoluzioni elevate, un PC per giochi richiede un'elevata CPU e prestazioni grafiche. In questo modo la tendenza sta per passare ai processori AMD e Intel con 6 o più core fisici. Inoltre, una potente scheda grafica è un must. Un tale acceleratore grafico può raggiungere facilmente il prezzo di un PC Office completamente attrezzato. La memoria di lavoro, può avere almeno 16 GB di RAM DDR4, volentieri anche di più. Per i notebook da gioco valgono gli stessi criteri. I modelli corrispondenti sono quindi anche per lo più molto costosi e spesso piuttosto pesanti.
Cosa valutare quando si compra un computer?
Dipende sempre per cosa deve essere utilizzato il computer. Un PC Office non richiede una scheda grafica per il gaming e nessuna RAM DDR4 da 32 GB. Prima dell'acquisto, identificate le vostre esigenze precise, in modo da evitare spese inutili per i componenti che non vi servono. La maggior parte dei PC completi, in cui i dispositivi di input e un monitor vengono forniti allo stesso modo, sono una buona scelta per iniziare. Se non si desidera ricorrere a un PC completo, è possibile, ad esempio, utilizzare un configuratore per PC per assemblare la propria macchina individuale con pochi clic. Per le semplici attività di ufficio è ancora sufficiente un computer con 8 GB di RAM DDR4 e una CPU dual-core. Se invece il computer deve essere utilizzato anche per attività più complesse, nella maggior parte dei casi 16 GB sono una buona scelta. In genere è necessaria una maggiore memoria solo quando si eseguono editing video professionale, rendering 3D o programmi CAD. Allora dovrebbe esserci almeno un processore quad-core, ma i modelli con 6 o 8 core sono a prova di futuro. Un HDD da 1000 GB dovrebbe essere lo standard oggi, i dischi rigidi più piccoli costano poco meno. A seconda della quantità di memoria che le vostre applicazioni richiedono, è possibile una capacità ancora maggiore. Idealmente, installare il sistema operativo su un'unità SSD rende il computer più veloce. In questo modo potrete sfruttare un processo di avvio molto più rapido e ottenere un sistema particolarmente reattivo.
La nostra buona pratica: prestare attenzione a una ventilazione adeguata del PC!
Non posizionare il computer direttamente davanti a un radiatore o al sole. In caso contrario, le temperature nell'alloggiamento aumentano rapidamente. La ventola e il radiatore della CPU non sono più in grado di raffreddare sufficientemente i componenti. Di conseguenza, la CPU e la scheda grafica riducono le prestazioni e avrete meno potenza a disposizione.
FAQ - domande frequenti sui computer
Quali sono le interfacce più importanti per un PC o un laptop?
L'interfaccia più importante per collegare periferiche come una stampante è la porta USB. In questo modo è possibile distinguere tra USB 2.0, USB 3.0 e USB 3.1. USB 2.0 ha la velocità di trasferimento più lenta, mentre USB 3.0 e USB 3.1 offrono velocità di trasferimento notevolmente più veloci. Di crescente importanza è Thunderbolt, che viene realizzato principalmente tramite una porta USB-C. I monitor oggi invece sono collegati principalmente tramite HDMI.
Cosa è un Barebone?
Un Barebone è un alloggiamento per computer, con una scheda madre già integrata. Nella maggior parte dei casi, l'alloggiamento particolarmente piccolo, che richiede una scheda madre speciale. Possono essere inclusi anche altri componenti, ad esempio un alimentatore e, in alcuni casi, un processore. La RAM, la scheda grafica e il disco rigido o l'hard disk SSD devono essere acquistati separatamente.
Dovrei scegliere un processore AMD o Intel?
In ultima analisi, si tratta di un problema di gusto personale. Per molti anni le CPU di Intel sono state un po' più veloci, questo sembra ora cambiare con i nuovi processori AMD. Le differenze sono misurabili nei parametri di riferimento, ma per la maggior parte degli utenti non dovrebbero essere più importanti.
Quali accessori sono ancora necessari per il computer?
Oltre a una tastiera e un mouse, si consiglia un hard disk esterno o almeno una chiavetta USB di dimensioni adeguate per il backup dei dati. È utile anche un hub USB che potete posizionare sulla scrivania. In questo modo avrete sempre le porte USB a portata di mano.