Utensili e officina
Sicurezza sul lavoro
La nostra top 5:
Acqua, sole e vento
La nostra top 5:
Risparmiare energia
La nostra top 5:
Abiti da lavoro
A seconda del campo di applicazione, l'abbigliamento da lavoro svolge diverse funzioni: l'abbigliamento da lavoro svolge un ruolo centrale nella riduzione dei rischi per la salute e nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. Gli indumenti da lavoro possono essere necessari anche per motivi igienici, ad esempio nell'assistenza sanitaria o nella produzione alimentare. Inoltre, l'abbigliamento da lavoro aiuta un'azienda a dare un aspetto uniforme a clienti e partner commerciali.
Sicurezza sul lavoro
Quando utilizzate macchine e strumenti, voi e i vostri dipendenti o colleghi siete spesso esposti a rischi per la salute specifici. Rischi specifici possono derivare anche dalla natura del luogo di lavoro e dai processi di lavoro in azienda, in cantiere o presso il cliente. Le misure di salute e sicurezza sul lavoro hanno lo scopo di limitare i rischi per la salute sul posto di lavoro e prevenire gli incidenti. Ciò garantisce un regolare svolgimento del lavoro e previene un elevato assenteismo a lungo termine.
Primo soccorso
Che sia al lavoro, a casa, in officina o durante lo sport: in caso di incidente, tutti i presenti sono legalmente obbligati a effettuare una chiamata di emergenza e a prestare il primo soccorso con i propri mezzi. Agendo rapidamente sul posto fino all'arrivo dei paramedici o di un medico, le conseguenze di incidenti e lesioni possono essere limitate.
Strumenti elettrici
Gli elettroutensili ti aiutano a portare a termine il lavoro in modo rapido, semplice e sicuro. Che si tratti di una piccola riparazione, di un progetto hobby più grande o di un uso professionale: fai-da-te, artigiani e hobbisti qui troveranno utensili manuali, con cavo di alimentazione o cordless con batteria ricaricabile.
Trapani e cacciaviti
Un trapano è un dispositivo elettrico utilizzato per praticare fori e scalpellare. A condizione che tu abbia la giusta punta, le macchine possono lavorare su quasi tutti i materiali. Scopri nella nostra gamma quali tipologie di trapani elettrici esistono e come trovare il trapano giusto per le tue esigenze.
Attrezzatura da costruzione
Che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazioni, ristrutturazioni, giardini o manutenzioni paesaggistiche: con robuste macchine edili, dai costipatori vibranti alle seghe per pietre e ai mini dumper, si risparmia lavoro, energia e tempo. Le macchine edili sono adatte anche alle condizioni di lavoro più difficili e non dovrebbero mancare in nessun cantiere.
Le moderne macchine edili convincono per la loro funzionalità ben congegnata, il motore potente e le opzioni di applicazione flessibili. Le macchine per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, per artigiani, fai-da-te, autocostruttori, paesaggisti, paesaggisti, agricoltori e del settore forestale sono caratterizzate da affidabilità, durata ed elevata sicurezza dell'investimento.
Smerigliatrici
Le smerigliatrici possono essere utilizzate per lavorare le superfici di un'ampia varietà di materiali. A seconda del campo di applicazione e del materiale da lavorare si possono distinguere diverse tipologie di levigatrici. Nella nostra guida puoi scoprire quali tipi di levigatrici esistono e cosa cercare al momento dell'acquisto.
Le saldatrici sono versatili nella giunzione durevole, stabile e resiliente di materiali metallici mediante il calore. Con una saldatrice è possibile produrre parti saldate in acciaio e altri tipi di metallo ed eseguire riparazioni, ad esempio nell'industria automobilistica.
Attrezzatura da officina
Macchine utensili come torni, fresatrici o piallatrici vengono utilizzate per produrre pezzi con utensili. Esistono macchine formatrici, separatrici e giuntatrici.
Altre importanti strutture come i sistemi di estrazione assicurano che lo sporco prodotto venga immediatamente raccolto ed estratto.
Accessori
Gli accessori giusti per lo strumento sono probabilmente altrettanto importanti dello strumento stesso.
Senza un corretto ordine nella valigetta degli attrezzi o con l'aiuto di pareti perforate, il caos può svilupparsi rapidamente. Ma anche tasselli o spray a contatto non dovrebbero mancare nella cassetta degli attrezzi o nell'officina stessa.
Attrezzi da giardino
Che si tratti di un prato preciso davanti alla casa, di un giardino fiorito, di un orto con frutta e verdura o di un'oasi di benessere per la famiglia con un'area giochi per bambini e un angolo barbecue: il lavoro in giardino è molto impegnativo. Indispensabili sono gli attrezzi da giardinaggio con cui ci si prende cura delle piante e dei sentieri, del terreno e del verde. Con l'attrezzatura giusta, è possibile accorciare il prato di qualche millimetro, tagliare il verde e dare forma alle siepi. È un bene che ci siano gli aiutanti giusti anche per la manutenzione di aiuole, piante perenni, arbusti ornamentali, alberi, cespugli e vialetti.
Utensili manuali
Sebbene al giorno d'oggi esista una macchina adatta a quasi tutte le attività, gli utensili manuali sono indispensabili nelle officine e nei cantieri.
Nella nostra gamma di prodotti, troverete una panoramica degli utensili manuali più comunemente utilizzati e consigli utili su cosa fare attenzione quando li acquistate.
Tecnica di saldatura
La saldatura è un processo termico in cui non viene raggiunta la temperatura di fusione del materiale di base. I componenti metallici sono invece uniti dalla fusione di una lega metallica. La saldatura crea un collegamento metallico tra i componenti durante il processo di saldatura. A differenza della saldatura, il materiale di base rimane intatto e non viene fuso durante il processo di brasatura. Poiché l'integrità del materiale non cambia durante questo processo, tutte le proprietà vengono mantenute.
Strumenti di misurazione
Che si tratti della costruzione di macchine o della costruzione di edifici, strumenti di misurazione precisi sono la base per un lavoro di alta qualità.
La moderna tecnologia di misura offre uno strumento di misura adatto a quasi tutte le applicazioni, da un semplice righello a un distanziometro laser. Gli ausili spesso indispensabili includono anche misurini, metri a nastro, comparatori, strumenti di marcatura e bussole, oltre a dispositivi molto complessi come livelle a bolla, microscopi o apparecchiature di posizionamento.
Pulizia
C'è sporco che aderisce a pavimenti, facciate e altre superfici così fortemente che non può essere rimosso con semplici metodi di pulizia. Allora tornano utili le idropulitrici. Sono in grado di rimuovere lo sporco ostinato. Quello che da tempo è riservato ad uso commerciale viene sempre più utilizzato dai privati per la manutenzione della propria proprietà e del garage.
Attrezzature per officina e fabbrica
Un'officina ben attrezzata è la base di ogni artigiano per hobby, ma un'attrezzatura ottimale per l'officina è particolarmente importante anche nel mondo degli affari.
La gamma di prodotti spazia da banchi pieghevoli, sistemi di aspirazione e supporti per l'edilizia a banchi da lavoro e morse.