La forza incontra la precisione: Il successo di Toolcraft
Il nome TOOLCRAFT è da molti anni sinonimo di qualità eccellente degli utensili. Che si tratti di utensili manuali, attrezzature da officina, tecnologia di saldatura o utensili VDE, TOOLCRAFT ha sempre ampliato la sua gamma di prodotti con articoli utili e ha sempre mantenuto un alto standard di qualità.
TOOLCRAFT ha fiducia nella sua qualità e offre una garanzia di 10 anni sul prodotto. Questa garanzia si applica a tutti i prodotti a marchio TOOLCRAFT del settore degli utensili manuali e a prodotti selezionati del settore delle attrezzature commerciali e della sicurezza sul lavoro.
Gli utensili elettrici affidabili e potenti sono indispensabili nel commercio e nell'industria. I tempi morti causati da utensili elettrici difettosi generano costi e lavoro extra. Utilizzando strumenti di alta qualità, questo può essere evitato fin dall'inizio.
Anche gli utensili elettrici mobili a batteria giocano un ruolo sempre più importante quando si tratta di ridurre il tempo di montaggio. La serie TAWB-200 recentemente lanciata da TOOLCRAFT colpisce per le basse vibrazioni e i potenti motori brushless.
Che si tratti di determinare accuratamente gli angoli, di determinare le distanze con la semplice pressione di un pulsante o di impostare una macchina in modo ottimale con la livella digitale, tutto questo è facilmente possibile con la tecnologia di misurazione di TOOLCRAFT.
Particolarmente interessanti sono le fotocamere digitali per microscopi USB. Usando queste telecamere, i circuiti stampati possono essere controllati rapidamente e facilmente per i giunti di saldatura fredda durante la produzione. Le telecamere possono anche essere usate per ispezionare i componenti alla ricerca di crepe.
TOOLCRAFT è sinonimo di utensili manuali di alta qualità per la manutenzione e l'industria. Una grande selezione di strumenti VDE per elettricisti e strumenti ESD per ingegneri elettronici è solo una piccola selezione della gamma di prodotti TOOLCRAFT.
Molte aziende di ingegneria elettrica si affidano al marchio TOOLCRAFT. Strumenti appropriati sicuri e di alta qualità per l'uso quotidiano a prezzi equi.
TOOLCRAFT con la Stazione di rilavorazione TPS-900 ha dimostrato ancora una volta che la tecnologia di eccellenza può essere offerta anche a prezzi ragionevoli. TPS-900 è una stazione di saldatura professionale per uso industriale. Oltre al saldatore, alle pinzette per saldare, alla pistola dissaldante e all'utensile ad aria calda c'è una pipetta a vuoto extra per i componenti SMD. Tutti i parametri possono essere trasferiti facilmente alla stazione di saldatura tramite USB e un software separato.
Ma non sono solo i professionisti a trovare ciò di cui hanno bisogno con TOOLCRAFT, questa marca offre anche una vasta gamma per i principianti. Dalla saldatura al filo di dissaldatura in stagno fino alle punte di ricambio: tutto disponibile in un solo posto.
Ordine e organizzazione sono essenziali per un'alta produttività. La ricerca inutile di utensili e materiali di lavoro prolunga il tempo di produzione e può avere un'influenza negativa sulla qualità del prodotto. Perciò le stazioni di lavoro dovrebbero essere controllate regolarmente per la loro funzionalità.
Scaffali supplementari o carrelli per le postazioni di lavoro posizionati correttamente e con un contenuto chiaro possono fare molto per mantenere la competitività. I sistemi organizzativi direttamente sopra il banco di lavoro forniscono una rapida panoramica e l'accesso agli strumenti necessari.
Nel nostro webshop troverete più di 50.000 articoli nel campo delle viti speciali e degli elementi di fissaggio. Viti a espansione, chiodi svasati, anelli di tenuta in alluminio, maniglie a stella, fascette stringitubo o sempli ganci sono solo una piccola selezione della nostra gamma. Si può anche scegliere tra una vasta gamma di moschettoni, giunti e cerniere per garantire una connessione perfetta ogni volta.
Un partner affidabile è estremamente importante per un processo di produzione senza problemi. Sperimentate voi stessi.
Per i lavori di manutenzione e riparazione nell'industria, la sicurezza e l'economia sono i fattori più importanti. Per questo motivo, TOOLCRAFT offre un ampio pool di prodotti per la sicurezza sul lavoro e materiali per la manutenzione chimica. Gli spray freddi per testare i sensori di temperatura o per la risoluzione dei problemi dei circuiti elettronici fanno parte della gamma tanto quanto le chiusure a vite e la pasta di rame nell'imballaggio industriale.
Ma anche per l'utente privato, i prodotti TOOLCRAFT possono essere utilizzati per lavori di riparazione in casa, in giardino o in officina per ottenere sempre risultati ottimali.