Consulente
Cose da sapere sulle pinze spellafili
Cosa e uno spella cavi?
Quali sono le pinze spela fili?
Cosa bisogna considerare per l'acquisto di pinze spelafili?
Lavorare in modo sicuro con pinze spellacavi
Funzioni aggiuntive
FAQ: Le domande più comuni sulle pinze spellafili
Conclusione: In questo modo è possibile trovare la pinza spellafili adatta
Cosa e uno spella cavi?
Le pinze spellafili sono strumenti speciali utilizzati per spellare i cavi. Il suo funzionamento consente una separazione controllata dell'isolamento, spesso in plastica o gomma, dal conduttore elettrico. In questo modo non sussiste il rischio di danneggiarlo, come avviene ad esempio in caso di spelatura non corretta con la lama, fornici o il tronchesino a tagliente laterale. Diversi modelli di pinze spellafili sono oggi utilizzati sia nel settore del fai-da-te che in quello professionale. Di seguito vengono brevemente presentati i modelli più importanti.
Quali sono le pinze spela fili?
Pinza spellafili tradizionale:
Le pinze spellafili tradizionali sono di solito molto semplici nella loro struttura e nel loro funzionamento: La pinza ha un'apertura rotonda o a forma di V che non può essere completamente chiusa. Per l'adattamento alla media dei cavi, gli utensili di taglio vengono regolati manualmente, a meno che non siano state fissate misure fisse. Quindi, le operazioni di taglio e di estrazione dell'isolamento possono essere eseguite senza problemi.
Pinze spellafili automatiche
La maggior parte delle pinze spellafili automatiche sono già visibili dal punto di vista puramente ottico come utensile professionale. Di conseguenza, gli strumenti di questa categoria di prodotti sono più costosi rispetto a quelli a un prezzo più elevato, ma consentono anche agli utenti professionisti di lavorare in modo più rapido e sicuro.
Cosa bisogna considerare per l'acquisto di pinze spelafili?
Modello pinza spellafili
- Modello tradizionale
- Modello automatico
- Modello con funzioni aggiuntive
Lavorazione della pinza spellafili
- Utilizzo di materiali di alta qualità
- Design ergonomico
- Semplicità d'uso
Specifiche relative al cavo
- Dimensioni del cavo (sezione minima e massima del cavo)
- Tipo di cavo (p. es. Conduttore singolo, cavo piatto, cavo coassiale)
- Tipo di isolamento (p. es. PVC, gomma)
La nostra buona pratica
Nel settore professionale si utilizzano sempre più pinze spellafili automatiche. Una volta impostato lo spessore del materiale isolante, l'utensile si adatta automaticamente al diametro esterno del conduttore di corrente. In questo modo non è possibile danneggiare il conduttore. Conclusione: Le pinze spellafili automatiche consentono un lavoro particolarmente rapido e sicuro.
Lavorare in modo sicuro con pinze spellacavi
Tutti i lavori su impianti elettrici richiedono un elevato livello di precisione e di attenzione. Si consiglia pertanto di non spellare in modo improprio con coltelli o tronchese a tagliente laterale! Al contrario, se necessario, si dovrebbe utilizzare un utensile adatto: le pinze spellacavi offrono sicurezza e precisione. Naturalmente, l'obiettivo principale dell'utensile utilizzato è una lavorazione senza problemi. In questo modo lavorare in modo sicuro non è un problema anche per lunghi periodi di tempo. Inoltre, prima di iniziare il lavoro, gli utenti meno esperti devono analizzare attentamente le informazioni fornite dal produttore per la gestione sicura delle rispettive pinze spella fili, per evitare errori fin dall'inizio.
Funzioni aggiuntive
Numerosi produttori offrono pinze spella cavi versatili con funzioni aggiuntive. In particolare, le pinze spela fili automatiche offrono spesso la possibilità di sostituire gli utensili da taglio a sollecitazioni permanenti dopo un po' di tempo con lame di ricambio di nuova qualità. Sono anche popolari modelli con arresto di lunghezza o tronchese a tagliente laterale integrato. Queste funzioni sono elencate in modo specifico nella descrizione del prodotto, in modo che sia possibile selezionare in modo semplice funzioni aggiuntive utili.
FAQ: Le domande più comuni sulle pinze spellafili
Una pinza spella fili universale per tutte le esigenze - c'è?
A seconda del modello, le pinze spellafili sono diverse per quanto riguarda le possibilità di applicazione. I modelli particolarmente versatili coprono un'ampia gamma di applicazioni potenziali, mentre i modelli tradizionali possono richiedere in molti casi l'utilizzo di più utensili. Questa differenza è evidente anche nel prezzo.
Quanto costa una pinza spellafili?
In questo caso è necessario distinguere nuovamente tra i diversi gruppi di prodotti: Mentre le pinze spellafili automatiche si classificano per l'uso professionale nel segmento di prezzo superiore, le pinze spella fili tradizionali sono relativamente economiche per l'uso occasionale. Alcuni attrezzi speciali (ad es. Per pinze spelafili per cavi piatti) possono anche comportare costi notevolmente maggiori.
Quali sono le alternative alle pinze spellafili?
Per alcune applicazioni sono possibili anche intesta cavi come alternativa alla pinza spellafili. Tuttavia, questi non possono essere equivalenti per una pinza spellafili funzionante. Anche i taglierini per cavi e le tronchesi laterali non rappresentano un'alternativa adeguata alla pinza spellafili per i motivi sopra indicati.
Conclusione: In questo modo è possibile trovare la pinza spellafili adatta
Infine, diversi fattori determinano quale pinza spellafili è ideale per l'applicazione. Per evitare errori di acquisto, è essenziale tenere conto delle specifiche tecniche relative al cavo. Inoltre, è utile informarsi sulle funzioni aggiuntive dei diversi modelli per poter lavorare in modo molto più efficiente con l'utensile ideale.
Secondo l'esperienza, gli utenti professionisti scelgono i modelli automatici più costosi. Se l'utensile viene utilizzato solo in modo intermittente, in genere è sufficiente anche una pinza spellafili tradizionale. L'ampia gamma di prodotti in negozio comprende una vasta gamma di pinze spellafili e offre lo strumento adatto per ogni portafogli e applicazione.