Consulente
Prese da giardino: Elettricità a cielo aperto
Le prese per esterni forniscono energia elettrica al giardino quando è necessario: indispensabili per la prossima festa in esterni, per la cucina in comune e per la televisione all'aperto. Oppure posate le prese da giardino intorno alle poltrone e ovunque vogliate collegare facilmente dispositivi elettrici in qualsiasi momento.
Prese da giardino: Alimentazione elettrica per giardino, terrazza e balcone
Il vostro robot tosaerba si mette al lavoro quando non siete a casa e taglia il prato a una precisione di cinque centimetri. Le lampade da giardino e le catene luminose garantiscono al crepuscolo una piacevole atmosfera di benessere intorno alla casa. Gli altoparlanti esterni wireless creano un ambiente musicale rilassante, e con lo spiedo girevole per la vostra griglia il pollo diventa croccante in modo che non resti più nessun pezzo.
In parallelo, si desidera ricaricare il proprio telefono cellulare o notebook sulla sdraio. Tutti questi servizi funzionano solo con corrente. In questo modo è importante poter controllare le luci e altri dispositivi esattamente dove sono necessari.
Le prese da giardino resistenti agli agenti atmosferici forniscono la corrente necessaria senza dover rimuovere ogni volta l'avvolgicavo dal garage. Le prese per l'uso in ambienti esterni vi rendono flessibili in termini di alimentazione elettrica e indipendenti dalle prese di collegamento esistenti, di cui sono sempre troppo poche.
Quali sono i vantaggi delle prese da giardino?
Con i distributori di energia è facile garantire in giardino collegamenti di alimentazione aggiuntivi in modo sicuro e affidabile. Sulle prese a prova di spruzzi d'acqua è possibile utilizzare apparecchi domestici con tensioni da 220 a 240 volt - lampade per esterni, macchine per fai da te e apparecchi da giardino elettrici di tutti i tipi. Le prese si inseriscono perfettamente nel vostro giardino e sono sempre al servizio se volete collegare qualcosa. I distributori di corrente sono progettati per le condizioni atmosferiche all'aperto e possono rimanere posizionati correttamente anche in caso di pioggia.
Altro punto di forza: Le prese da giardino sono solitamente progettate come prese multiple esterne, quindi offrono più slot per prese. È possibile collegare più dispositivi a un distributore, come per una striscia a più connettori per interni, se lo si desidera. L'utilizzo simultaneo di diversi dispositivi fino alla potenza massima della presa non è più un ostacolo, inoltre il principio multiplo evita il groviglio di cavi.
In questo modo potrete trovare la presa da giardino giusta per le vostre esigenze
Le prese da giardino sono visivamente e funzionalmente diverse dalle normali prese multiple. Sono disponibili modelli con cavo di collegamento integrato che sono subito pronti all'uso e distributori di corrente che possono essere montati con un cavo di collegamento adatto da acquistare separatamente.
Presa da giardino per il montaggio a parete o a terra Un'alternativa ai modelli con cavo di collegamento integrato e picchetto di terra sono distributori di corrente per il montaggio fisso. In genere non si dispone di un cavo fissato saldamente. In questo modo è possibile scegliere la lunghezza desiderata in base alle necessità e posare il cavo di collegamento anche incassato nel pavimento o nei tubi vuoti. Il montaggio avviene secondo le istruzioni per l'uso a parete (a parete) o a pavimento. Ci sono molte possibilità di collegamento a vite in giardino, come muri, sporgenze, pareti in legno, recinzioni o simili. Le colonne di energia sono accessibili da più pagine. Questi distributori verticali sono fissati dall'alto, ad esempio, su piastre di fondo, cerotti o pannelli di legno e possono essere utilizzati quasi ovunque in giardino.
Presa di corrente per incasso a pavimento Le prese da giardino per il montaggio a pavimento possono essere rilevate solo dalla copertura in plastica o in metallo quando non utilizzate. L'installazione è un po' più dispendiosa rispetto alle colonne di energia. Il montaggio nel pavimento avviene in modo che nulla sporga in stato chiuso o incassato. Le prese a pavimento sono di solito disponibili in modo sicuro e si può facilmente passare con il tosaerba. Le prese da incasso a pavimento non montate sono adatte per il montaggio di trasformatori o scatole di distribuzione.
Presa da giardino con cavo di collegamento integrato Le prese con cavo di collegamento fisso sono ideali per una rapida distribuzione di corrente in ambienti esterni. Questi modelli sono composti da un alloggiamento in plastica resistente agli agenti atmosferici e infrangibile, in cui si trovano le prese per i vostri dispositivi. Sono disponibili versioni con uno, due, quattro e più slot. Dall'alloggiamento, il cavo di collegamento che si collega a una presa Schuko esistente. Prestare attenzione alla lunghezza del cavo indicata nella descrizione del prodotto.Le prese da giardino con cavo fisso sono pronte per il collegamento e si distinguono per un montaggio facile. Con il picchetto di terra spesso in dotazione o disponibile come accessorio, posizionare la presa esterna in verticale nel terreno, in modo che nulla possa scivolare. Un'impugnatura fissata all'alloggiamento viene utilizzata per rimuovere la presa di corrente e il picchetto di terra dal pavimento.
Prese in giardino: Per pianificare correttamente Quando si amplia l'alimentazione elettrica in giardino o in terrazza, è necessario scoprire quante prese esterne avete bisogno e dove sono luoghi utili. Annotare per quali dispositivi è necessaria una presa di corrente e se il collegamento deve essere sempre nella stessa posizione (illuminazione da giardino, griglia elettrica, radiatore elettrico) o alternativamente in diverse scatole (tagliaerba elettrico e altri dispositivi per il giardinaggio). La vecchia formula "una presa in ogni angolo della stanza" può essere adattata al giardino. Programmate una presa in ogni angolo intorno alla vostra zona. In questo modo, oltre alle catene di luci e ai caricabatterie per cellulari, è possibile ricaricare anche casse acustiche senza fili con una batteria debole sull'alimentatore o portare un ventilatore all'esterno, se il calore del sole diventa troppo brusco. Per i dispositivi da giardino si consiglia una pianificazione predittiva con il raggio di un cavo di collegamento da 10 a 15 metri. In questo modo potrete raggiungere ogni luogo di utilizzo del dispositivo desiderato.
Extra utili: Timer e telecomando
Le prese da giardino con temporizzatore accendono e spegono automaticamente i dispositivi collegati in base agli orari impostati in precedenza. Con la funzione timer potete rendere la vostra casa più sicura o automatizzare le operazioni e risparmiare energia. Il controllo del tempo è utile, ad esempio, per commutare l'illuminazione esterna, per pompe a laghetto e fontane. Il temporizzatore è dotato di un programma giornaliero di 24 ore e, a seconda del modello, può commutare una o più prese contemporaneamente. I timer analogici possono essere impostati tramite i pin di commutazione su una piattaforma girevole, i modelli digitali tramite i tasti sull'alloggiamento.
Con un distributore di corrente con telecomando, i singoli slot per prese possono essere controllati separatamente premendo un pulsante. In questo modo è possibile accendere una catena di luci al tramonto senza alzarsi e, se diventa più buio, accendere altre luci. Il telecomando è utile anche in inverno per regolare la luce da giardino all'interno.
Scatole di connettori per prolunghe resistenti agli agenti atmosferici
A volte è necessario prolungare il cavo di collegamento in ambienti esterni. In questo modo, le scatole delle spine garantiscono un vantaggio in termini di sicurezza. Con una scatola di connettori, fissare i collegamenti dei cavi di prolunga. I cavi sono fissati all'interno della scatola mediante un serracavo in modo da evitare lo scollegamento accidentale delle spine, ad esempio, a causa della rottura del cavo. L'alloggiamento protegge i collegamenti da sporco, umidità e danni. Inoltre, la scatola funge da protezione per bambini. Le scatole di connettori sono disponibili in diversi modelli anche per spine di contatto di protezione in gomma e spine angolari.
Cosa considerare quando si acquista una presa per il giardino?
Quando si sceglie una presa per l'uso in giardino o in terrazza, prestare attenzione ai seguenti criteri:
- Protezione dalle intemperie: Le prese per esterni devono essere protette almeno contro gli spruzzi d'acqua in conformità con IP44. Questo tipo di protezione IP garantisce che i dispositivi non possano avere umidità e spruzzi d'acqua. Le prese da giardino non sono impermeabili, quindi non devono essere immerse nell'acqua.
- Potenza di commutazione massima: La potenza di commutazione in watt indica quanto il carico elettrico può essere massimo da parte dei dispositivi collegati. Il consumo energetico totale di tutti i dispositivi collegati non deve superare la potenza di commutazione.
- Alette di sicurezza: Per i modelli con slot esterni, si consiglia di utilizzare coperchi a molla a chiusura automatica. Proteggono le singole prese dall'ingresso di corpi estranei, sporco e spruzzi d'acqua.
- Protezione bambini: Le prese da giardino con protezione per bambini prevengono gli incidenti di corrente con i bambini piccoli.
Design, forma e varietà di colori per prese da giardino
L'aspetto svolge un ruolo molto importante nella scelta dei distributori di energia. In passato, il motto per gli impianti elettrici era spesso: la cosa principale è l'elettricità! Di conseguenza, le prese di corrente intorno alla casa sono state utilizzate con un aspetto grigio e anonimo. Per fortuna oggi sono disponibili prese da giardino in molti colori, forme e varianti di design. In questo modo è possibile adattare i generatori elettrici in modo completamente personalizzato alla progettazione del giardino. Materiali di alta qualità come acciaio inossidabile, vetro o pietra garantiscono un'estetica piacevole.
Ci sono prese di corrente, il cui alloggiamento dalla forma accattivante è orientato verso pietre reali, lastre di muratura o pezzi di legno. Distributore di energia con alloggiamento in plastica verde simile al colore delle piante. L'aspetto verde è vantaggioso se avete bisogno di prese di corrente sul bordo di prati, aiuole o arbusti.
Se è importante un'installazione il più invisibile possibile, scegliere un modello che può essere facilmente nascosto, ad esempio sul retro di sporgenze di muratura, tra pietre o nel pavimento. Questo significa che l'elettricità è disponibile ovunque senza che voi, la vostra famiglia e i vostri ospiti debbano costantemente guardare le prese. Sono possibili anche combinazioni di prese di riserva facilmente accessibili e quindi ben posizionate e nascoste per le zone da giardino in cui si collegano dispositivi o luci meno frequenti.
Installare una presa esterna in modo semplice
Volete installare da soli la vostra nuova presa da giardino? Il modo più semplice è quello di utilizzare un modello con spina di collegamento integrata e picchetto di terra. Disimballare - posizionare la presa nella posizione desiderata e inserire il cavo di collegamento in una presa di corrente adatta - il nuovo distributore di corrente è già pronto per l'uso. Tenere presente che il cavo di alimentazione non deve essere piegato ad angolo vivo o schiacciato. Le prese da giardino possono essere collegate solo a una presa di contatto di protezione, protetta da un interruttore differenziale (interruttore FI salvavita). Assicurarsi che non si accumuli acqua nel punto in cui si trova la presa da giardino. Mantenere una distanza minima di 50 centimetri da stagni, piscine e ruscelli.
Montare le prese esterne: La sicurezza è fondamentale
Un montaggio professionale è fondamentale per la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico all'aperto. Le prese da giardino con prolunga integrata e spina di collegamento possono essere facilmente installate anche su qualsiasi presa di corrente - basta inserirla. Con il know-how necessario per quanto riguarda la rete elettrica a 230 volt e le installazioni elettriche, è possibile montare anche le prese in modo professionale, in cui è necessario un cavo di collegamento separato.
Se le norme rilevanti per la posa di cavi in ambienti esterni non sono comuni, si consiglia un'installazione sicura da parte del tecnico specializzato. L'elettricista sa quali cavi sono adatti e quali sono le norme da osservare quando si tirano nuovi cavi. L'installazione da parte del professionista vi costa pochi euro, ma il guadagno in termini di tempo e comfort fa sì che l'investimento si ripaghi rapidamente.