Misurare il consumo di energia Per un'analisi sicura e accurata del consumo, sono necessari dispositivi di misurazione accurati che determinano il consumo di energia in modo semplice e senza complicazioni. Collegare e leggere.
Dal 1995, VOLTCRAFT sviluppa strumenti di misurazione dei costi energetici, con i quali non solo la potenza attiva, ma anche la potenza reattiva, la potenza apparente e lo spostamento di fase possono essere mappati in modo affidabile e con precisione da laboratorio. Non solo gli elettricisti possono così ottenere un quadro completo del consumo energetico effettivo.
La nuova classe - ora con cloud storage
La nuova classe - ora con il cloud storage. Il contatore di energia SEM6000, che si è dimostrato migliaia di volte, ha ora un fratello maggiore:
Il contatore di costi energetici SEM6500 WiFi.
- Precisione impressionante
- Cloud supportato da Tuya
- Enorme memoria dati per la registrazione di misure a lungo termine
- Può essere combinato con dispositivi intelligenti.
Il modo più efficace per ridurre i costi energetici è quello di ispezionare a fondo l'involucro dell'edificio. L'attenzione dovrebbe concentrarsi sull'isolamento e sull'ermeticità. Anche i danni da umidità e i ponti freddi possono essere rilevati.
La ventilazione nei mesi invernali è sempre accompagnata da una certa perdita di calore. Per mantenere le perdite il più basso possibile, la moderna tecnologia di misurazione può essere utilizzata come strumento per ottimizzare la ventilazione.
Più persone ci sono in una stanza, più velocemente l'aria viene "consumata". Il risultato: il contenuto di CO2 aumenta e la concentrazione di tutti i presenti diminuisce. Ma non solo: con l'aumento della percentuale di aria espirata, aumenta anche il carico di virus e batteri, il che aumenta il rischio di infezione da agenti patogeni trasportati dall'aria.
Misurare la luminosità
L'illuminazione delle stanze e del posto di lavoro offre opportunità per ulteriori misure di risparmio energetico. Passare dai tubi fluorescenti o alogeni alla moderna tecnologia LED può ridurre efficacemente i costi di elettricità non necessari.
Ma quanta luce è necessaria? Questo può essere verificato solo con un apposito misuratore di LUX. Se i valori non sono sufficienti, è necessario adottare ulteriori misure, come il numero e l'intensità delle fonti di illuminazione.
Sostituire le batterie con quelle ricaricabili è sostenibile e fa risparmiare risorse e rifiuti nocivi. VOLTCRAFT ha decenni di esperienza nello sviluppo di caricatori controllati da processore per tutti i tipi di batterie.
Oggi, le moderne batterie ricaricabili possono essere utilizzate allo stesso modo delle batterie. Le si carica una volta e le si usa come si vuole. La tecnologia Endurence lo rende possibile e combina i vantaggi delle batterie (bassa autoscarica) con quelli delle batterie ricaricabili (sempre ricaricabili).
I caricabatterie VOLTCRAFT per celle tonde sono adatti a tutte le tecnologie e dimensioni delle batterie. C'è persino un caricabatterie adatto alle batterie a bottone ricaricabili.