Taratura: ISO o tramite un laboratorio di prova accreditato
La calibrazione attraverso un laboratorio di prova accreditato rappresenta il più alto standard di calibrazione. Il laboratorio di prova deve essere riconosciuto e controllato dall'ente di accreditamento. Con la taratura, sono necessari molti più punti di misurazione e la distanza tra i valori di misurazione è più piccola che con la taratura ISO, in modo che l'accuratezza e la precisione di uno strumento di misurazione può essere provata attraverso il certificato, che è anche riconosciuto a livello internazionale.
La calibrazione ISO richiede meno punti nello spettro di misurazione dell'oggetto di prova e la calibrazione non è così accurata come quella eseguita da un laboratorio di prova accreditato. Tuttavia, la taratura ISO è un mezzo eccellente per dimostrare la precisione dei moderni strumenti di misura con un certificato.
Quando è necessaria la taratura?
Questa domanda sorge spesso quando si acquistano nuove apparecchiature di misura: è necessaria una calibrazione costosa tramite un laboratorio accreditato, o è sufficiente una calibrazione ISO per la mia azienda?
La norma DIN EN ISO 9000/9001 richiede una calibrazione tracciabile delle apparecchiature di prova. Se questo standard si applica alla vostra azienda, tutta l'attrezzatura di prova dovrebbe essere calibrata. Se sono richiesti certificati riconosciuti a livello internazionale, la calibrazione dovrebbe essere effettuata da un laboratorio accreditato, altrimenti si può utilizzare la più conveniente calibrazione ISO.
Quando si calibra un'apparecchiatura di prova che fornisce gli standard di riferimento per altre apparecchiature di prova, la calibrazione deve sempre essere eseguita da un laboratorio accreditato. Inoltre, i requisiti della vostra azienda possono richiedere la calibrazione attraverso un laboratorio accreditato (ad esempio IATF 16949).
Un nuovo ordine di multimetri o pinze amperometriche calibrate ISO comporta solitamente un periodo di attesa. Poiché gli apparecchi devono essere prima calibrati da un laboratorio di prova esterno, non sono rari i tempi di consegna di 14 giorni. Integrando il nostro laboratorio di calibrazione certificato DIN EN ISO 9001:2015 direttamente nel nostro centro logistico di Wernberg-Köblitz, le calibrazioni possono essere effettuate nel più breve tempo possibile. Attualmente, i multimetri manuali e da tavolo e le pinze amperometriche possono essere testati e certificati con i più moderni calibratori.
Gli apparecchi calibrati ISO sono contrassegnati con "(ISO)" nell'intestazione e possono essere semplicemente aggiunti al carrello e ordinati secondo necessità. L'acquisto semplice e veloce di multimetri e pinze amperometriche calibrate ISO senza lunghi tempi di attesa è un enorme valore aggiunto per il cliente e una soluzione al problema dell'acquisto di apparecchiature di misura urgenti "just-in-time".
Multimetro calibrato ISO e direttamente disponibile a magazzino
Pinze amperometriche calibrate ISO e immediatamente disponibili a magazzino
Gli strumenti di misura qui illustrati sono stati testati e certificati da un laboratorio di calibrazione esterno. Si deve tener conto di un tempo di elaborazione di circa 7 giorni lavorativi (calibrazione ISO). Per gli strumenti di misura e di prova che vengono calibrati dal nostro partner Testo Industrial Service secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (calibrazione DAkkS), si deve tener conto di un tempo di elaborazione di circa 12 giorni lavorativi.