Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
In evidenza
Consulente
La tecnologia di misura per l'industria e il commercio utilizza dispositivi che misurano varie grandezze fisiche.
Queste includono parametri come corrente elettrica, tensione, resistenze o frequenze. È possibile misurare variabili come forza, pressione e rumore, nonché la temperatura di elementi e ambienti. I dispositivi adatti registrano anche gas, liquidi e campi elettromagnetici in modo molto accurato.
Per eseguire queste misure o per visualizzare e impostare valori e segnali, è possibile scegliere tra diversi dispositivi di misura. Si distingue tra dispositivi di misura portatili e fissi.
I dispositivi portatili sono ideali per l'uso presso i clienti o in ambienti mutevoli. I dispositivi di misura fissi, come quelli stand-alone e quelli da collegare a un PC, sono più adatti alle officine e ai laboratori o a un uso prolungato.
I dispositivi di misura utilizzano sensori meccanici, ottici o elettronici per misurare il valore in esame in assoluto o rispetto a un valore di riferimento (setpoint).
A differenza dei dispositivi di prova, i dispositivi di misura puri, come i misuratori ambientali o i multimetri, visualizzano valori che non vengono interpretati ma che devono essere esaminati da uno specialista per essere valutati. I dispositivi di prova, invece, a volte emettono segnali ottici o acustici quando vengono raggiunti o superati determinati intervalli di misurazione. Gli strumenti di misura da laboratorio, anch'essi appartenenti alla metrologia, a volte non hanno solo funzioni di misurazione del segnale, ma anche funzioni di generazione del segnale, come i generatori di funzioni.
Scegliete tra gli strumenti di misura da laboratorio di alta qualità, i multimetri, le apparecchiature di prova e ispezione e gli strumenti di misura ambientale!
Apparecchiature di test e ispezione
Dai tester di tensione a 2 poli, ai misuratori di linea, di terra e di isolamento, fino ai tachimetri e ai misuratori di vibrazioni, troverete dispositivi di prova e di ispezione per diverse grandezze fisiche.
Per la misurazione dei materiali, sono disponibili tester di durezza e di spessore, mentre per l'ispezione ottica sono disponibili microscopi e telecamere endoscopiche.
Telefoni di prova, apparecchiature di prova VDE e altre attrezzature speciali per gli specialisti: qui troverete tutto ciò di cui avete bisogno.
Strumenti di laboratorio
Gli strumenti di misura professionali adattati a condizioni di laboratorio speciali sono utilizzati in laboratori e officine. Gli strumenti di misura da laboratorio della gamma Conrad comprendono carichi elettronici, che forniscono un contrappeso funzionale alle sorgenti di corrente. Sono presenti anche generatori di funzioni e contatori di frequenza, nonché analizzatori logici per il controllo delle caratteristiche dei segnali. Gli oscilloscopi e gli analizzatori di spettro visualizzano i segnali in base all'andamento temporale o all'intervallo di frequenza.
Gli strumenti di misura da laboratorio disponibili da Conrad sono completati da moduli di acquisizione dati USB e altri accessori.
Multimetri
I multimetri misurano essenzialmente corrente, tensione e resistenza elettrica. Alcuni dispositivi della gamma Conrad misurano le frequenze, la capacità dei condensatori o testano anche il funzionamento di diodi o conduttori.
La gamma Conrad comprende multimetri nelle seguenti versioni: multimetri portatili per uso mobile, multimetri da tavolo per officina e laboratorio e multimetri a pinza amperometrica.
Offriamo multimetri per le seguenti categorie di misura:
- CAT I per circuiti senza collegamento alla rete
- CAT II per apparecchiature su reti a bassa tensione
- CAT III per misure su impianti di edifici
- CAT IV nei punti di trasferimento verso le installazioni a bassa tensione, come le scatole di derivazione domestica.
Apparecchiature di misurazione ambientale
I fattori ambientali come la temperatura, l'umidità, le radiazioni, il rumore e l'inquinamento sono di grande importanza in metrologia.
Nel campo degli strumenti di misurazione ambientale, Conrad offre un'ampia gamma di anemometri, strumenti di misurazione dell'umidità e dei liquidi e dispositivi per la misurazione dei gas e delle emissioni inquinanti. È possibile ordinare online anche strumenti per la misurazione della forza e della pressione, per la misurazione della temperatura e per la determinazione dei valori elettromagnetici (come l'elettrosmog o la radioattività).
Per memorizzare tali dati di misura per lunghi periodi di tempo e poterli valutare in seguito, i data logger sono un'utile aggiunta. Sono parte integrante di alcuni dispositivi e possono essere facoltativamente collegati ad altri.
Il dispositivo di misura più adatto alla vostra applicazione dipende da numerosi fattori:
Tipo di costruzione: dispositivo portatile o stand-alone? È una questione di ambiente operativo. Se si desidera effettuare misure in mobilità, ad esempio perché si è spesso in viaggio con i clienti, i dispositivi portatili sono la scelta giusta. In ambienti fissi di laboratorio o officina o per un uso permanente, i dispositivi fissi possono essere più adatti, soprattutto perché spesso offrono una gamma più ampia di funzioni.
Campi di misura: Gli strumenti di misura sono validi solo se vengono utilizzati in modo appropriato. Ciò significa che i campi di misura dei dispositivi devono rientrare nell'intervallo in cui verranno utilizzati. Tenete presente anche l'accuratezza dichiarata dei valori e se per voi sono importanti i valori assoluti o i valori di riferimento relativi a un setpoint.
Accessori: Tenere presente se sono necessari altri accessori, come i registratori di dati, per utilizzare lo strumento di misura o per valutare o trasmettere i dati. In genere, questo non è il caso dei dispositivi stand-alone. Possono essere utili anche interfacce come connessioni per USB o schede di memoria.
Nell'industria, nel commercio e nella tecnologia, il termine alimentatore è utilizzato per tutte le apparecchiature che forniscono ai dispositivi collegati l'energia di cui hanno bisogno. Non importa se il dispositivo deve essere alimentato con tensione continua o alternata. Inoltre, non importa se come sorgente di tensione sia disponibile una tensione continua o alternata.
Ma per gli alimentatori non è importante solo la corrispondenza della tensione; anche la corrispondenza della potenza è un criterio decisivo. Dopo tutto, l'alimentatore deve essere in grado di fornire una potenza sufficiente al dispositivo da utilizzare. Anche a pieno carico, la tensione di alimentazione non deve crollare. D'altra parte, un alimentatore sovradimensionato aumenta inutilmente i costi di acquisto e di esercizio.
A seconda dell'uso previsto, gli alimentatori che offriamo sono destinati all'uso mobile, fisso o all'installazione fissa.
Nella maggior parte dei casi, un alimentatore è costituito da un'unità di alimentazione collegata alla tensione alternata della rete elettrica. L'alimentatore converte quindi la tensione alternata a 230 V in una tensione continua più bassa. A tal fine, la tensione viene prima trasformata verso il basso, raddrizzata e quindi smussata con condensatori. Gli alimentatori con stabilizzazione della tensione integrata generano una tensione di uscita sempre costante. Indipendentemente dal fatto che l'alimentatore sia sotto carico massimo o a vuoto.
La situazione è diversa per gli alimentatori che funzionano già con una tensione continua. Poiché una tensione continua non può essere trasformata, l'alimentatore deve attivare e disattivare la tensione d'ingresso a ritmo sostenuto. Questa tensione alternata artificiale può essere trasformata in modo molto efficiente grazie all'elevata frequenza di commutazione. Quindi, a seconda della progettazione del circuito, una tensione continua di, ad esempio, 12 V può essere trasformata in una tensione continua di 24 V o addirittura in una tensione alternata di 230 V.
Alimentatori
Gli alimentatori di rete sono probabilmente il gruppo più numeroso di alimentatori. Ciò non sorprende, poiché molti dispositivi o fasi costruttive all'interno di dispositivi e sistemi non possono essere utilizzati direttamente con la tensione alternata a 230 V/50 Hz.
Per offrire la soluzione giusta per ogni applicazione, la nostra gamma di prodotti comprende alimentatori di rete in un'ampia varietà di design e classi di prestazioni.
Trasformatori di rete
I trasformatori di rete non sono solo componenti di un alimentatore. Possono anche fungere da alimentatori autonomi e senza cablaggio esterno aggiuntivo. Come, ad esempio, nell'alimentazione di lampade a LED per uso esterno.
Oltre alla riduzione della tensione, un trasformatore mira anche all'isolamento galvanico e quindi alla sicurezza elettrica. I trasformatori di isolamento speciali sono quindi utilizzati per la manutenzione, l'assistenza e i laboratori. Questi sono solo alcuni esempi dell'ampia gamma di applicazioni dei trasformatori.
Regolatore di tensione CA
Per il controllo dei motori, sono perfetti gli alimentatori regolabili sotto forma di regolatori di tensione CA o dimmer.
In questo modo, la velocità dei motori elettrici può essere regolata all'infinito o impostata facilmente sulla velocità di lavoro perfetta.
Anche gli apparecchi e i piani di cottura possono essere controllati in modo ottimale. Ma attenzione: non tutti i regolatori di tensione CA sono adatti per ogni tipo di carico.
Convertitori/inverter CC/CC
La conversione di una tensione CC in una tensione CC di valore inferiore è tecnicamente abbastanza semplice.
La situazione è diversa se la tensione di uscita deve essere più elevata o se è richiesta una tensione alternata a 230 V con una forma d'onda sinusoidale.
Se poi è richiesta anche un'elevata potenza di uscita, le cose si fanno davvero complesse. Ma anche in questo caso abbiamo la soluzione giusta per ogni esigenza.
Regolatore di tensione CA
Per il controllo dei motori sono perfetti gli alimentatori regolabili sotto forma di regolatori di tensione CA o dimmer.
In questo modo, la velocità dei motori elettrici può essere regolata all'infinito o impostata facilmente sulla velocità di lavoro perfetta.
Anche gli apparecchi e i piani di cottura possono essere controllati in modo ottimale. Ma attenzione: non tutti i regolatori di tensione CA sono adatti per ogni tipo di carico.
Convertitori/inverter CC/CC
La conversione di una tensione CC in una tensione CC di valore inferiore è tecnicamente abbastanza semplice.
La situazione è diversa se la tensione di uscita deve essere più elevata o se è richiesta una tensione alternata a 230 V con una forma d'onda sinusoidale.
Se poi è richiesta anche un'elevata potenza di uscita, le cose si fanno davvero complesse. Ma anche in questo caso abbiamo la soluzione giusta per ogni esigenza.
Gruppi di continuità (UPS)
I contenuti dei fogli di calcolo Excel, dei documenti Word o di altri programmi applicativi vanno persi in pochi secondi se viene a mancare la corrente. È fastidioso se lo stato corrente non viene salvato.
Spesso basta una breve interruzione di corrente e il contenuto dello schermo scompare nel nulla. Con un gruppo di continuità, c'è tempo sufficiente per salvare i dati correnti ed evitare la fastidiosa perdita di dati.
Generatori di corrente, gruppi elettrogeni
Un'interruzione di corrente, che nel migliore dei casi è considerata una seccatura a casa, può essere un disastro per i professionisti.
È quindi molto importante disporre di un generatore per mantenere in funzione almeno i sistemi più importanti.
In questo modo si possono evitare facilmente fastidi e perdite finanziarie dovute a interruzioni del lavoro e ritardi nella programmazione.
La dieta ideale può essere trovata abbastanza facilmente se si considerano i seguenti punti chiave o se si risponde alle domande.
- Probabilmente il criterio più essenziale è la finalità d'uso. A cosa serve l'alimentatore e qual è esattamente il suo compito? Ho bisogno di un alimentatore, di un convertitore di tensione o di un gruppo di continuità?
- Moet de voeding worden ingebouwd in apparaten, schakelkasten of systemen of is er een externe voeding nodig?
- Quale tensione di ingresso ho a disposizione e quale tensione di uscita è necessaria? È sufficiente una sola tensione di uscita o sono necessarie più tensioni e diverse polarità?
- Qual è il consumo di energia del dispositivo da alimentare? L'efficienza dell'alimentatore dipende anche dalla richiesta di potenza o dal consumo di energia dell'utente.
- Quali requisiti aggiuntivi devono essere soddisfatti? L'alimentazione deve essere a prova di spruzzi o ridondante?
Utilizzando questa lista di controllo, troverete il cibo perfetto in pochissimo tempo.