Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Per un adeguato apporto energetico in qualsiasi campo operi, Conrad è in grado di offrirti, grazie alla fornitissima sezione alimentatori e trasformatori un'ampia gamma di articoli in grado di esaudire al meglio le tue richieste. Che sia per un laboratorio informatico o semplicemente per uso domestico, grazie alle migliaia di prodotti in vetrina, trovare il componente elettrico che fa al caso tuo sarà davvero semplicissimo.
Cosa sono gli alimentatori e le unità di alimentazione?
Gli alimentatori forniscono energia a un dispositivo. Un alimentatore è necessario ogni volta che un dispositivo deve essere collegato alla rete elettrica, che richiede una tensione diversa. Gli alimentatori sono disponibili per tensione continua, tensione alternata e corrente costante come alimentatori a commutazione o switching, ma anche come alimentatori per trasformatori e alimentatori per condensatori. Con alimentatori e trasformatori, è possibile alimentare in modo semplice e sicuro diversi dispositivi elettronici sia in viaggio, sia a casa o in modalità professionale.
Quali alimentatori e trasformatori sono disponibili?
- Convertitori, invertitori CC/CC
Un invertitore serve a convertire la tensione di ingresso in corrente alternata. Sono disponibili inverter per l'installazione, ma anche inverter per accendisigari. Speciali convertitori DC/DC per auto consentono il collegamento di dispositivi alimentati a corrente in un veicolo a motore. Sono inoltre disponibili generatori sinusoidali di potenza per l'uso professionale, che si applicano in particolare nel settore medico. - Trasformatori di laboratorio, di serie
Con i trasformatori di laboratorio e di prealimentazione è possibile collegare dispositivi elettronici a una rete elettrica con una tensione diversa. I trasformatori di laboratorio e di prealimentazione consentono, ad esempio, di collegare dispositivi americani alla rete elettrica europea. Sono disponibili trasformatori di isolamento da laboratorio regolabili e trasformatori di isolamento da laboratorio con una tensione fissa. - Alimentatori, caricabatterie USB
I caricabatterie USB sono indispensabili in ogni casa. Grazie ai caricabatterie USB è possibile collegare alla rete elettrica diversi dispositivi elettronici, come smartphone, tablet o notebook, e quindi fornire corrente. - Dispositivi UPS
I dispositivi UPS possono garantire un'alimentazione elettrica senza interruzioni per un determinato periodo di tempo in caso di interruzione di corrente o di interruzione di tensione. Ad esempio, servono come protezione da sovratensione in uffici per dispositivi multimediali e vengono utilizzati anche in aree professionali, come centri di controllo o centri dati. - Alimentatori di rete da incasso e per guide DIN
Per poter montare alimentatori e convertitori in altri componenti, sono necessari alimentatori per guide DIN e da incasso. Questi sono versatili e possono essere fissati in modo sicuro ad es. In scatole di distribuzione o armadi elettrici. - Contattore di tensione alternata
Un regolatore di tensione alternata è dotato di un regolatore manuale o potenziometro a regolazione continua e consente una regolazione esatta della tensione di uscita. Con un regolatore di tensione alternata è possibile collegare i fari, i riscaldatori ma anche altri apparecchi elettrici alla rete elettrica con la corretta tensione di uscita.
Cosa si dovrebbe fare quando si acquista un alimentatore e un trasformatore?
Gli alimentatori sono disponibili per un'ampia gamma di applicazioni. Pertanto, prima dell'acquisto è necessario rispondere alle seguenti domande:
- È necessaria una tensione di uscita regolabile o fissa?
- È necessario garantire un'alimentazione elettrica senza interruzioni?
- È previsto un utilizzo mobile o un montaggio in un componente?
- È necessario poter sostenere carichi elettronici?
In generale, quando si acquista un alimentatore e un trasformatore, prestare attenzione a quanto segue:
- Osservare la tensione di ingresso e la tensione di uscita dell'alimentatore/trasformatore
- Fabbisogno energetico dei dispositivi elettronici da collegare all'alimentatore.
- Verificare quali prese sono necessarie
- Basso consumo energetico in modalità standby
La nostra buona pratica: protezione da sovratensione
La sovratensione può causare danni ai dispositivi elettronici. Per questo motivo, proteggete i vostri dispositivi multimediali come computer, stampanti o anche televisori con protezione da sovratensione e quindi fate a meno di un possibile guasto nella rete elettrica, che può verificarsi a causa di un fulmine. In questo modo è possibile evitare semplicemente perdite di dati e danni.
Domande frequenti: Domande importanti su alimentatori e trasformatori?
Come posso alimentare il mio notebook in viaggio?
In viaggio, è possibile collegare e alimentare il notebook con un inverter per accendisigari al proprio veicolo a motore. Grazie all'invertitore il vostro notebook viene alimentato dalla batteria dell'auto, in modo da avere sempre un'alimentazione elettrica.
Come si può collegare in modo sicuro i dispositivi elettronici alla rete elettrica durante le vacanze?
Con un trasformatore di prealimentazione adatto potrete collegare i vostri dispositivi elettronici alla rete elettrica durante le vacanze. I trasformatori di prealimentazione sono disponibili per tutte le tensioni di ingresso e di uscita più comuni, in modo che sia disponibile il giusto trasformatore di tensione per ogni esigenza.
Come si possono controllare gli alimentatori?
Con i carichi elettronici è possibile controllare alimentatori e trasformatori e impostare con precisione il valore nominale. I carichi elettronici assorbono inoltre un'ampia gamma di tensione e correnti. Fungono da riduzione della corrente e vengono utilizzati come ricambio per le resistenze di carico convenzionali.
Conclusione: In questo modo è possibile trovare gli alimentatori e i trasformatori adatti
Sia per l'hobbistica, per il funzionamento industriale, per la casa o in viaggio: Gli alimentatori sono disponibili per tutti i settori di utilizzo.
Pertanto, quando si sceglie l'alimentatore appropriato, è necessario innanzitutto determinare a quali scopi si applica l'alimentatore e quali dispositivi elettronici devono essere collegati. In questo modo è possibile determinare la tensione di ingresso e di uscita necessaria. Con un regolatore di tensione alternata è inoltre possibile impostare la tensione di uscita in modo continuo. Se l'alimentatore deve essere installato, è necessario un alimentatore per guide di montaggio o di DIN. Per l'utilizzo in viaggio, è possibile utilizzare un inverter per alimentare i dispositivi elettronici come televisori o notebook. Per le applicazioni professionali come in laboratorio o per la formazione sono disponibili trasformatori di prealimentazione e alimentatori da laboratorio. Per garantire che l'alimentazione elettrica sia priva di interruzioni, è possibile utilizzare dispositivi UPS e quindi evitare possibili interferenze nell'alimentazione elettrica.