Attrezzi per elettricisti
Ogni gruppo di lavoratori ha i propri strumenti professionali standard come strumenti di lavoro e di produzione. Questo vale anche per gli elettricisti che, ad esempio, possono fare ben poco a mani nude nell'ingegneria edile.
Gli strumenti dell'elettricista servono come attrezzatura di base per la rispettiva area di lavoro e quindi per il funzionamento dell'azienda che lo impiega.
La professione di elettricista esiste in molte varianti moderne nell'artigianato e nell'industria. I settori principali sono l'installazione elettrica, la manutenzione dei macchinari, la manutenzione delle fabbriche o anche l'elettricità domestica. Tutti questi mestieri necessitano di un'attrezzatura di base simile, da un lato, e di alcuni strumenti speciali, dall'altro.
Saremo lieti di mostrarvi esattamente ciò che è necessario.
Cacciaviti, tronchesi, pinze combinate o spelafili sono presenti in molte cassette degli attrezzi. Questi utensili sono spesso offerti a buon mercato nei negozi di bricolage come set di utensili. Tuttavia, data la loro qualità, sono destinati soprattutto agli amanti del fai-da-te che li utilizzano solo occasionalmente.
I professionisti, invece, che passano molte ore al giorno a lavorare con i loro utensili manuali, hanno assolutamente bisogno della migliore qualità possibile. Questo è necessario già durante la formazione, quando si deve imparare il corretto utilizzo di pinze, cacciaviti isolati e altri utensili manuali. Inoltre, un cacciavite di qualità con punta antiscivolo offre un rischio di lesioni molto minore rispetto, ad esempio, a un prodotto economico simile.
Pertanto, l'attrezzatura di base per gli apprendisti dovrebbe essere costituita solo da strumenti di alta qualità. Abbiamo raccolto gli strumenti più importanti che un elettricista dovrebbe avere nella sua cassetta degli attrezzi o nella sua borsa.
Il nostro consiglio pratico: l'abbigliamento da lavoro
Considerate anche l'abbigliamento da lavoro personale e i dispositivi di protezione per gli elettricisti. Le persone che svolgono professioni elettriche sono esposte a rischi particolari a causa delle parti sotto tensione e dell'alta tensione. Guanti isolati per elettricisti, elmetti di sicurezza per elettricisti, a scelta con protezione facciale isolata, e tappeti di gomma isolanti garantiscono la sicurezza sul posto di lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro degli elettricisti, è necessario fare riferimento anche alle specifiche delle associazioni e degli enti professionali di competenza.
Naturalmente, gli elettricisti hanno bisogno di altri strumenti di ogni tipo a seconda del lavoro, ma non fanno necessariamente parte dell'equipaggiamento di base. Questi strumenti e il resto dell'attrezzatura vengono trasportati nei veicoli, in modo da essere sempre a portata di mano. Abbiamo alcuni esempi importanti per voi su eAltri strumenti importanti per gli elettricisti Naturalmente, gli elettricisti hanno bisogno di altri strumenti di ogni tipo a seconda del lavoro, ma non fanno necessariamente parte dell'attrezzatura di base. Questi strumenti e il resto dell'attrezzatura vengono trasportati nei veicoli, in modo da essere sempre a portata di mano. Abbiamo elencato per voi alcuni esempi importanti:
Molti prodotti Conrad sono testati VDE. La presenza del marchio VDE nella descrizione del prodotto indica che l'utensile è altamente isolato, consentendo di lavorare in sicurezza in prossimità di parti sotto tensione fino a 1000 volt in corrente alternata (CA).
Un buon utensile funziona in modo affidabile per lungo tempo. Semplificano il lavoro dell'elettricista, accelerano le riparazioni e riducono le misure di manutenzione.
Al momento dell'acquisto, prestate attenzione alla qualità e alla composizione dei materiali che soddisfano le specifiche di precisione richieste dal vostro settore e sono in grado di sopportare le tensioni tipiche dell'applicazione.
Gli strumenti e le apparecchiature elettriche che sono stati sottoposti a test sono riconoscibili dai certificati riportati nella descrizione del prodotto. Sulla base dei sigilli di prova, si può essere certi che gli standard di qualità e sicurezza in vigore al momento della produzione sono stati rispettati o addirittura superati.
Come tutti gli utensili, anche le attrezzature utilizzate dagli elettricisti sono soggette a usura con l'uso. Il grado di usura dipende dal tipo e dalla frequenza di utilizzo e dalle forze che agiscono sull'utensile. Le cause meccaniche, chimiche e termiche dell'usura influiscono sull'utensile e ne deteriorano le proprietà e la precisione nel tempo.
L'usura progressiva dell'utensile porta alla sua rottura. La sostituzione in tempo utile garantisce che l'utensile serva al suo scopo. Tenete a portata di mano anche i pezzi di ricambio per gli utensili elettrici e i dispositivi a batteria utilizzati nella vostra azienda. Una strategia di manutenzione e riparazione su misura per la vostra azienda è la chiave per una sicurezza di approvvigionamento ottimale per gli utensili e le piccole parti.
Taratura degli strumenti di misura per la vostra sicurezza
In Conrad, la calibrazione di un dispositivo di misura viene eseguita indipendentemente dal produttore, secondo le specifiche ISO o DAkkS. Il breve tempo di esecuzione di soli 7 (ISO) o 12 (DAkkS) giorni lavorativi assicura un tempo di fermo del dispositivo relativamente breve. Un certificato documenta il risultato della calibrazione e serve come prova dell'uso di strumenti calibrati nella vostra azienda e per la vostra sicurezza.
Gli utensili elettrici, le piccole parti elettriche e i materiali di consumo come cavi, morsetti, fascette o elementi di fissaggio non sono tra le parti più importanti di un impianto di produzione o di una macchina di un'azienda. Tuttavia, l'ordine e lo stoccaggio di queste parti C comporta un grande sforzo organizzativo. In quanto professionisti della manutenzione (Maintenance), della riparazione (Repair) e della revisione (Overhaul), abbiamo a disposizione gli articoli necessari e gli strumenti giusti. Ma non solo. Con le nostre efficienti soluzioni di e-procurement, vi supportiamo e vi assicuriamo un processo di ordinazione che consente di risparmiare tempo.
L'elaborazione dei vostri acquisti MRO online su Conrad semplifica la gestione dei materiali e la logistica dei beni di cui avete bisogno per il funzionamento continuo della vostra azienda o per la formazione. Nell'ampio assortimento di Conrad, con molti produttori di marchi comprovati, potete confrontarvi e sfruttare le opportunità di risparmio. Soprattutto quando è necessario risparmiare, passare dal vostro attuale fornitore a Conrad può essere conveniente. Il semplice raggruppamento dei processi di ordinazione nel sistema Conrad riduce il vostro carico di lavoro, snellisce i processi di ordinazione e garantisce costi di processo trasparenti.