1. Home
  2. Guide e Articoli
  3. Fai da te
  4. Auto: Cambiare da soli i pneumatici dell'auto

Cambiare da soli i pneumatici dell'auto

Quando si cambia stagione dall'inverno alla primavera (o dall'autunno all'inverno), è importante cambiare i pneumatici dell'auto. In questo modo si risparmia sul carburante, sull'usura e sulla sicurezza in strada. Se fate cambiare gli pneumatici da un'officina, i costi possono essere piuttosto elevati. Ma non è necessario, perché potete cambiare i pneumatici da soli. Con i consigli che seguono, potrete cambiare i vostri pneumatici in poco tempo e conservarli in modo ordinato nel vostro capannone o garage.

  • Perché cambiare gli pneumatici?

  • Come posso sostituire i miei pneumatici da solo?

  • Come conservare in modo ordinato gli pneumatici dell'auto?

  • Altre categorie utili

banden wisselen

Perché cambiare gli pneumatici?

I pneumatici sono l'unico contatto tra l'auto e l'asfalto. Pertanto, per trasferire la potenza del motore dell'auto in velocità, i pneumatici devono essere in buone condizioni. Pensiamo ad esempio all'aderenza e alla giusta pressione. Con un manometro per pneumatici, è possibile tenere facilmente sotto controllo la pressione. In questo modo si evitano le corse in officina.

L'aderenza va spesso di pari passo con il battistrada; se avete mai avuto una sbandata pericolosa, sapete quanto sia importante. Non a caso vengono comminate multe per profilo insufficiente. I pneumatici si consumano durante la guida e la frenata. Quindi potete circolare con un profilo insufficiente senza accorgervene. Tenetelo sotto controllo, ad esempio controllando ogni mese con un calibro del battistrada. A 2,5 mm è opportuno cambiare il pneumatico, mentre 1,6 mm di profondità del profilo è il minimo legale.

Una buona soluzione per ridurre l'usura è quella di passare dai pneumatici estivi a quelli invernali, perché questi pneumatici specifici sono fatti per le stagioni e quindi si consumano meno rapidamente dei pneumatici normali. Inoltre, l'usura viene distribuita su due diversi set di pneumatici, ritardando così la sostituzione degli stessi.

Un motivo molto importante per cambiare i pneumatici è che in inverno si può essere più sicuri sulla strada, perché i pneumatici invernali hanno un profilo più largo e sono fatti per il clima invernale. Il passaggio dalle ruote estive a quelle invernali è facile da fare da soli.

Come posso sostituire i miei pneumatici da solo?

Si comincia naturalmente con lo svitare i dadi delle ruote, che spesso sono molto stretti e svitarli con una chiave può essere un lavoro lungo e senza successo. Questa lacuna è facilmente risolvibile con un avvitatore a percussione. Naturalmente non si tratta necessariamente di un dispositivo industriale: da Conrad si trovano avvitatori a percussione da 12 V compatti. Questi funzionano con la presa accendisigari a 12 V dell'auto. In questo modo è possibile allentare i dadi delle ruote in modo facile e veloce in qualsiasi momento della giornata. Con una coppia regolabile, vari adattatori e una lunga lunghezza del cavo, questo è lo strumento ideale per cambiare le ruote da soli.

  • Se i cerchi sono coperti da coprimozzi, questi devono essere rimossi.
    Non è consigliabile allentare i cerchioni con un cacciavite per evitare di graffiarli.
    In questi punti i cerchioni iniziano ad arrugginire molto rapidamente!

Bekijk alle werkhandschoenen
  • Nella fase successiva, i bulloni delle ruote devono essere allentati in senso antiorario. Le forze necessarie per questa operazione sono talvolta molto elevate. È quindi necessario che l'auto sia ancora sulle ruote.

    Importante: anche se è allettante, una chiave dinamometrica non è destinata all'allentamento di viti incastrate. Le chiavi a percussione sono molto più comode per questo scopo.
    Se necessario, è possibile infilare un tubo di prolunga metallico adatto sulla traversa della ruota per facilitare l'allentamento delle viti con una leva.

    Se si utilizzano bulloni antifurto speciali (rim lock), prima di iniziare il lavoro è necessario preparare l'apposito raccordo a innesto.

Bekijk alle slagmoersleutels
  • Ogni veicolo ha dei punti appositamente predisposti e rinforzati sul telaio in cui può essere sollevato. Alcuni di questi punti sono contrassegnati sul telaio e sono facili da trovare. In caso di dubbio, anche il manuale d'uso del veicolo può essere d'aiuto.

    È sufficiente sollevare il veicolo solo fino a due o tre centimetri di aria tra il battistrada del pneumatico e il suolo.

    Importante: quando si utilizza un martinetto, rimuovere la maniglia di comando dopo il sollevamento per evitare di inciampare. Per sicurezza, posizionare un supporto per il martinetto sotto il telaio in caso di guasto del martinetto.

Het voertuig opheffen - Bekijk de krikken
  • Ora è possibile rimuovere i dadi o i bulloni delle ruote. È meglio metterli in un vassoio e non farli cadere sul pavimento sporco. Per i cerchi in alluminio, fare molta attenzione ad applicare la chiave per ruote o la chiave per dadi delle ruote in modo ordinato, per non graffiare il cerchio lucido.

    Importante: prima di rimuovere l'ultimo collegamento a vite, il cerchio deve essere premuto saldamente contro il mozzo della ruota con una mano. In questo modo si evita che la ruota scivoli dal supporto o si inclini prematuramente. Inoltre, nella pratica si è dimostrato efficace allentare il bullone superiore solo all'estremità.

Bekijk alle assortimentsdozen, assortimentskisten
  • La ruota rimossa deve essere immediatamente contrassegnata con un marcatore per ruote o pneumatici. In questo modo, anche dopo mesi, si saprà esattamente dove è stata montata la ruota.
    In alternativa alle marcature, è possibile utilizzare un pennarello adatto alla gomma.
    Le marcature posteriore sinistra (PS), posteriore destra (PD), anteriore sinistra (AS) e anteriore destra (AD) si riferiscono sempre alla direzione di marcia.

Wielmarkeringen aanbrengen - Bandenmarkeringen bekijken
  • Ora il supporto della ruota e il centro della ruota devono essere puliti a fondo dalla ruggine e dallo sporco con una spazzola metallica. Allo stesso tempo, date un'occhiata all'impianto frenante e al telaio. Le pastiglie dei freni devono essere ancora sufficientemente spesse e il disco del freno deve essere chiaro e senza scanalature.
    Dai tubi dei freni e dall'ammortizzatore non deve fuoriuscire umidità. La gomma degli stivali dell'assale non deve essere porosa o screpolata.

Wielophanging schoonmaken - Bekijk draadborstels
  • Prima di montare la ruota, ingrassare l'anello di centraggio della ruota con un grasso resistente alle temperature, come la pasta di rame o la pasta ceramica.
    Importante: Non ingrassare l'intero portacerchio, ma solo l'anello al centro del portacerchio che centra il cerchio. In questo modo si evita che il cerchio arrugginisca sul mozzo della ruota.

keramische pasta's
  • Prima di montare la nuova ruota, è necessario verificare il senso di marcia. Il simbolo del senso di marcia o di rotazione non è definito in modo uniforme. Può apparire diverso da un produttore all'altro.

    Prima di montare la ruota, accertarsi anche che siano pronte le viti/ bulloni della ruota corretti. Se si riutilizzano gli stessi bulloni della ruota, pulirli con una spazzola metallica prima di avvitarli.

Controleer de looprichting van de autoband
  • Ora il nuovo pneumatico dell'auto può essere posizionato sul mozzo della ruota. È importante che i fori dei bulloni del cerchio corrispondano ai fori filettati del mozzo.

wieldoppen verwijderen
  • Ora è possibile montare i bulloni. Iniziare preferibilmente da quello superiore, in modo che la ruota sia ben fissata sul mozzo.

    Importante: i collegamenti a vite devono girare facilmente. Un collegamento a vite che gira con difficoltà o che viene serrato è obliquo e non deve essere serrato con forza. In questo caso, allentare nuovamente il collegamento a vite e serrarlo direttamente.

Montage van de schroefverbindingen
  • Quindi serrare a mano i collegamenti a vite in senso trasversale. Il cerchio deve poggiare completamente sul supporto della ruota e non traballare.

    Se si montano cerchioni in alluminio, occorre fare attenzione a non graffiare il ragno della ruota.

Verschraubung handfest anziehen - Drehkreuze ansehen »
  • Una volta montato il pneumatico dell'auto, è possibile rimuovere i supporti del martinetto. A questo punto abbassare con cautela il veicolo finché la ruota non tocca il suolo.

    Importante: Non rilasciare completamente il veicolo. Infatti, se la pressione sul pneumatico dell'auto non è ancora elevata, la ruota può ancora allinearsi in modo ottimale quando si stringe il collegamento a vite. Tuttavia, a causa del leggero attrito sul terreno, esiste una resistenza sufficiente affinché la ruota non possa girare quando si stringe il bullone.

Voertuig optillen
  • A questo punto, serrare i bulloni delle ruote in senso trasversale con la chiave dinamometrica. La coppia da impostare sulla chiave dinamometrica è riportata nel manuale d'uso del veicolo.
    Importante: Utilizzare la chiave dinamometrica solo fino a quando non si sente il tipico "scricchiolio".

Wielbouten aandraaien - Bekijk momentsleutel
  • Quando tutte le viti sono serrate, la macchina può essere completamente svuotata.

Bekijk alle wielkruizen »
  • Dopo aver sostituito tutti e quattro i pneumatici dell'auto allo stesso modo, utilizzate un tester per verificare la pressione dell'aria nei pneumatici montati.
    La corretta pressione dell'aria è fondamentale per ottenere buone prestazioni di guida. Una pressione d'aria errata può causare un aumento dell'usura dei pneumatici e del consumo di carburante. I valori richiesti sono riportati all'interno del tappo del serbatoio, sui montanti delle portiere o sul libretto di circolazione dell'auto.

Controleer de luchtdruk - Bekijk de bandenspanningsmeter
  • Se i cerchioni sono stati utilizzati sulle nuove ruote, ora possono essere montati. Tenere presente che i copricerchi sono solitamente dotati di un incavo per la valvola e quindi possono essere montati solo nella direzione corretta. Il copriruota deve essere ben saldo sul cerchione e deve aderire perfettamente a tutti i lati.

Bekijk de velgen »
  • Infine, i sensori di pressione degli pneumatici (se montati) devono essere abbinati al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.
    Per alcuni veicoli, il tipo di pneumatici (estivi o invernali) deve essere inserito nel computer di bordo. Per maggiori informazioni al riguardo, consultare il manuale d'uso.

Bekijk alle bandenspanningsmeters  »
  • Controllare nuovamente il serraggio dei bulloni delle ruote con la chiave dinamometrica dopo circa 50-100 chilometri.

Bekijk alle momentsleutels

Come si conservano i pneumatici dell'auto in modo ordinato?

Autobanden correct opslaan - bandenbomen bekijken

opo aver sostituito i pneumatici estivi e invernali, è ovviamente necessario riporli. Accatastare semplicemente i pneumatici da qualche parte è scomodo e spesso dannoso anche per i pneumatici. Infatti, possono deformarsi sotto la pressione degli altri pneumatici a causa del peso, più a lungo rimangono lì. Questo problema si risolve con un albero per ruote, che presenta diverse posizioni con piattaforme su cui le ruote poggiano e mantengono la distanza l'una dall'altra. In questo modo i pneumatici vengono conservati in modo sicuro e comodo.

Conrad dispone anche di un supporto per ruote, in modo che i pneumatici possano essere spostati senza fatica nel luogo di stoccaggio. Ricordatevi di contrassegnare le ruote prima di riporle. Questo può essere fatto con un pennarello, ma anche facilmente utilizzando un set di marcatori per pneumatici o un set di sigilli per pneumatici. Il kit di sigilli per pneumatici ha il vantaggio di proteggere i pneumatici dalla luce diretta del sole. Di conseguenza, i pneumatici hanno meno probabilità di diventare porosi.

Se non disponete di un set di cerchioni extra e trasferite i pneumatici sui cerchioni, potete appendere i vostri pneumatici a speciali supporti per pareti di pneumatici.

Altre categorie utili