Consulente
Cose da sapere sulle chiavi dinamometriche: utensili di serraggio ad alta precisione
Come funziona una chiave dinamometrica?
Come si costruisce una chiave dinamometrica?
Per selezionare la chiave dinamometrica adatta
Quali sono i vantaggi di una chiave dinamometrica calibrata?
Queste caratteristiche sono importanti per le chiavi dinamometriche
L'accessorio giusto per la chiave dinamometrica
Suggerimenti per l'utilizzo di chiavi dinamometriche
Nell'industria e nel commercio, il collegamento a vite è uno dei tipi di collegamento più utilizzati. Sufficientemente dimensionato, mantiene una tenuta molto forte e può essere rimosso senza distruzione, a differenza di molti altri collegamenti. Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione calibrati, con i quali si rispettano con precisione le coppie di serraggio previste per i collegamenti a vite. In questo modo si installano viti e dadi con dadi e inserti in modo controllato e con un serraggio preciso per una presa uniforme e delicata. I raccordi a vite controllati dalla coppia garantiscono la massima forza di serraggio tra i componenti anche con il massimo carico meccanico.
Una chiave dinamometrica garantisce la sicurezza ed evita danni al materiale e alle viti. I collegamenti a vite sono spesso serrati troppo con utensili tradizionali. Esempi classici sono i cerchioni in alluminio montati in modo troppo stretto sui pneumatici delle automobili, i cuscinetti dello sterzo delle biciclette o le teste di fresatura o di taglio delle macchine utensili. Le conseguenze tipiche sono un filo troppo stretto o strappato che deve essere riparato o addirittura sostituito e causa tempi di fermo macchina improduttivi. Un serraggio oltre il punto di serraggio prescritto può comportare anche una maggiore sollecitazione del materiale e un'usura prematura. Inoltre, i collegamenti troppo serrati o eccessivamente ruotati possono essere mal allentati.
Il collegamento a vite con serraggio troppo debole non è sufficientemente stretto e i componenti collegati non sono sufficientemente fissati. Le viti allentate sono un notevole rischio per la sicurezza, possono allentarsi sotto carico, a causa di vibrazioni o in caso di sollecitazione, mettendo a rischio persone e valori materiali.
Utilizzando una chiave dinamometrica calibrata come strumento di torsione e strumento di misura in uno, non si lascia più al proprio istinto o alla condizione quotidiana dei propri dipendenti per decidere se i dadi e i bulloni sono posizionati correttamente. Tra i produttori più noti di chiavi dinamometriche vi sono BGS, Facom, Gedore, HAZET, Herder, KS Tools, Projahn, Stahlwille, TOOLCRAFT, Wera e Wiha.
Come funziona una chiave dinamometrica?
Le chiavi dinamometriche impediscono che la coppia applicata dall'utente agisca senza ostacoli sul connettore. Ecco come funziona:
Impostare la coppia sull'impugnatura della chiave a vite su una scala o display digitale in Newton metri (Nm o N-M). Innanzitutto sbloccare il meccanismo di blocco che impedisce la regolazione involontaria durante il lavoro. La preselezione della forza avviene all'interno dell'area di lavoro indicata nella descrizione del prodotto, in cui l'utensile è regolabile.
Molti modelli sono dotati di un'impostazione a due livelli: Con la scala di regolazione del terreno selezionare il successivo valore di scala inferiore per la regolazione fine del valore di coppia. Tramite la scala fine, aggiungere il valore NW ancora mancante al momento di riferimento.
Per un modello commutabile con rotazione a destra e a sinistra, impostare la direzione di rotazione sulla leva di commutazione o mediante quadro passante. Ora fissare la chiave a bussola, l'inserto per chiave a bussola o l'attacco per cacciavite sul quadrangolare di azionamento alla testa della chiave dinamometrica - ora si può iniziare.
Premere la chiave esclusivamente sull'impugnatura e premere uniformemente. Il precarico determina quando l'utensile viene attivato. Il raggiungimento della forza preselezionata viene segnalato con uno "scatto" e tramite un click o rumore di scatto ben udibile o anche con un meccanismo di scorrimento. Successivamente, il dispositivo è immediatamente pronto per l'uso per ulteriori collegamenti a vite.
Come si costruisce una chiave dinamometrica?
Anche se la chiave dinamometrica è apparentemente un semplice strumento composto da un cricchetto e da un tubo metallico come leva, all'interno c'è molto know-how.
La vita interna del tubo dell'impugnatura è composta da più componenti a seconda del modello. Queste includono la molla precaricata, una leva pieghevole, una trasmissione e l'azionamento, che insieme formano una catena a leva. Questa struttura riduce al minimo lo sforzo e il carico sulla meccanica.
Per selezionare la chiave dinamometrica adatta
Le chiavi a vite e di misurazione sono disponibili per diversi campi di applicazione e per le esigenze del serraggio controllato. I modelli sono adatti, tra l'altro, per il montaggio e la riparazione di veicoli, macchine, costruzioni metalliche e impianti di produzione, per l'impiego in cantieri, artigiani e fai da te.
Chiave dinamometrica a scatto
Con una chiave dinamometrica a scatto, un meccanismo di accoppiamento a molla all'interno dell'impugnatura controlla attivamente la coppia. L'impostazione del momento desiderato o del momento obiettivo avviene tramite una scala. Il raggiungimento della coppia selezionata avviene in modo acustico, tattile o visibile.
Chiave dinamometrica elettronica
Con una chiave dinamometrica digitale, la misurazione della coppia di serraggio avviene tramite un estensimetro. L'utente fornisce i valori target desiderati tramite i comandi sull'impugnatura. La visualizzazione della coppia avviene tramite LED o su un display digitale. Un segnale elettronico segnala il raggiungimento della coppia desiderata.
Chiave dinamometrica di visualizzazione
Le chiavi dinamometriche con visualizzazione funzionano manualmente senza meccanismo di scatto. Queste varianti sono facili da usare e sono economiche nell'acquisto. Indicano la forza di serraggio e quindi la coppia su una scala meccanica o su un comparatore. L'utente interrompe il processo di avvitamento quando viene visualizzata la coppia desiderata. In questo modo è responsabile del rispetto del valore desiderato.
La nostra buona pratica
Oltre alle chiavi dinamometriche con spine o utensili di fissaggio, sono disponibili cacciaviti dinamometrici con coppia di serraggio regolabile o preimpostata. Possono essere dotati di inserti e sono adatti per lavori di precisione e per l'applicazione in ambienti ristretti. Un'alternativa sono gli indicatori di coppia preimpostati in fabbrica per una dimensione specifica della vite, un tipo di profilo e una coppia.
Quali sono i vantaggi di una chiave dinamometrica calibrata?
Per le applicazioni in cui è importante la massima precisione, si consiglia di utilizzare chiavi dinamometriche calibrate singolarmente. La tensione della molla e la meccanica di questi modelli di alta qualità sono regolate in fabbrica in modo da rispettare esattamente le coppie di serraggio. Il certificato di prova fornito di solito serve come prova della calibrazione.
Come conseguenza naturale, il precarico della molla e quindi la precisione dell'utensile dopo un certo numero di inserti nel corso del tempo possono essere utilizzati più frequentemente. La calibrazione occasionale consente di regolare nuovamente la meccanica e la chiave dinamometrica ottiene la sua precisione originale. Dopo quanti utilizzi o anni si consiglia una calibrazione, dipende dalle specifiche del settore, dalle tolleranze consentite, dai materiali e dall'utilizzo individuale del dispositivo.
Con un tester elettronico è possibile verificare se la coppia target impostata viene raggiunta entro le tolleranze desiderate. La calibrazione professionale (ricalibrazione) avviene presso il produttore del dispositivo, che offre un servizio di calibrazione o un laboratorio di verifica indipendente. Dopo la regolazione da parte del servizio clienti, la chiave funziona nuovamente in modo preciso come all'inizio.
Suggerimento: Per quanto riguarda la sicurezza, l'aderenza e le assicurazioni, è consigliabile prestare attenzione alla calibrazione dei dispositivi utilizzati. Un controllo regolare garantisce la precisione desiderata a lungo termine.
Queste caratteristiche sono importanti per le chiavi dinamometriche
Gli utensili sono disponibili in versioni con diverse dimensioni, forma, campo di forza e attrezzature specifiche come impugnatura ergonomica e presa di forza adatta per inserti per chiavi a bussola di diverse dimensioni.
Momento torcente
I produttori indicano per ciascuna delle chiavi dinamometriche l'area di lavoro approvata in cui l'utensile è regolabile e può essere utilizzato. I valori comuni sono, ad esempio, da 40 a 200 Nm, da 20 a 120 Nm e da 5 a 25 Nm.
La precisione delle chiavi è maggiore nel campo centrale dell'area di lavoro Nm specificata. Se la precisione è importante, vale la pena di creare più chiavi dinamometriche con campi di applicazione più piccoli e non un modello con un ampio intervallo di misurazione Nm.
Per applicazioni sensibili alla sicurezza, lavori sul nastro di scorrimento e produzioni in serie, sono disponibili chiavi senza scala di regolazione con coppia impostata in modo fisso dal produttore. Un'alternativa è quella di modelli che possono essere regolati individualmente alla coppia richiesta mediante un dispositivo di prova o un sistema di calibrazione.
Dimensione
Acquistare una chiave con coppia controllata nella dimensione corretta. Le dimensioni indicate nella descrizione del prodotto si riferiscono all'azionamento nella testa del cricchetto e sono indicate in pollici. Le dimensioni più comuni sono 1/2 pollici (12,5 mm), 1/4 pollici (6,3 mm) e 3/8 pollici (10 mm). A seconda delle dimensioni dell'azionamento, dipende da quali spine e accessori è possibile fissare.
Più grande è l'azionamento, più grandi possono essere anche le bussole che la chiave dinamometrica può contenere. Le chiavi da 1/4 pollici sono relativamente piccole e vengono utilizzate soprattutto durante i lavori di riparazione della bicicletta, negli E-Scooter e nel campo di precisione. Quando si lavora in auto, moto e altri veicoli a motore, la chiave dinamometrica da 1/2 pollici è invece la più utilizzata. Nell'industria, nella costruzione di macchine e nella produzione si applicano anche modelli più grandi.
Materiali
I materiali utilizzati hanno un effetto sulla sensazione al tatto, sulla robustezza, sulla durata, sulla protezione dalla ruggine e anche sul prezzo. Le chiavi in acciaio di qualità industriale di alta qualità sono particolarmente insensibili, resistenti all'usura meccanica e sono adatte anche per le sollecitazioni più difficili.
Caratteristiche di sicurezza e comfort
I grandi produttori forniscono le chiavi dinamometriche con caratteristiche di sicurezza e comfort, ad esempio impugnature ergonomiche antiscivolo, display chiaramente leggibile e meccanismi di sblocco facilmente accessibili per una rapida sostituzione degli utensili a innesto. Questi garantiscono una gestione piacevole e sicura dell'utensile anche per un lungo periodo di tempo.
Prolunga
La trasmissione della coppia dipende dal braccio della leva. Un azionamento all'esterno dell'impugnatura o l'utilizzo di tubi di prolunga di solito compromettono il rispetto della coppia. Si verifica uno spostamento indesiderato dei valori e un'influenza sulla precisione. La descrizione del prodotto indica se il rispettivo modello può essere azionato anche all'esterno dell'impugnatura o con tubo di prolunga senza spostamento dei valori.
Rotazione a destra e a sinistra
Alcuni modelli consentono una rapida conversione da destra a sinistra, in modo da poter ruotare in entrambe le direzioni a seconda della situazione. A tale scopo, il quadrato deve essere semplicemente riposto sull'altro lato o la leva di commutazione deve essere azionata sul cricchetto.
Identificazione
Le chiavi dinamometriche sono solitamente contrassegnate con il nome e la denominazione del modello del produttore e l'ambito di applicazione consentito. I modelli di alta qualità sono dotati di un numero di serie chiaramente applicato per l'identificazione e le istruzioni per la calibrazione.
Allentare i collegamenti a vite
Le chiavi dinamometriche sono costruite esclusivamente per il serraggio controllato di viti con misurazione della forza. La descrizione del prodotto indica se è possibile utilizzare il modello entro la coppia di serraggio massima anche per allentare i collegamenti a vite.
L'accessorio giusto per le chiavi dinamometriche
Le chiavi a serraggio controllato sono disponibili singolarmente e anche in kit pratici. Con un kit di chiavi dinamometriche, oltre all'impugnatura dell'utensile, sono disponibili anche diversi utensili a innesto per il montaggio quadrato. Altri accessori sono disponibili a parte. Quando si selezionano gli utensili a innesto, prestare attenzione alle dimensioni dell'azionamento su cui sono stati abbinati.
Suggerimenti per l'utilizzo di chiavi dinamometriche
I seguenti suggerimenti vi aiutano a utilizzare chiavi a coppia controllata.
- Pretensionamento: Prendere tempo quando si imposta il valore target sulla scala dell'impugnatura o sul display elettronico. Più precisamente si seleziona la coppia, più precisamente si mantiene la forza di serraggio.
- Nota limite: Dopo l'attivazione, non ruotare lo strumento oltre l'intervallo di misura.
- Relax: Dopo il lavoro, impostare la chiave dinamometrica alla coppia più bassa (valore di scala più basso). In questo modo la meccanica si rilassa e la precisione rimane a lungo.
- Nessuna estensione: Non lavorare con prolunghe, leve o tubi.
- Prestare attenzione alla pulizia: Non immergere la chiave in acqua, olio, grasso, solventi o vernice. Per la pulizia è sufficiente pulire con un panno asciutto.
- Conservazione e trasporto: Molte chiavi dinamometriche vengono fornite in una custodia. La custodia protegge il dispositivo durante il trasporto e lo stoccaggio.
- Lubrificazione: In caso di inutilizzo prolungato, allentare la chiave dinamometrica più volte con un'impostazione della scala ridotta per ottenere una lubrificazione corretta.