Consulente

Piccole auto per un grande divertimento di guida

I modellini telecomandati fanno davvero brillare gli occhi di grandi e piccini. Soprattutto quando il padre compete con il figlio. Ma anche molte ragazze sono entusiaste della tecnologia e trovano i modellini di auto davvero cool. Per permettere ai bambini di usare il trasmettitore del telecomando, è necessario trovare il giusto modello di auto. Da un lato deve essere davvero divertente e dall'altro non deve sottovalutare o sovraccaricare i bambini.

 

Fatti interessanti sui modellini di auto telecomandati

  • Quali sono i vantaggi di un'auto da modellino telecomandata?

  • A partire da quale età i bambini possono utilizzare le auto modello telecomandate?

  • Quali sono i tipi di modellini telecomandati?

  • Come funziona un auto modellino radiocomandato?

  • Cosa è necessario tenere in considerazione quando si seleziona un'auto modello radioomandata?

 

Quali sono i vantaggi di un'auto da modellino telecomandata?

Un modellino auto telecomandato offre soprattutto divertimento di gioco e di guida per i bambini. E anche questo è bello. Ma c'è ancora molto più potenziale in un'auto modello radio comandata!
Il funzionamento del telecomando richiede una certa coordinazione, che viene continuamente approfondita e migliorata durante la guida. Il tanto citato istinto è promosso in modo giocoso nel vero senso della parola.

Ma anche le capacità mentali sono potenziate. A seconda del lato da cui si guarda il proprio modello, è necessario controllare di conseguenza il trasmettitore, in modo che il modello si sposti nella direzione desiderata. Molti adulti hanno avuto enormi problemi a sterzare correttamente quando l'automodello è puntato direttamente addosso.

Inoltre, viene risvegliata e sviluppata anche la comprensione tecnica. Quando il modello viene messo in funzione sotto la guida dei genitori, i bambini imparano molto rapidamente che quando si inseriscono le batterie si deve tenere conto della polarità e che le batterie non emettono una corrente infinita.

Se i modelli diventano più complessi dal punto di vista tecnico, è possibile approfondire gradualmente la tecnologia con i bambini, creando così una solida base per un'ampia comprensione tecnica. Forse questa è la base per un modello successivo più grande in scala 1:10, fornito come scatola da costruzione.

 

A partire da quale età i bambini possono utilizzare le auto modello telecomandate?

In ogni caso, la scelta della prima auto telecomandata deve tenere conto dell'età e, in questo contesto, anche delle capacità motorie del bambino. Per i neonati e i bambini che inseriscono costantemente i loro giocattoli nella bocca, le auto da modellino telecomandate non sono adatte. Troppo grande è il rischio che il trasmettitore o il modello si stacca da parti di montaggio che possono essere ingerite o inalate. Per questo motivo i produttori indicano sempre un'età minima consigliata.

Se si consiglia un modello per bambini di età superiore a 6 anni, ciò non significa che un bambino di 5 anni non possa gestirlo. Se le capacità motorie fini sono sviluppate a sufficienza e i comandi del trasmettitore possono essere utilizzati senza problemi, nulla ostacola il piacere di guida. È importante solo che il modello non si guidi troppo rapidamente, in modo che il bambino abbia abbastanza tempo per i movimenti di controllo necessari. Anche se all'inizio non è completamente rotondo, con un po' di pratica i bambini hanno curve di apprendimento rapide.

 

Quali sono i tipi di modellini telecomandati?

Modellini auto Onroad telecomandati

Questi veicoli necessitano di una superficie liscia per la guida e sono in parte modellati fedelmente da auto di grandi dimensioni. Si può trattare di auto sportive potenti, o anche di camion o di altri veicoli speciali o da cantiere.

Modellini auto fuoristrada telecomandati

Questi veicoli possono essere utilizzati sia su superfici lisce che irregolari. Monstertruck e buggy o una combinazione di entrambi i tipi di veicoli, i cosiddetti Truggy, sono perfetti per il terreno. Gli pneumatici giganti, una sufficiente distanza da terra e potenti azionamenti garantiscono un divertimento di guida puro.

Videogioco e stelle del cinema

Per i più piccoli, spesso i veicoli sono i più interessanti che già conoscono dal film e dalla televisione. Ma anche le fleet Racer dei giochi video più popolari sono in corso. Logico, se i bambini hanno già controllato il veicolo in modo virtuale, è ora di vivere l'esperienza di guida anche in termini reali.

I massimi in salita tra i modellini di auto

Una vera e propria sfida tecnica di controllo a distanza è rappresentata dai famosi Crawler. Perché è necessario avere un'ottima sensazione in punta di dita per far salire questi modelli in modo sicuro sugli ostacoli. E il meglio: In caso di maltempo, è possibile costruire senza problemi un percorso a ostacoli di edifici e altri strumenti nella stanza dei bambini e poi divertirsi con il suo modello.

Dalla scatola, fatto, via!

Le auto da modellino telecomandate per principianti vengono fornite normalmente pronte per la guida (RTR = Ready to Run). È sufficiente inserire le batterie nel trasmettitore e nell'auto. Se nel veicolo viene utilizzata una batteria ricaricabile di guida, questa deve essere caricata prima del primo utilizzo.

Dipende dalle dimensioni corrette. La scala delle auto modello per principianti va da 1:10 con una lunghezza del veicolo di circa 38 cm fino a 1:32 con una lunghezza del veicolo di circa 15 cm. In alcuni casi vengono offerti veicoli di dimensioni ancora più piccole in scala 1:58, ma che sono quindi adatti solo per l'uso su superfici lisce in ambienti interni.

 

Come funziona un modellino auto telecomandato?

Le auto da modellino telecomandate sono chiamate anche auto RC, con l'acronimo RC per Radio Controlled, radio comandate. Anche nelle auto da modellino entry-level a basso costo, la tecnologia di controllo a distanza di alta qualità è il più fine che sarebbe stato impossibile da immaginare anni fa. L'elettronica funziona secondo lo stesso principio dei telecomandi di alta qualità utilizzati dai professionisti.

La posizione meccanica delle leve di comando viene convertita in un segnale PWM elettronico (modulazione ampiezza impulso) e successivamente inviata al modello tramite alta frequenza (27 o 40 MHz o 2,4 GHz).

In auto è installato un'elettronica che riceve i segnali ad alta frequenza del trasmettitore e filtra nuovamente i segnali di controllo per le singole funzioni. Questi segnali di comando vengono quindi trasmessi al servosterzo e al regolatore di guida. Il servosterzo converte gli impulsi elettrici in un movimento meccanico dello sterzo, mentre il regolatore di guida aziona il motore di azionamento in avanti, arresto e indietro a seconda della posizione della leva di comando sul trasmettitore. Il controllo avviene di norma in modo proporzionale. Ciò significa che se sul trasmettitore viene deviata solo una piccola parte della leva di comando per lo sterzo, le ruote del modello fanno anche solo un piccolo movimento dello sterzo.

In alcuni modelli di auto entry-level sono già presenti comandi a distanza a manopola "corretti". Tramite la manopola di comando lo sterzo viene azionato con precisione e la leva di estrazione con impugnatura a pistola viene utilizzata per controllare la funzione di guida.

Eccezione:
Nella fascia di prezzo più bassa, per la funzione di guida e sterzo sono disponibili solo pulsanti sui trasmettitori di controllo remoto. In questo caso il controllo non è ovviamente proporzionale. Per lo sterzo, ad esempio, è presente solo la posizione centrale e l'oscillazione completa delle ruote anteriori a destra o a sinistra.

 

La nostra buona pratica

Per i comandi a distanza che trasmettono a 27 o 40 MHz, è necessario osservare il numero di canali. Se due o più modelli vengono utilizzati contemporaneamente con trasmettitori a 40 MHz, si ha un'influenza reciproca se i trasmettitori non funzionano su canali diversi. Per i trasmettitori con 2,4 GHz è esclusa la possibilità di interferenze reciproche a causa della codifica digitale del trasmettitore e del ricevitore. Inoltre, i trasmettitori da 2,4 GHz sono molto più compatti, in quanto l'antenna di trasmissione è lunga solo circa 3 cm.

   

Cosa è necessario tenere in considerazione quando si seleziona un'auto modello telecomandata?

Che si tratti di un modello Onroad o di un modello off-road, è solo la decisione vostra o dei bambini. Perché dovrebbe piacerti l'auto modello e provare anche divertimento durante la guida e il gioco.

Ma anche il tipo di veicolo deve essere adatto. Chi vuole guidare con un veicolo onroad sul prato o nella foresta non trarrà molto piacere dalla sua auto modello. In caso di dubbio, i buggy sono i perfetti tuttofare che possono essere spostati sia su terreni irregolari che su superfici sconnesse.

La velocità deve essere adatta. Un modello di auto telecomandato, troppo lento, diventa rapidamente noioso. Se è troppo veloce, i bambini perdono il controllo e spesso incontrano ostacoli. Questo non è divertente e il rischio di danni accidentali all'auto modello è anche molto elevato. Come regola generale si può dire che più piccolo è il bambino, più lento dovrebbe essere il modellino auto. In questo modo i giovani conducenti possono avere a disposizione un tempo sufficiente per controllare o compensare eventuali errori di controllo. Purtroppo, la velocità massima non è sempre indicata dai produttori. È possibile trovare video di guida sul prodotto o sul web, in cui è possibile valutare la velocità effettiva dei veicoli.

Un altro importante criterio è il controllo remoto o, meglio, i comandi del telecomando. Questi devono essere disposti in modo adatto ai bambini e ben utilizzabili. Inoltre, gli sportelli del vano batterie sul trasmettitore e sul modello devono essere fissati con una vite, in modo che i bambini non possano rimuovere le batterie.

Per garantire che l'automodello guidi dritto quando il trasmettitore non è controllato, l'auto dovrebbe avere un assetto dello sterzo. Grazie a questo accorciamento è possibile compensare le tolleranze di produzione e impostare la corsa in linea retta in modo pulito.

Il nostro suggerimento finale:

Guidare un'auto da solo non è la metà del divertimento che c'è nel gruppo. E se, inoltre, all'ingresso del cortile viene allestito un percorso con ostacoli e tralicci, il divertimento di guida per grandi e piccini è perfetto quando si cerca di battere il miglior tempo sul giro.