Conrad, grazie al suo ampio catalogo di prodotti, è sempre al fianco dei Maker, delle Scuole e di tutto il settore Educational. Naviga tra le diverse categorie disponibili come Kit di montaggio, Robot, Kit di sviluppo, Schede di prototipazione e molto altro ancora. Su Conrad potrai trovare il prodotto che ti serve, qualsiasi sia il tuo progetto educativo da realizzare. Scopri di più sulla pagina Conrad Academy, dedicata al mondo Educational!
Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
In evidenza
Consulente
Cavi, fili e connettori per molti scopi di utilizzo
Strumento di misura per cavi, configuratore cavi e soluzioni speciali
Cavi e conduttori di alta qualità su conrad.de
Quali cavi e conduttori sono disponibili?
Pratico accessorio per cavi e conduttori
Connettore - si ottiene una buona giunzione
I nostri consigli provenienti dalla sezione connettori e cavi
Sia che si tratti di cavi Profibus, conduttori per il riscaldamento o cavi per microfono: Nel negozio online di Conrad troverete cavi, cavi e connettori per innumerevoli aree e possibilità di applicazione. Il centro logistico di Wernberg-Eflitz garantisce una rapida disponibilità, con oltre 35.000 cavi di alta qualità che aspettano di essere utilizzati.
Nella nostra guida potrete scoprire i servizi offerti da Conrad sul tema dei cavi, dei conduttori e dei connettori. Inoltre, ti offre una panoramica dei tipi di cavi disponibili.
Strumento di misura per cavi, configuratore di cavi e soluzioni speciali
Cavi al metro
Con noi ordinate la lunghezza di cavi e conduttori di cui avete effettivamente bisogno. Fare clic sul prodotto desiderato e selezionare la lunghezza con un clic sul pulsante corrispondente o tramite inserimento manuale. Il vantaggio: non applichiamo un supplemento per la lunghezza di taglio, non importa quanto lungo o corto sia il cavo o il filo. Inoltre, il supplemento di rame è incluso nel prezzo. Potete vedere immediatamente il prezzo finale che calcoliamo.
Configuratore di cavi per cavi coassiali, cavi e cavetti e connessioni a filo singolo
Inoltre, con il supporto del nostro partner di assistenza è possibile configurare in modo preciso determinati cavi. Grazie alla produzione di cavi e conduttori in Germania, questi sono disponibili anche in grandi quantità e sono realizzati con materiali di alta qualità. Il produttore garantisce, ad esempio, che i cavi realizzati singolarmente vengano rimossi dallo stesso lotto, se ciò è realizzabile in lunghezza. È possibile scegliere tra due servizi:
Il Service Coax24 consente di configurare cavi coassiali precisi selezionando ulteriori dettagli, come la protezione antipiega o l'impedenza, oltre al tipo di cavo e alla spina.
Il servizio di assemblaggio cavi offre la possibilità di ordinare cavi singoli e cavetti su misura, utilizzabili ad esempio in impianti industriali, tecnologia medica o nel settore automobilistico. Questi cavi possono anche essere progettati in dettaglio.
Cavi e conduttori di alta qualità su conrad.it
Il nostro negozio online offre una vasta gamma di cavi confezionati, fili, conduttori singoli, cavi a più fili, strumenti di misura adatti e altri accessori.
Per garantire la giusta qualità, nella nostra gamma sono presenti solo prodotti con qualità di marca che soddisfano gli standard prescritti e le certificazioni come il marchio VDE.
Aziende e imprese industriali hanno fiducia nella qualità, nella rapida disponibilità e nella possibilità di ordinare al metro. Questi aziende provengono, ad esempio, dai settori della tecnologia medica, dell'automazione, della robotica, della meccanica o dell'elettrotecnica.
Quali cavi e conduttori sono disponibili?
Fili singoli, cavi e conduttori
In questa categoria sono disponibili quattro sottoclassi. Da un lato c'è l'area dei nastri di messa a terra per la messa a terra di macchine e l'area dei fili di rame per avvolgimenti di bobine. Un'altra sotto-categoria sono i conduttori singoli. ra questi vi sono, ad esempio, i trefoli per il cablaggio di assemblaggi elettronici in dispositivi, i cavi conduttori per i sistemi di commutazione e distribuzione o i nuclei singoli per gli elementi riscaldanti e la tecnologia del condizionamento dell'aria. Qui la funzione di filtro aiuta a limitare i risultati della ricerca in base alle categorie di cavi, ai tipi di cavo e alle proprietà speciali come cavo rigido, cavo resistente agli oli, cavo ignifugo, cavo schermato o con cavo guaina in PTFE. La quarta categoria comprende trefoli doppi e trefoli a più fili. Questi sono, ad esempio, cavi di commutazione per la tecnologia di comunicazione e impianti di telecomunicazione, cavi o doppini per apparecchi elettrici leggeri come apparecchi radio o cavi piatti a nastro per componenti elettronici e computer. Anche in questo caso, la funzione di filtro aiuta a cercare in modo mirato le categorie di cavi, i tipi di cavi e le caratteristiche particolari.
Cavo multiconduttore
Sotto l'area dei cavi a più fili si trovano prodotti come linee di controllo flessibili per scopi di misurazione, cavi di segnale e controllo, cavi per linee di trasmissione dati cavi per dispositivi di controllo e cavi per catene portacavi o cavi per linee di produzione. Inoltre, in questa categoria si trovano anche cavi di messa a terra, fibre ottiche (cavi in fibra ottica), cavi di rete e cavi coassiali per installazione SAT.
Cavi confezionati
Tutti coloro che preferiscono avere un cavo pronto all'uso possono scegliere tra una vasta gamma di prodotti.
Questi includono diversi cavi per computer, cavi di alimentazione, cavi di misura o cavi da palco e da studio.
Pratico accessorio per cavi e conduttori
Accessori cavi
Per la posa di cavi non confezionati è inoltre necessario l'accessorio giusto.
Tra questi disponiamo ad esempio, di set di nastri adesivi e nastri isolanti, cavi in PVC, fascette fermacavi, tubi flessibili e canaline portacavo accessori per la marcatura e l'identificazione dei cavi, e accessori per l'isolamento elettrico e tutto per il collegamento dei cavi.
Apparecchi di prova e di test per cavi
Lo strumento giusto include anche strumenti di misura e di test per cavi. Le funzioni di prova aiutano nella diagnosi degli errori grazie a diverse funzioni.
Inoltre, ricercano cavi e conduttori, misurano la lunghezza di un cavo o eseguono test di cablaggio.
Connettore - si ottiene una buona giunzione
Nel settore elettrico e dell'elettronica, i connettori sono componenti indispensabili che devono svolgere in modo affidabile diverse attività importanti. Non si tratta solo di stabilire o scollegare un collegamento elettrico. I requisiti per i connettori sono in parte molto diversi, permettendo di ricavare anche i diversi tipi di costruzione.
Resistenza alla tensione e carico di corrente
In particolare nel campo dell'alimentazione elettrica, è importante che i contatti dei connettori siano ben isolati. In ogni caso, è necessario evitare sovraccaramenti di tensione e il contatto dei contatti sotto tensione. Inoltre, i connettori devono avere una superficie di contatto sufficientemente grande per poter trasmettere correnti elevate con perdite minime.
Grazie ai connettori di rete a contatto di protezione è possibile riconoscere molto bene come i produttori hanno messo in pratica queste diverse specifiche.
Grazie all'ampia superficie dei due contatti a spina tondi, è possibile trasferire potenze fino a 3680 W.
Sicurezza dei contatti
I connettori che si sformano e quindi non creano un collegamento sicuro possono causare numerosi problemi. Per questo motivo le forze di serraggio dei contatti sono regolate in base alla posizione del lavoro. In questo modo, la spina a bassa tensione di un alimentatore a spina può essere inserita e completata con molto meno sforzo rispetto, ad esempio, alla spina di alimentazione di un avvolgi cavo. Maggiore è la forza necessaria, maggiore deve essere la "presa" dell'alloggiamento del connettore.
I connettori nell'industria automobilistica o nelle macchine o in automazione o in meccanica hanno spesso anche chiusure meccaniche. In questo modo si impedisce che il collegamento a spina si allenti involontariamente a causa delle vibrazioni del veicolo o dell'impianto.
I due fermi meccanici su questo connettore industriale garantiscono sempre una presa sicura.
Numero di contatti
Con i connettori di rete Euro o anche i connettori a bassa tensione, due contatti separati sono perfettamente sufficienti. Nella tecnologia dei dati o nella costruzione di macchine, invece, 40 o più contatti non sono una rarità.
Ma anche con questo elevato numero di contatti, i connettori devono soddisfare tutti i requisiti in termini di resistenza alla tensione, capacità di corrente e sicurezza dei contatti.
Protezione da inversione di polarità
Per le prese di rete da 230 V collegate a una presa di rete, la polarità non ha importanza. Ciò significa che è possibile scollegare la spina di rete, ruotarla di 180° e ricollegarla. Il dispositivo collegato, come ad esempio una trapano, funziona sempre.
Se invece di una tensione alternata si devono trasmettere una o più tensioni continue o segnali e impulsi, è assolutamente necessario rispettare la corretta polarità del connettore. Nella maggior parte dei casi ciò si ottiene grazie a una struttura speciale della spina, che rende impossibile l'inserimento "errato".
Tipo di protezione
Mentre un connettore per scheda PCB o da circuito stampato non è soggetto a particolari sollecitazioni ambientali, i connettori su una gru o un escavatore devono essere dotati della necessaria protezione contro gli spruzzi d'acqua.
Quali tipi di protezione sono disponibili e ciò che si nasconde dietro la denominazione IP65 può essere letto nei consigli sul tipo di protezione IP.
Qualità
Un altro importante criterio è la qualità del connettore. Soprattutto quando la sicurezza dei contatti deve essere garantita per un lungo periodo di tempo. Per questo motivo vengono utilizzati contatti a spina placcati oro.
Ma anche in condizioni ambientali difficili, come ad es. In cantieri e nell'industria, o se il collegamento a spina viene spesso scollegato e ricollegato, la qualità deve essere elevata.
Tenendo conto degli aspetti sopra elencati, è possibile trovare rapidamente il connettore corretto. Spesso i connettori vengono utilizzati per scopi estranei. Infatti, anche se il produttore ha previsto un connettore per determinati compiti, ciò non significa che il componente non possa essere utilizzato in altro modo. È importante solo che il connettore sia utilizzato entro i limiti tecnici dichiarati.
I costruttori di aereomodelli hanno già da tempo riconosciuto che i connettori SUB D sono ideali per i loro scopi. In questo modo i componenti elettronici nelle ali possono essere collegati in modo rapido, semplice e protetto da inversione di polarità con l'elettronica nella fusoliera con un solo collegamento a innesto.