Consulente
Fatti interessanti sugli strumenti di misura delle sostanze inquinanti
Cos'è un dispositivo di misurazione dell'inquinamento?
Tipi e modalità di funzionamento di strumenti di misura per sostanze nocive
Consiglio pratico: registratore di dati per misurazioni continue
FAQ - domande frequenti
Cos'è un dispositivo di misurazione dell'inquinamento?
Gli strumenti di misura degli inquinanti misurano, a seconda del tipo di dispositivo, l'uscita o la presenza di determinate sostanze, come refrigeranti, formaldeide, VOC, radon e particelle. Gli strumenti di misura multifunzionali per l'ambiente possono inoltre rilevare pressione, corrente, vuoto, temperatura, umidità dell'aria o radiazioni radioattive.
Nel settore professionale, gli strumenti di misura per sostanze nocive vengono utilizzati, ad esempio, come rilevatori di perdite o ausili per l'installatore. Sono utilizzati, tra l'altro, per controllare impianti di refrigerazione, pompe di calore o linee di gas. Inoltre, controllano la qualità dell'aria in ambienti interni, ad esempio in uffici, e vengono utilizzati in laboratori in cui, a seconda del tipo di impianto, devono essere rispettati determinati valori limite massimi.
Non solo l'aria all'aperto, ma anche l'aria dell'ambiente può essere inquinata da diversi inquinanti. Le fonti per l'aumento del carico di sostanze inquinanti sono molteplici. L'industria e l'aumento della densità del traffico contribuiscono in parte a far entrare i gas di scarico nell'aria. Inoltre, negli ultimi decenni è stato comune utilizzare sostanze tossiche in materiali da costruzione, vernici, colori e prodotti per la protezione del legno, i cui effetti nocivi per la salute non sono ancora noti o valutati correttamente. Oggi è noto che le sostanze nocive per la salute provenienti dai materiali da costruzione possono entrare nell'aria ambiente e compromettere la qualità dell'aria.
Tipi e modalità di funzionamento di strumenti di misura per sostanze nocive
Esistono diversi tipi di strumenti di misura degli inquinanti che si differenziano tra loro per il loro funzionamento e sono adatti per l'analisi di diversi parametri. Questi includono:
Supporti digitali per l'installatore
Gli ausili per l'installazione digitale sono strumenti di misura che semplificano il monitoraggio di impianti di raffreddamento e pompe di calore, poiché combinano le funzioni di diversi strumenti di misura. Come dispositivi multifunzione contengono diverse sonde per la misurazione di pressione, temperature, vuoto o corrente. Da questi parametri è possibile ottenere un'indicazione sulla sicurezza e l'efficienza del rispettivo impianto. Le registrazioni dei dati in tempo reale sono spesso possibili con questi dispositivi, così come le misurazioni continue. Alcuni dispositivi sono dotati di interfacce Bluetooth o USB. I risultati di misurazione possono essere trasmessi al tablet o al telefono cellulare. Ciò consente un monitoraggio e una segnalazione rapide.
Rilevatori di perdite / rilevatori di perdite per refrigerante
Uno strumento indispensabile per la manutenzione e l'assistenza di impianti di refrigerazione è il rilevatore di perdite che rilevano perdite e perdite in impianti o linee. Ci sono fondamentalmente due tipi di rilevatori di perdite: I dispositivi con sensore elettrochimico rilevano la minima quantità di refrigerante che fuoriesce e avvisano tramite un display. Grazie al supporto flessibile della sonda è possibile raggiungere anche punti di difficile accesso. Inoltre, sono disponibili rilevatori di perdite UV. Come suggerisce il nome, localizzano le aree di perdita mediante luce UV, che rende visibili al refrigerante i coloranti fluorescenti premiscelati. Questo metodo è adatto per rilevare le piccole perdite.
Tester VOC
L'acronimo VOC (Volatile Organic Compods) indica " Composti Organici Volatili ". Questi includono, ad esempio, acetone, etilenglicole, formaldeide, xilene, 1,3-butadiene, tetracloro, acido solfidrico, ammoniaca, toluene, benzene, cloruro di metile, percloroetilene e MTBE. Il carico ambientale dovuto ai VOC è aumentato notevolmente soprattutto dai gas di scarico, ma anche i prodotti chimici da costruzione come vernici, adesivi e sigillanti hanno una percentuale significativa dell'aumento del carico di VOC.
I tester VOC misurano la concentrazione di sostanze inquinanti volatili nell'aria ambiente tramite un sensore elettrochimico. Le unità combinate combinano la misurazione di VOC e la misurazione della concentrazione di formaldeide e indicano i risultati di misurazione in unità mg/m3 o ppm. Gli strumenti di misura VOC vengono utilizzati in ambienti residenziali privati, ma anche in uffici, luoghi di lavoro e in strutture pubbliche come scuole e vivai, dove le persone si trovano in modo permanente in ambienti interni.
Strumenti di misura della formaldeide
La formaldeide è un gas irritante incolore e penetrante che, già in concentrazioni molto basse, provoca danni alla salute. Da diverse fonti la formaldeide si arricchisce nell'aria dell'ambiente, tra cui processi di combustione durante il fumo di tabacco, in forni a gas e in forni ad etanolo. Inoltre, i vecchi pannelli di truciolato e altri materiali in legno, disinfettanti e, in rare occasioni, materiali in schiuma e tappeti sono fonti di formaldeide. La formaldeide causa allergie, mal di testa, irritazioni cutanee, respiratorie e della pelle. Gli organismi governativi per la valutazione dei rischi consigliano il rispetto di un valore limite di 0,1 ppm in ambienti interni per garantire un lavoro e un'abitazione sani.
Mediante un sensore elettrochimico, gli strumenti di misura della formaldeide misurano la concentrazione di formaldeide nell'aria. Alcuni dispositivi fungono anche da termo-igrometro e misurano tramite sonde la temperatura e l'umidità dell'aria.
Strumenti di misura del radon
Il carico del radon rappresenta la maggior parte del carico radioattivo per l'uomo. È soggetta a differenze regionali, che a loro volta sono dovute a condizioni geologiche, e varia di conseguenza. A seconda del tipo e dell'utilizzo degli interni, il carico del radon può variare. I prodotti di decadimento del radon si depositano in polvere fine e vengono così reindirizzati ai polmoni umani, dove, a causa di un'ulteriore disintegrazione, favoriscono fortemente la formazione di cancro ai polmoni. Il valore limite di 300 Bq/m3 stabilito nella norma EURATOMS si applica in tutta Europa all'aria ambiente in ambienti interni.
Gli strumenti di misura del radon rilevano la concentrazione del radon nell'aria dell'ambiente tramite il processo a camera di diffusione, che fornisce risultati precisi soprattutto nella misurazione a lungo termine. Mentre il gas radon si diffonde in una camera di misurazione, si formano prodotti di decadimento che si depositano sulle pareti della camera e sul rilevatore di radiazioni integrato. I rilevatori di radon vengono utilizzati in ambienti privati e soprattutto nell'area di lavoro. Prima di costruire una nuova casa, può essere utile determinare la concentrazione di radon dell'aria vicino al suolo.
Video contatore di particolato
Le particelle che inquinano l'aria includono fumo (tabacco), fuliggine, polveri (fini), aerosol, muffa e alcune sostanze chimiche. Queste particelle, grazie alle loro dimensioni ridotte, sono molto comuni e possono, tra l'altro, favorire l'asma e le vie respiratorie. Nel settore della protezione del lavoro, la polvere fine è classificata come parte del carico totale di polvere, che viene monitorato in conformità con le norme tecniche per sostanze pericolose. Si applicano i valori limite fissati in 900.
I contatori di particelle (video) determinano il numero e le dimensioni delle particelle presenti nell'aria. Il misuratore contiene una camera di misurazione con sorgente luminosa e unità di rilevamento. La misurazione si basa sull'emissione o la dispersione di luce attraverso le particelle contenute nei campioni d'aria.
La misurazione del numero e delle dimensioni delle particelle è necessariamente continua nelle camere bianche nell'ambito della tecnologia dei semiconduttori, del settore spaziale e alimentare e nell'industria farmaceutica, ma anche nel campo della sicurezza sul lavoro e della protezione dell'ambiente.
Consiglio pratico: registratore di dati per misurazioni continue
Per poter acquisire i dati di misurazione per un lungo periodo di tempo, si consiglia di utilizzare strumenti di misurazione con registratore di dati. I dati rilevati vengono salvati e possono quindi essere analizzati anche in un secondo momento. Gli ausili digitali per il montaggio sono spesso dotati di registratori di dati, ma sono disponibili anche dispositivi per la misurazione delle polveri sottili con funzione di memoria.
FAQ - domande frequenti
Ci sono strumenti di misura per sostanze nocive che si calibrano da soli?
Sì, ci sono. Gli strumenti di misura di sostanze nocive, ad esempio i rilevatori di radon, possono essere dotati di una calibrazione automatica a seconda della versione e possono essere adatti all'ambiente in cui si trovano. In questo modo è possibile raccogliere dati molto precisi e ottenere risultati di misurazione ottimali.