Consulente
Fatti interessanti sui manometri
Cosa sono i manometri?
Come funzionano i misuratori di pressione?
Campi di impiego per strumenti di misurazione della pressione
FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misurazione della pressione
Produttori e marchi selezionati
Cosa sono i manometri?
Gli strumenti di misura della pressione, noti anche come manometro, rilevano e mostrano o documentano la dimensione fisica di una pressione di un liquido o di una miscela gas/gas, in relazione al suo ambiente o come valore assoluto. L'unità della pressione è Pascal (sigla Pa) o Bar. In pratica, i valori in bar vengono utilizzati per i valori più alti e i valori di Pascal per le pressioni più basse.
Tabella di conversione con valori selezionati da Pascal a Bar:
Pascal | Ettopascal | Millibar | Bar |
1 Pa | 0,01 hPa | 0,01 mbar | 0,00001 bar |
100 Pa | 1 hPa | 1 mbar | 0,001 bar |
10.000 Pa | 100 hPa | 100 mbar | 0,1 bar |
1.000.000 Pa | 10.000 hPa (1 MPa) | 10.000 mbar | 10 bar |
Molti dispositivi che trovate nel negozio di Conrad sono commutabili su altre unità di misura della pressione e le unità imperiali come pollice quadrato (psi), colonna di mercurio in mm (mmHg) o pollici (inHg), colonna d'acqua in cm (cmH2O) o piedi (ftH2O).
Come funzionano i misuratori di pressione?
Per misurare la pressione, un sensore di misurazione applica la pressione e lo trasmette a un dispositivo di visualizzazione tramite mezzi meccanici o elettronici. Per rilevare la pressione sono disponibili diversi sistemi che analizzano le dimensioni fisiche, che si verificano a causa di variazioni di pressione nei componenti elettrici. Possono essere:
- Variazioni di resistenza dovute all'allungamento, anche nota come misurazione piezoresistiva: Le resistenze variabili sono montate sulla membrana di misurazione della pressione e cambiano il loro valore mediante allungamento o deformazione.
- Variazioni di tensione grazie agli effetti piezoelettrici: La variazione di pressione genera una tensione elettrica in un cristallo grazie alla separazione del carico.
- Variazioni di capacità: due piastre, simili a un condensatore, cambiano la loro distanza l'una dall'altra, con un cambiamento del valore di capacità.
- Cambiamento di induttanza: un ancoraggio magnetico modifica la sua posizione rispetto alle bobine, cambiando il valore di induttanza.
- Il cosiddetto effetto Hall: descrive le modifiche in un conduttore che si trova in un campo magnetico, che viene modificato dall'esercizio di pressione.
- Gli strumenti di misurazione della pressione più vecchi sono costruiti esclusivamente meccanicamente, come barometro, manometro da campo per tubi o piastre. Questi modelli non trovano più applicazione nei dispositivi disponibili nel nostro negozio.
- La struttura di un dispositivo di misurazione della pressione dipende, tra l'altro, dai mezzi da valutare, in quanto gli elementi di misurazione non devono essere danneggiati da influenze chimiche o reazioni. Inoltre, sono disponibili dispositivi per il funzionamento stazionario e strumenti di misurazione mobili. Alcuni modelli hanno un retro magnetico per fissarli temporaneamente su superfici a tenuta magnetica. Inoltre, sono disponibili strumenti di misurazione della pressione progettati per il collegamento di sensori esterni, in modo che possano essere eseguite diverse attività di misurazione della pressione. Molti dispositivi dispongono di interfacce che consentono un'ulteriore elaborazione e/o registrazione dei valori misurati tramite un PC collegato.
Nella gamma Conrad sono disponibili strumenti di misurazione della pressione di alta qualità per diversi settori di impiego, che possono essere selezionati in base a diversi criteri:
- Misure: descrive i mezzi da misurare come liquidi, gas non aggressivi e corrosivi (aria inclusa)
- Rapporto di pressione: la pressione assoluta descrive la pressione rispetto a un vuoto assoluto, mentre la pressione relativa viene sempre misurata rispetto alla pressione dell'ambiente.
- Intervallo di misura della pressione: Da - 7.000 a + 7.000 bar (corrispondente a - 700 fino a + 700 megapascal)
- Calibrazione: DAkkS, ISO o standard di fabbrica (senza certificazione)
- Precisione di misurazione: Da 0,002 bar a 2% tolleranza di misurazione
- Caratteristiche: dotazione con sensori in acciaio inox, registratore di dati integrato per il monitoraggio a lungo termine e funzioni di misurazione di altezza e temperatura, retro magnetico
Per gli strumenti di misurazione della pressione offerti sono disponibili schede tecniche dettagliate che consentono di ottenere informazioni esatte su tutti i parametri tecnici, accessori collegabili e modalità di misurazione disponibili. Questi sono disponibili per il download nella pagina del prodotto corrispondente nel negozio Conrad.
Campi di impiego per strumenti di misurazione della pressione
Gli strumenti di misurazione della pressione vengono utilizzati per
- Controllare o monitorare in modo permanente il carico di contenitori e conduttori sotto pressione
- Avvisare in caso di sovrapressione o pressione eccessiva o modificare o regolare, disattivare o disattivare i processi che hanno un effetto sulla pressione
- Calibrare o verificare i dispositivi per l'erogazione o la ricezione di un supporto sotto pressione, ad esempio un impianto di gonfiaggio degli pneumatici di una stazione di rifornimento
FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misurazione della pressione
Cosa considerare in caso di utilizzo di strumenti di misurazione della pressione?
Quando si lavora con i supporti sotto pressione, prestare sempre grande attenzione alla sicurezza. Prima di collegare o scollegare gli strumenti di misurazione della pressione al punto di misurazione, deve essere garantita la libertà di pressione. Ciò può avvenire tramite valvole intermedie o prima pressione del tubo o del contenitore.
Quanto dura un misuratore di pressione?
La durata è di circa dieci anni, ma dipende in dettaglio da molti fattori. Ciò comprende la frequenza di utilizzo, l'inquinamento ambientale nel luogo di utilizzo e la conservazione e la manutenzione del dispositivo. Inoltre, la compatibilità del software di valutazione con i più comuni sistemi PC gioca un ruolo importante. Ci sono produttori che, durante la manutenzione annuale degli strumenti di misurazione della pressione da parte del produttore, hanno una garanzia di funzionamento fino a 15 anni.
Come riconosco un dispositivo di misurazione della pressione difettoso?
Nella maggior parte dei casi, un indicatore mancante sul display indica un'alimentazione elettrica non funzionante.
A causa dell'usura meccanica, le connessioni o gli adattatori di misura, così come le connessioni per le linee di prova e i sensori possono perdere, in modo che il mezzo da misurare (udibile e/o visibile) fuoriesca.
In caso di interfaccia non funzionante con il PC: Verificare la compatibilità del misuratore di pressione con il software o il sistema operativo del PC e se il connettore è sporco/ossidato.
Produttori e marchi selezionati
Beha Amprobe: Il noto marchio tedesco Beha e l'American Amprobe producono diversi strumenti di misura. La sede della ditta è a Glottertal.
Extech è specializzata dal 1971 in strumenti di test e misurazione per applicazioni professionali e per il settore fai-da-te. La sede centrale è nello stato del New York.
Fluke è un'azienda industriale statunitense attiva a livello mondiale che produce strumenti di misura elettronici.
GHM Greisinger: Ha sede a Regenston dal 1980 sotto l'ombrello del gruppo GHM per lo sviluppo e la produzione di dispositivi di misurazione e regolazione e sensori associati.
Laserliner produce strumenti di misura per il settore professionale e fai da te con sede a Arnsberg.
Testo sviluppa e costruisce strumenti di misura e di prova dal 1957 per le più svariate applicazioni a Lenzchitch.