Consulente
Fatti interessanti sui fonometri, strumenti di misura del rumore
Cosa sono gli strumenti di misura dei decibel?
Come funziona un misuratore di decibel?
Quali sono i tipi di misurazioni del rumore?
Informazioni sul livello del suono e del volume
FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misurazione del volume
Cosa sono gli strumenti di misura dei decibel?
Gli strumenti di misura decibel (o anche strumenti di misura del livello sonoro) vengono utilizzati per il monitoraggio del rumore del traffico o degli aerei, del rumore nei cantieri, della forza commerciale o industriale e del rumore sul luogo di lavoro. Ciò è particolarmente importante quando si tratta di rispettare la legge sulla protezione del lavoro e le norme UE sul livello sonoro approvato nei luoghi di lavoro e nell'ambiente. La misurazione del livello sonoro acquista importanza in tutti i settori, soprattutto sotto forma di misurazione mobile, ad esempio per la valutazione di possibili fattori di stress negli uffici o in caso di rumore stradale.
La misurazione del suono tramite strumenti di misurazione del suono portatili consente una rapida verifica della situazione e una misurazione del controllo a rotazione. Alcuni misuratori acustici dispongono di possibilità di memorizzazione interne, un cosiddetto data logger, con il quale è possibile registrare a lungo termine i risultati di misurazione.
Come funziona un misuratore di decibel?
In linea di principio, un misuratore di decibel è un dispositivo di misurazione della pressione molto sensibile. Il suono è un rapido cambiamento dei rapporti di pressione nell'aria nell'intervallo di frequenza udibile per le persone con determinati modelli di onde. L'udito umano ha una gamma di frequenza da 16 Hz a 20.000 Hz (pressione da 0,00002 Pa a 20 Pa). Con l'aumentare dell'età, l'udibilità delle frequenze più alte diminuisce di solito.
Come sensore viene utilizzato un microfono in strumenti di misura decibel che assorbe le onde sonore e le converte in un segnale elettrico adeguato. A seconda della sensibilità e della precisione richieste, vengono utilizzati principalmente microfoni a condensatore Electret. Il segnale elettrico fornito dal microfono viene visualizzato su un display e i dati possono essere salvati come monitoraggio a lungo termine per periodi di registrazione del suono (programmabili). La maggior parte dei dispositivi sono regolabili con un calibratore di livello sonoro (opzionale) per ottenere un'elevata precisione di misurazione.
Ulteriori dotazioni sono gli scomparti per schede SD per memorizzare i risultati di misurazione direttamente nel dispositivo, una protezione dal vento a innesto per il microfono che non influisce sulla misurazione del livello sonoro (generalmente in dotazione) e la filettatura del treppiede.
Quali sono i tipi di misurazioni del rumore?
La misurazione delle emissioni sonore analizza quale suono causa una determinata sorgente sonora (ad esempio, il rumore emesso da un aereo di un determinato tipo). Poiché il livello di pressione sonora dipende sempre dalla distanza dalla sorgente sonora che genera, per le misurazioni delle emissioni oltre all'indicazione del livello misurato è indispensabile anche la distanza in cui è stata effettuata la misurazione.
Per le misurazioni dell'aria, il livello di pressione sonora viene misurato direttamente nel punto in cui agisce sull'uomo. Un esempio è la misurazione del livello di pressione sonora in una casa che si trova nel corridoio di entrata di un aeroporto. Per le misurazioni dell'aria, il numero di sorgenti sonore esistenti e la loro distanza dal punto di misurazione sono inadatti.
Informazioni sul livello del suono e del volume
L'unità del livello sonoro è il decibel con l'sigla dB. Il decibel è una cosiddetta unità di misura ausiliaria.
Esempi di valori dB sono:
Sorgente sonora | Distanza | Pressione sonora | Livello di pressione sonora |
---|---|---|---|
Soglia di dolore | Direttamente sull'orecchio | 100 Pa |
134 dB |
Danni all'udito a breve termine |
Direttamente sull'orecchio | Da 20 Pa | 120 dB |
Aereo da caccia |
100 m | Da 6,3 a 200 Pa | Da 110 a 140 dB |
Discoteca | 1 m |
2 Pa |
100 dB |
Danni all'udito in caso di esposizione a lungo termine |
Direttamente sull'orecchio |
A partire da 360 mPa |
85 dB |
Strada principale |
Direttamente sull'orecchio |
A partire da 360 mPa |
85 dB |
Intrattenimento normale |
1 m |
Da 2 a 20 mPa |
Da 40 a 60 dB |
Camera molto tranquilla |
Direttamente sull'orecchio |
Da 200 a 630 μPa |
Da 20 a 30 dB |
Rumore di rasatura |
Direttamente sull'orecchio |
63,2 μPa |
10 dB |
Soglia di ascolto (a 2 kHz) |
Direttamente sull'orecchio |
20 µPa |
0 dB |
Le designazioni aggiuntive indicano il suono da misurare secondo criteri specifici:
La denominazione dB(A) valuta l'intervallo di frequenza uditiva più vicino all'orecchio umano. Corrisponde alle curve dello stesso livello di volume a circa 20 fino a 40 Phon. dB(C) è una valutazione della frequenza, in cui le frequenze più profonde vengono maggiormente rilevate, tra l'altro per misurare un valore massimo (picco). Corrisponde alle curve dello stesso livello di volume a circa 50 fino a 70 Phon. dB(Z) descrive la cronologia delle frequenze nell'intervallo da 10 Hz a 20 kHz, in cui la deviazione dalla linearità è ±1,5 dB.
Per gli strumenti di misurazione del rumore in decibel sono disponibili una scheda tecnica e spesso istruzioni per l'uso multilingue, che tengono conto di tutte le indicazioni precise relative a tutti i parametri tecnici.
FAQ - domande frequenti sugli strumenti di misurazione del volume
Quali possono essere le conseguenze di un inquinamento acustico eccessivo?
– danni all'udito fino alla perdita dell'udito
- disturbi dello stress legati al lavoro
- disturbi del bioritmo, disturbi del sonno
- aumento del rischio di incidenti, in quanto i segnali di allarme non vengono uditi
Cosa si deve osservare quando si utilizzano strumenti di misurazione a decibel?
La misurazione non è consentita quando si verificano condizioni ambientali avverse. Questi includono umidità o umidità elevata, polvere o gas infiammabili, vapori o solventi, temporali o altri forti campi elettrostatici. Inoltre, devono essere rispettate tutte le norme antinfortunistiche negli impianti commerciali. Negli istituti di formazione o nei laboratori di hobby e di assistenza, la gestione degli strumenti di misurazione decibel deve essere monitorata da personale qualificato. In linea di principio, il misuratore non deve mai essere acceso immediatamente quando viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo. L'acqua di condensa che si forma nel dispositivo può compromettere il funzionamento. Il dispositivo deve essere in grado di riscaldarsi a temperatura ambiente quando è spento. Deve prima acclimatarsi.
Quanto dura un misuratore di decibel?
La durata è di circa dieci anni, ma dipende da diversi fattori. Ciò comprende la frequenza di utilizzo, l'inquinamento ambientale nel luogo di utilizzo e la conservazione e la manutenzione del dispositivo. Inoltre, la compatibilità del software di valutazione con i più comuni sistemi PC gioca un ruolo importante.
Come è possibile rilevare un misuratore decibel difettoso?
Nella maggior parte dei casi, un indicatore mancante sul display indica un'alimentazione elettrica non funzionante.
In caso di interfacce non funzionanti con i PC, è necessario verificare la compatibilità del misuratore del livello sonoro con il software o il sistema operativo del PC.