Consulente
Fatti interessanti su zoccoli, basette e attacchi per IC
I circuiti integrati, o IC (Integrated Circuit), sono onnipresenti nell'industria e nell'artigianato. Garantiscono il funzionamento di macchine complesse come frese CNC o robot di saldatura. I dettagli sul funzionamento e i campi di applicazione di IC e versioni IC sono a vostra disposizione.
Cosa si intende per IC?
Supporti IC
Cosa è necessario osservare per l'acquisto di zoccoli per integrati?
La nostra pratica punta: utilizzare integrati di alta qualità
Versioni IC e zoccoli per integrati - domande frequenti
Cosa si intende per IC?
A differenza di una struttura discreta, in cui tutti i componenti possono essere collegati anche ai cavi, un IC è un circuito elettronico completo, che è alloggiato su un'unica piastrina di materiale semiconduttore. Le possibilità di applicazione degli IC sono molteplici. Ad esempio, per RAM o EEPROM servono come memoria digitale. In qualità di microcontroller, essi svolgono funzioni di controllo in periferiche computer, smartphone e televisori o convertono i segnali analogici in digitale e viceversa nella tecnologia audio. Le esigenze individuali delle aziende possono essere utilizzate con i cosiddetti ASIC (Application Specifico Integrated Circuit), prodotti da diversi produttori su richiesta del cliente.
Il grande vantaggio di un componente IC è che anche i circuiti altamente complessi, che comprendono diversi miliardi di componenti elettronici, non devono essere ricostruiti più volte. La complessità o la densità dei componenti di un circuito integrato è determinata dal numero assoluto di transistor integrati. Questo cosiddetto grado di integrazione si ottiene dal numero di transistor per unità di superficie e dall'area dell'IC. Il livello di integrazione SSI (Small Scale Integration) contiene fino a 100 elementi funzionali, mentre con il livello MSI (medium scale integration) sono già fino a 1.000 elementi funzionali. Successivamente, LSI (Large Scale Integration) e VLSI (Very Large Scale Integration) seguono fino a 100.000 o più di 100.000 elementi funzionali. Altri livelli di integrazione sono ULSI (Ultralarge Scale Integration), SLSI (Super Laqrge Scale Integration), ELSI (Extra Large Scale Integration) con numero crescente di elementi funzionali. Il grado di complessità più elevato è attualmente definito da GLSI (Giant Large Scale Integration): Qui vengono utilizzati più di 100.000.000 elementi funzionali in un circuito integrato.
Supporti IC
I circuiti integrati sono economici e occupano poco spazio sulla scheda. Tuttavia, si rivela negativo il fatto che gli IC difettosi sono difficili da riconoscere e che la rimozione è possibile solo con uno strumento speciale. Per risolvere questo problema, può essere utile non saldare direttamente i pin di un IC con la scheda, ma utilizzare invece una base. Naturalmente non è necessario dotare ogni singolo IC di una presa. Per i circuiti integrati soggetti a carichi particolari o che possono essere sostituiti più spesso con un modello aggiornato, l'impiego di un supporto è assolutamente utile. Proprio in un ambiente professionale, in cui l'arresto di una macchina può comportare costi molto elevati, è vantaggioso che un IC possa essere sostituito in modo rapido e senza lavori di saldatura dispendiosi.
Il supporto necessario per un IC è determinato dalla griglia numero e passo dei pin. Le basi sono disponibili con contatti di precisione e con contatti a molla. Come suggerisce il nome, con una presa con contatti a molla l'IC viene semplicemente bloccato a pressione nel meccanismo a molla. In una presa con contatti di precisione, invece, la striscia di connessione femmina è costituita da singoli manicotti a forma di coppa. Questi offrono la migliore sicurezza di contatto possibile al connettore maschio di un IC e dispongono di una resistenza di transizione ridotta. I modelli di alta qualità sono dotati di superfici di contatto in oro per garantire una trasmissione ottimale del segnale.
Una particolarità è la cosiddetta base a forza zero: Si tratta di un attacco in cui non è necessaria alcuna forza di pressione o trazione per inserire o rimuovere un IC. Questo socket è particolarmente comune nei processori per computer. Con i normali supporti IC, ogni pin viene bloccato mediante contatti a molla. È necessario esercitare una certa forza sia durante l'inserimento che durante la rimozione di un componente IC. Una CPU del computer con i suoi numerosi pin di contatto è estremamente sensibile e il rischio di piegare un pin è elevato se durante l'installazione si verificano forze troppo elevate. Si utilizza quindi una base a forza zero: qui i contatti nella base vengono aperti meccanicamente, spesso con una piccola leva montata lateralmente. I pin del processore possono ora scorrere facilmente e senza sforzo nelle prese. Se la CPU è stata inserita correttamente, i contatti vengono chiusi spostando la leva. In questo modo viene stabilito il contatto elettrico e il processore viene fissato.
Cosa devo considerare quando acquisto le basette per integrati?
Quando si acquista, è naturalmente importante che la griglia dell'IC si adatti al supporto. Se già sapete in anticipo che un IC deve essere sostituito più frequentemente, potete accedere a una presa con contatti di precisione. Le basi corrispondenti sono più robuste rispetto a quelle con contatti a molla. Quando si utilizzano circuiti integrati di alta qualità, come ad esempio un convertitore digitale-analogico, utilizzati in ambito audio o in ambito di studio, è necessario utilizzare versioni i cui contatti sono stati dotati di un rivestimento in oro. Poiché l'oro è un ottimo conduttore elettrico, l'utilizzo del metallo prezioso sulle prese di contatto consente la migliore trasmissione del segnale. Inoltre, l'oro ha il grande vantaggio di non ossidare.
La nostra pratica punta: utilizzare integrati di alta qualità
Per l'uso professionale, è consigliabile accedere a telai di marca di alta qualità. In genere offrono il miglior contatto e funzionano in modo affidabile anche dopo l'inserimento e la rimozione di un IC.
Versioni IC e zoccoli per integrati - domande frequenti
Cos'è la "griglia" di un integrato?
La griglia, o anche passo, indica la distanza centrale dei singoli pin in un IC.