Consulente
Videosorveglianza senza fili: Non sono più necessarie installazioni di cavi dispendiose
Questo è il modo in cui funziona la videosorveglianza via radio
Funzioni principali della telecamera di sorveglianza radio
Funzioni principali del registratore
La nostra pratica app: Monitoraggio in viaggio
Prestare attenzione quando si acquista un sistema di monitoraggio
FAQ - domande frequenti
Questo è il modo in cui funziona la videosorveglianza via radio
Il principale vantaggio della videosorveglianza via radio è la facilità di installazione e le possibilità di utilizzo flessibili degli impianti. La trasmissione radio elimina la necessità di un'installazione complessa dei cavi, che consente anche ai non addetti all'installazione di telecamere di sorveglianza di realizzare un semplice impianto in modo rapido e semplice.
Un kit telecamera di sorveglianza è composto da una o più telecamere e da un'unità di ricezione, e dal registratore. Questo riceve le immagini video delle telecamere, le registra se necessario e visualizza le registrazioni tramite un LCD integrato o le trasmette a dispositivi esterni. La trasmissione digitale tra la telecamera e l'unità di ricezione avviene tramite la radio digitale da 2,4 GHz, trasmissione che viene resa sicura con i metodi di crittografia di mercato
La maggior parte dei sistemi consente la scelta tra registrazione video permanente, monitoraggio a orari giornalieri definiti o registrazione in caso di movimento nel campo visivo della telecamera. In modo classico, le immagini video vengono registrate a bassa risoluzione in modo analogico rispetto alla risoluzione VGA originale a 640 x 480 pixel o anche in meno. Tuttavia, sono sempre più disponibili modelli ad alta risoluzione in 1280 x 720 pixel.
Funzioni principali della telecamera di sorveglianza radio
L'unità telecamera di videosorveglianza può variare a seconda del modello in base ai seguenti aspetti:
La maggior parte dei modelli di telecamera dispone di un sensore di movimento integrato ( sensore PIR). Questo consente un monitoraggio mirato, durante il quale le registrazioni video vengono avviate in base a movimenti registrati nel campo visivo. Ciò consente di risparmiare spazio di memoria. Ad esempio, una telecamera che deve monitorare una porta d'ingresso può essere impostata in modo da iniziare la registrazione solo quando qualcosa si muove vicino alla porta. L'angolo orizzontale dell'immagine definisce l'area di visione della telecamera. Più è grande, più ampio è il campo visivo. Allo stesso tempo, gli oggetti appaiono più lontani con un ampio angolo di visione, riducendo la rilevabilità dei dettagli.
La risoluzione definisce la qualità dell'immagine video. In questo caso, più punti dell'immagine (pixel), più nitida e quindi più dettagliata è l'immagine. Con la risoluzione HD, i volti e altri dettagli sono più facili da riconoscere. Se si può rinunciare a una maggiore profondità di dettaglio nella registrazione video, le telecamere senza fili a bassa risoluzione hanno il loro vantaggio, perché le immagini video con 640 x 480 pixel richiedono, ad esempio, solo un terzo dello spazio di memoria delle registrazioni in HD a 1280 x 720 pixel.
Una funzione fondamentale delle telecamere di sorveglianza è anche la visione notturna. Per un'illuminazione adeguata del campo visivo al buio, quasi tutti i modelli di telecamera dispongono di diodi a luce a infrarossi (LED IR) in diverse quantità e intensità, che irradiano una luce a infrarossi difficilmente visibile durante la registrazione. Gli oggetti che vengono irradiati in questo modo sono visibili sull'immagine della telecamera anche in totale oscurità in bianco e nero; la qualità dell'immagine dipende fortemente dalla distanza dalla telecamera. La portata massima dell'illuminazione a infrarossi (illuminazione IR) è quindi una delle caratteristiche più importanti delle telecamere di sorveglianza ed è solitamente compresa tra 3 e 15 metri.
Non solo la visibilità è importante. Molti modelli di telecamera dispongono di un microfono integrato che consente la registrazione dei rumori ambientali nel luogo di monitoraggio.
A proposito: Come tutte le telecamere, sono adatte per l'uso esterno. Le telecamere per esterni radio sono resistenti agli agenti atmosferici in conformità con gli standard IP65 o IP66 in conformità con DIN 40050. Ciò significa che l'alloggiamento della telecamera è a tenuta di polvere e protetto contro l'acqua (IP65) o l'acqua forte (IP66).
Funzioni principali del registratore
Una delle caratteristiche più importanti dell'unità di ricezione è la memorizzazione del materiale video trasmesso. La maggior parte dei registratori dispone di uno slot per schede di memoria in formato SD, in cui vengono utilizzati supporti di memoria fino a 64 gigabyte. Se il registratore è dotato di una porta USB, è possibile collegare Hard disk, dischi esterni per la registrazione diretta o per l'archiviazione di video. Alcuni registratori offrono un'interfaccia SATA interna a cui possono essere collegati Hard disk con una capacità di memoria particolarmente grande. Più grande è lo spazio di memoria, più materiale video può essere salvato. Chi desidera registrare e archiviare video per lunghi periodi di tempo e senza interruzioni, dovrebbe utilizzare un disco di memoria di dimensioni adeguate.
Alcune unità di ricezione dispongono di un monitor integrato. I dispositivi sono utilizzabili oltre al funzionamento di rete con batterie ricaricabili, in modo che possano essere utilizzati in modalità mobile. Sono inoltre disponibili varianti con funzione touch che ricordano un tablet quando li si utilizza. Il vantaggio principale del monitor integrato è che un ulteriore display non è necessario e il sistema è subito pronto per l'uso. Per contro, la maggior parte delle registrazioni è possibile solo su schede di memoria SD, il che limita chiaramente la durata massima della registrazione.
Se il registratore deve essere collegato a un monitor esterno, assicurarsi che sia dotato di un'interfaccia HDMI. In particolare, i modelli con monitor integrato spesso non offrono un'uscita video analogica, per la quale deve essere presente un ingresso corrispondente sul display. Alcuni registratori hanno un collegamento VGA per il controllo analogico di dispositivi di visualizzazione esterni. Per il collegamento di dischi di memoria esterni o chiavette di memoria sono necessarie porte USB. Alcuni registratori sono dotati di una presa RJ45 per l'integrazione via cavo in una rete dati locale (LAN).
La nostra pratica app: Monitoraggio in viaggio
La maggior parte dei sistemi di sorveglianza radio sono progettati per l'integrazione in una rete locale o in una "Smart Home". Chi desidera avere accesso al proprio sistema di monitoraggio quando è in viaggio deve prestare attenzione a una connessione LAN o WLAN. Le telecamere WLAN utilizzano l'indirizzo IP per connettersi in modalità wireless al router a casa. A seconda del sistema, è possibile accedere al browser o all'app, ad esempio tramite smartphone o tablet.
Prestare attenzione quando si acquista un sistema di monitoraggio
Come in molti settori, l'impiego di un sistema di sorveglianza radio definisce le caratteristiche necessarie. Se il monitoraggio avviene solo in ambito domestico, può essere sufficiente una soluzione con una singola telecamera e un'unità di ricezione con monitor integrato. Se si desidera monitorare un'area più ampia, è necessaria una telecamera aggiuntiva wireless o un sistema con più telecamere, che dispone di più spazio di memoria per la registrazione.
Prima dell'acquisto, i potenziali clienti dovrebbero valutare se hanno effettivamente bisogno di immagini video HD ad alta risoluzione o se hanno una qualità dell'immagine inferiore a favore di una maggiore capacità di registrazione.
Se l'area di visione di una telecamera è distante, la portata dei LED a infrarossi dovrebbe essere di conseguenza elevata. In caso di portata di visione notturna troppo bassa, gli eventi che si svolgono al buio possono rimanere nascosti.
Chi desidera lasciare incustodito un sistema di monitoraggio per un lungo periodo di tempo, ad esempio a causa di un lungo viaggio, dovrebbe prestare attenzione all'opzione di collegamento dei dischi rigidi tramite USB o un'interfaccia SATA. In questo modo è possibile fornire spazio sufficiente per video più lunghi.
FAQ - domande frequenti
Qual è la portata del collegamento radio tra la telecamera e il registratore?
La portata della trasmissione radio viene generalmente indicata con un valore compreso tra 150 e 300 metri in "campo libero", cioè in condizioni ottimali senza ostacoli nel percorso di trasmissione. Di fatto, la qualità della trasmissione dipende fortemente dal luogo di utilizzo e dalla natura dei possibili ostacoli, il che rende impossibile una dichiarazione affidabile sulla reale portata. In questo modo è possibile: Provare.
Voglio monitorare la porta d'ingresso e utilizzare il sistema contemporaneamente come citofono. È possibile?
Sì, è possibile. Se oltre al microfono è integrato un altoparlante, si parla di una "trasmissione audio a due vie", che consente la comunicazione con le persone nel punto di installazione della telecamera.
Come è possibile monitorare un'area con più telecamere?
Praticamente come tutti i sistemi offrono una vista in modalità quad, chiamata anche funzione a riquadro. In questo modo le immagini video di un massimo di quattro telecamere vengono visualizzate in una griglia affiancata su un unico monitor. Questa vista consente un controllo completo delle aree monitorate. La funzione Quad è una caratteristica standard disponibile anche nelle app associate o nella visualizzazione di controllo basata su browser.
Argomenti interessanti sulle telecamere di sorveglianza:
Telecamere IP per esterni
Telecamere Mobotix
Videocamera nascosta in una penna a sfera
Telecamera Edimax
Telecamere IP ABUS
Telecamere Smartwares
Orologio con fotocamera di sorveglianza
Fotocamera YI
Monitor di sorveglianza
Contenitori per telecamere di sorveglianza da esterno
Supporti per telecamere di sorveglianza
Obiettivi per telecamere di sorveglianza