Consulente
Fatti interessanti sui tubi corrugati
Come si costruisce un tubo corrugato?
Che vantaggi offrono i tubi corrugati?
Cosa bisogna considerare quando si acquista?
Conclusione: Utilizzo
Come si costruisce un tubo corrugato?
I tubi corrugati sono realizzati in diversi materiali a seconda dell'uso. Ad esempio, polipropilene (PP), poliammide, poliuretano, diversi metalli come acciaio o ottone, ma anche speciali materiali sintetici come TPE, una miscela di gomma speciale priva di odori. In questo caso vengono utilizzati principalmente materiali plastici. L'area di lavoro principale è l'elettrotecnica per la protezione di cavi e installazioni elettriche. In parte si trovano anche nella costruzione di macchine, i tubi vuoti in questo caso sono generalmente realizzati in metallo.
Ciò che i materiali hanno in comune è che sono duri e inflessibili in forma piatta. Se un tubo non corrugato venisse realizzato con questi, difficilmente sarebbe piegabile. La flessibilità è creata da un'ondulazione periodica del materiale. L'arricciatura si presenta con una piccola variazione periodica del diametro.
Si distingue tra l'avvolgimento a spirale e l'avvolgimento parallelo. Nel caso dell'avvolgimento parallelo, il tubo è deformato in direzione trasversale alla direzione di scorrimento. In questo modo si formano molti piccoli rilievi trasversali alla direzione di marcia, che consentono la piegatura del tubo di protezione. In caso di avvolgimento a spirale, le scanalature sono montate attorno al tubo, come se fosse una bobina.
In questo caso non si tratta di molte piccole scanalature, ma di una lunga "fascia" che avvolge e "crea" il tubo. Questa curvatura consente di piegare il tubo senza dover rinunciare, ad esempio, alla robustezza di una plastica dura.
Che vantaggi offrono i tubi corrugati?
I tubi corrugati offrono diversi vantaggi a seconda del campo di applicazione, che aumentano notevolmente la capacità di funzionamento e la flessibilità. Durante l'installazione di un impianto elettrico, l'utilizzo di tubi corrugati, attraverso i quali vengono posizionati i singoli cavi, è vantaggioso per diversi motivi. In questo modo è possibile posare i cavi in modo fisso, ma allo stesso tempo sono facili da sostituire e riparare. Se si installano cavi in un edificio, questi vengono semplicemente posati all'interno del tubo vuoto attraverso le pareti.
Questo protegge i cavi e garantisce che non siano rovinati rendendoli difficili da raggiungere. Se si verifica un problema nella rete elettrica interna, è possibile una manutenzione semplice. I singoli cavi possono essere rimossi dal tubo flessibile di protezione e, se necessario, sostituiti.
Inoltre, proteggono dai danni causati dagli animali non solo negli edifici, ma anche all'esterno. Grazie al materiale duro, i roditori non possono mordere i cavi. Anche altri animali o persone non possono danneggiarli facilmente.
I tubi corrugati proteggono anche da influenze ambientali. Sia l'acqua che altri effetti rimbalzano sulla guaina esterna e non hanno la possibilità di danneggiare l'isolamento dei cavi.
Inoltre, la maggior parte dei tubi flessibili di protezione sono resistenti agli acidi e al fuoco, in modo che il cavo nel tubo corrugato sia protetto da eventuali danni.
Grazie alla plastica dura, i tubi corrugati offrono la migliore robustezza e un'elevata resistenza alla corrosione e necessitano di manutenzione o sostituzione solo raramente. Inoltre, grazie al materiale conveniente, sono economici nell'acquisto.
Cosa bisogna considerare quando si acquista?
Se desiderate acquistare un tubo corrugato per proteggere i cavi, vale la pena prestare attenzione ad alcuni dati. Con queste precauzioni si trova il tubo di protezione perfetto per il proprio scopo di utilizzo. I dati sono sempre disponibili sul negozio Conrad nella pagina del prodotto.
A seconda del numero e dello spessore dei cavi che si desidera passare attraverso il tubo corrugato, il diametro del tubo gioca un ruolo importante. I produttori indicano sia il diametro esterno che il diametro interno. Il valore più importante è il diametro interno. Questo indica quanto spazio offre il tubo flessibile di protezione all'interno. Se si desidera posare più cavi attraverso il tubo, è necessario scegliere una sezione maggiore.
Il raggio di curvatura è anche una caratteristica importante. Indica il raggio minimo in cui il tubo flessibile può essere piegato. Più piccolo è il diametro del tubo di protezione, più piccolo è il raggio in caso di materiale costante.
I tubi flessibili vengono spesso venduti come prodotti in metallo. I prezzi indicati si riferiscono quindi al metro.
Tuttavia, alcuni sono venduti in lunghezze fisse. Per il prezzo, è necessario prestare attenzione alla lunghezza a cui si riferisce. È sempre possibile consultare direttamente il titolo del prodotto.
I tubi sono forniti senza un collegamento specifico per garantire la loro flessibilità. Tuttavia, a seconda del diametro, possono essere utilizzati con diversi accoppiamenti. Per i quali sono particolarmente adatti, si prega di consultare la scheda tecnica, che si trova alla pagina dell'articolo alla voce Documenti & Downloads di Conrad.
Inoltre, troverete diversi tubi flessibili certificati in conformità con DIN-EN per applicazioni specifiche come la costruzione di navi o tunnel, ferrovie o edifici pubblici. In aggiunta nel negozio Conrad sono disponibili supporti a clip, scatole di derivazione e altri accessori progettati per l'uso con tubi corrugati.
Conclusioni
Con robusti tubi corrugati proteggete efficacemente tutti i tipi di cavi da qualsiasi tipo di danneggiamento. In questo modo è garantita flessibilità, assicurando una semplice sostituzione dei cavi posati. Con l'utilizzo di tubi corrugati, potrete aumentare notevolmente la durata di vita della vostra installazione.