Consulente
Cose da sapere sui trasformatori per campanelli e citofoni
Cos'è un trasformatore per campanelli?
Come funziona un trasformatore per campanello?
Collegamento del trasformatore (montaggio a parete)
Sostituzione di un trasformatore per citofoni
Domande e risposte
Cos'è un trasformatore per campanelli?
La parola "trasformatore per campanello" dice molto sulla sua destinazione. Questo, come suggerisce il suo nome, trasforma le tensioni. In questo modo, una tensione di rete di 230 volt può essere convertita in tensioni inferiori per far funzionare i sistemi di segnalazione, citofoni, videocitofoni apri porte con la tensione di rete appropriata. Tra questi rientrano da un lato il campanello della porta, dall'altro anche il citofono elettronico, il cicalino per apriporta elettrico o il video citofono.
Importante: Le tensioni di 3, 5 o 8 volt devono essere ottenute tramite trasformatori. Questa tensione richiede campanelli elettrici e simili sistemi di segnalazione compatti.
Come funziona un trasformatore per campanello?
Per poter montare e far funzionare un campanello, un cicalino per porte o dispositivi simili, è necessario ottenere un circuito elettrico. Questo va dal trasformatore per campanello al pulsante sulla porta, che a sua volta si collega alla campanella stessa. Il campanello della porta viene collegato anche al trasformatore. Non appena viene azionato il pulsante del campanello, il circuito di corrente si chiude. Di conseguenza, il campanello o il cicalino possono suonare - e il visitatore può farsi notare.
Collegamento del trasformatore (montaggio a parete)
La maggior parte dei campanelli elettrici richiede una piccola tensione di soli 8 volt. Questo è possibile grazie all'installazione del trasformatore per campanello.
Su un lato del trasformatore per campanello è presente un normale collegamento di rete che funziona a 230 Volt. Pertanto, un trasformatore di questo tipo richiede sempre una spina di rete o viene montato tramite collegamento fisso. Posare un cavo, il lato di uscita del trasformatore dispone di solo pochi volt di tensione alternata, generalmente 3, 5, 6, 8 o anche 12 volt. Qui viene collegato il campanello.
Consiglio pratico
È possibile utilizzare uno speciale kit di montaggio, come mostrato nella figura 2, per trasformare un trasformatore per campanello per la guida DIN in un trasformatore per campanello da parete. Naturalmente, da noi c'è un kit di questo tipo.
Sostituzione di un trasformatore per citofoni
Un trasformatore per campanello può essere montato in modo relativamente semplice. Vi mostreremo quali sono i quattro passi necessari per consentire la corretta messa in funzione. Gli interventi sull'installazione domestica devono essere eseguiti solo da un professionista o da una persona che abbia familiarità con le norme di sicurezza applicabili.
1. Interruzione della corrente: È importante che la corrente venga interrotta prima del montaggio. A tale scopo, osservare il fusibile o azionare l'interruttore principale.
2. Preparare il collegamento: Preparare il collegamento allentando il coperchio superiore e inferiore con un cacciavite piatto. A tale scopo, ruotare le viti in plastica fino a quando non possono essere rimosse.
3. Montaggio a parete: Ora viene utilizzato il trasformatore per citofono. Questo viene fissato utilizzando le viti e i tasselli in dotazione. Quattro fori sul trasformatore per campanello sono progettati per il fissaggio. Questi si trovano in coppia sulla parte superiore e inferiore. Il trasformatore è fissato sulla guida di distribuzione nel distributore elettrico.
Buono a sapersi: Sono disponibili anche varianti per il montaggio a incasso. Poi il trasformatore per campanello viene nascosto nell'incasso. Il montaggio è solitamente leggermente più ampio. In caso di domande, non esitate a contattare il nostro servizio di assistenza.
4. Collegare trasformatore per campanello: Il trasformatore per campanello è dotato di due cavi principali. Questi vengono collegati ai morsetti inferiori 220/240 V~, mentre i cavi per campanello sono collegati ai morsetti superiori da 8 V~. A questo punto il coperchio viene fissato, la corrente viene collegata e il campanello è pronto per l'uso.
Domande e risposte
Dove viene collegato il trasformatore per campanello?
Il trasformatore funziona in modo elettronico e deve essere collegato al distributore principale o al quadro di distribuzione. Se montato successivamente, si consiglia un trasformatore per citofono (a parete). Questo viene fissato accanto al campanello. Un trasformatore può essere collegato anche a una presa da 230 volt, ma richiede un cavo e naturalmente una spina di rete.
Qual è il consumo energetico di un trasformatore?
Il consumo di corrente è generalmente minimo, ma non può essere fissato in modo generale. Normalmente il consumo viene indicato allo stesso modo con il dispositivo, ad esempio sulla confezione o nelle istruzioni per l'uso. Il consumo energetico può aumentare per ogni suoneria.
Un trasformatore per campanello è in realtà a prova di cortocircuito?
Sì, un trasformatore per campanello deve essere testato contro i cortocircuiti. Sul lato secondario del trasformatore, a seconda del modello, viene garantita la massima sicurezza contro i cortocircuiti. In genere, tuttavia, anche dopo un cortocircuito non sempre evitabile, la rimessa in funzione può essere eseguita senza problemi.
È possibile montare un trasformatore per campanello in un secondo momento?
Sì, ma solo sulla guida DIN o nell'armadio a parete. Ci sono, ad esempio, trasformatori che hanno due o più uscite di tensione diverse e sono quindi adatti per molti modelli e per l'installazione successiva.
Quali sono gli extra per il trasformatore?
A seconda del modello, è possibile utilizzare più funzioni contemporaneamente. Così come alcuni trasformatori per campanello possono essere acquistati anche con un interruttore di spegnimento separato o come variante sigillabile. Questi extra, se disponibili, si trovano direttamente nella descrizione del prodotto.