Consulente
Fatti interessanti su trasduttori e piccoli altoparlanti
I trasduttori e gli altoparlanti di piccole dimensioni sono componenti elettromeccanici che emettono segnali acustici. Ad esempio, vengono utilizzati come cicalino o avviso di allarme in caso di eventi. Gli altoparlanti miniaturizzati possono riprodurre non solo sequenze audio semplici, ma anche contenuti vocali. I prodotti di questa categoria vengono utilizzati solo come casse acustiche funzionali, in quanto, grazie alla loro struttura molto compatta, offrono una qualità del suono limitata e possono riprodurre in parte solo sequenze definite di suoni. L'offerta è quindi rivolta principalmente a hobbisti e a professionisti.
Come funzionano i trasduttori e gli altoparlanti piccoli?
Cosa tenere in considerazione quando si selezionano trasduttori e piccoli altoparlanti
Come funzionano i trasduttori e gli altoparlanti piccoli?
I trasduttori sono componenti elettromeccanici. Convertono i segnali elettrici in segnali acustici.
Spesso l'effetto piezoelettrico viene utilizzato come principio del convertitore: la corrente scorre, i componenti meccanici cambiano forma. Questa deformazione viene trasmessa meccanicamente alla membrana del trasduttore, creando un segnale acustico.
Per la complessità della riproduzione audio, i modelli sono diversi:
I trasduttori acustici in una struttura semplice possono produrre solo suoni specifici. Si tratta di segnali acustici permanenti, di segnali acustici a intervalli o di allarmi acustici come toni o semplici segnali acustici.
Gli altoparlanti, invece, come dice il loro nome, possono anche "parlare", cioè riprodurre in modo comprensibile i segnali acustici elettrici in arrivo.
Suggerimento: Il suono viene generato dall'aria oscillante di un'onda sonora o da un campo elettromagnetico azionato da una bobina. Grazie alla membrana oscillante del trasduttore di segnale acustico si sente la rispettiva oscillazione. In alcuni microaltoparlanti, l'oscillazione di frequenza viene inoltre amplificata tecnicamente in modo da generare un ronzio o addirittura un'oscillazione notevole dell'intero componente, ovvero un allarme a vibrazione.
Cosa tenere in considerazione quando si selezionano trasduttori e piccoli altoparlanti
La nostra buona pratica
In particolare, se c'è poco spazio nel luogo di utilizzo desiderato, i microaltoparlanti o i componenti acustici elettrodinamici sono preferibili all'utilizzo di normali casse acustiche con un buon suono grazie alla loro struttura compatta.
Domande di base per la selezione
Per la scelta di un convertitore acustico o di un altoparlante piccolo è importante soprattutto per quale scopo è necessario un trasduttore di segnale acustico. Si pongono tre domande:
Quali suoni deve generare il trasduttore acustico?
I semplici trasduttori generano sequenze sonore solo quando viene applicato un segnale elettrico. Gli altoparlanti possono invece riprodurre in modo comprensibile segnali vocali più complessi.
Qual è il segnale acustico?
A seconda dell'uso, è necessario un segnale acustico piuttosto forte o silenzioso. La percezione è in gran parte correlata alle dimensioni della superficie da diffondere, agli altri rumori di fondo e alla prevista attenzione da parte dei soggetti interessati. Ad esempio, per le strutture di prova elettroniche è sufficiente un piccolo livello di pressione sonora, in quanto l'utente ha la piena concentrazione. Anche i segnali acustici della batteria non devono essere particolarmente forti. Per i sistemi di evacuazione in ambienti più grandi o in interi edifici, invece, è ovviamente necessaria una forte fonte di rumore. È possibile scegliere tra convertitori con una rumorosità da 65 a 120 dB.
Dove deve essere installato il convertitore acustico o l'altoparlante piccolo?
Durante la selezione, prestare attenzione alla forma del componente e alle dimensioni corrispondenti. Inoltre, avrete bisogno di spazio sufficiente per cavi di alimentazione e per eventuali amplificatori. Anche il tipo di fissaggio meccanico ha un ruolo importante.
Nota: Il suono viene compromesso se il trasduttore acustico viene installato in modo nascosto. Perché in questo modo le onde sonore non si possono diffondere in modo uniforme.
Parametri acustici
Decibel è una dimensione logaritmica come unità di misura ausiliaria nell'elettronica e nell'acustica. Descrive la rumorosità percepita. Sono udibili rumori a partire da 0 decibel. Il volume di conversazione normale è di circa 55 dB. Con un aumento di 10 dB si verifica già raddoppiare il volume. Il livello di pressione sonora viene misurato utilizzando i microfoni.
La frequenza di risonanza di un trasduttore acustico indica qualcosa sulle lunghezze d'onda dei segnali acustici generati, il che a sua volta influenza la portata del segnale acustico. La frequenza più piccola offerta di 4,5 Hz è un produttore di suono continuo. La frequenza più alta è con cicalino. Per le persone sono udibili onde sonore comprese tra 16 Hz e 20 kHz.
Parametri elettrici
I convertitori di oscillazione come componenti elettrodinamici non hanno una resistenza fissa, ma un'impedenza che, a causa delle bobine di oscillazione integrate, genera uno spostamento di fase tra corrente e tensione. Anche le impedenze sono indicate nell'unità Ohm.
Oltre alla tensione d'ingresso consentita, quando si selezionano trasduttori e casse acustiche di piccole dimensioni si deve tenere conto della massima capacità di carico in watt.
Nota: Per informazioni su ogni modello, consultare i dati tecnici nelle pagine del prodotto e i documenti associati per il download.
Opzioni per l'installazione
Per l'installazione di trasduttori e piccoli altoparlanti sono disponibili diverse opzioni: In caso di montaggio frontale o fissaggio a vite, l'alloggiamento del trasduttore di segnale viene fissato meccanicamente. I segnali elettrici arrivano all'ingresso del trasduttore tramite cavo. Il collegamento delle estremità dei cavi spesso aperte richiede una competenza elettrica. Per i trasduttori a scheda per l'installazione su un circuito stampato si utilizzano tecniche di saldatura o sistemi a innesto.
Informazioni: Per lo più un interruttore o un controllo elettronico più complesso è a monte del trasduttore acustico, che trasmette un segnale elettrico quando i segnali devono essere emessi.
Suggerimento: Se si desidera installare un piccolo altoparlante, oltre all'alimentazione elettrica, è necessaria una linea aggiuntiva all'ingresso, che trasmette contenuti audio complessi.