Consulente
Dalla luce flash alle classiche torce
Ogni famiglia ben fornita le ha e in alcune professioni sono addirittura di serie: torce elettriche. Come trovare una fonte di luce portatile ottimale per le vostre esigenze individuali e a cosa dovete prestare attenzione quando acquistate le fonti di luce, lo potete scoprire nella guida.
Cose da sapere sulle torce
Quali torce sono disponibili?
A cosa bisogna fare attenzione quando si acquistano torce elettriche?
I vantaggi delle torce a LED
In questo modo funzionano le torce
FAQ: Le domande più comuni sulle torce
Conclusione: Come acquistare le torce giuste
Quali torce sono disponibili?
Lampada portatile, pila, torcia | Un classico tra le torce è la pila tascabile o la torcia a stilo. Sono disponibili in diverse dimensioni, dal piccolo mini-modello alle varianti più grandi e più robuste, utilizzate ad esempio dai servizi di sicurezza. La lampada a stilo è il preferito tra le sorgenti luminose mobili, in quanto da un lato potete illuminare ogni angolo e il fascio di luce dall'altro può essere focalizzato su un oggetto o in una direzione. Un classico per uso domestico e per il viaggio all'aperto. |
Lampada frontale | Come il nome già indica, la lampada frontale viene portata sulla testa. Si usa sia in ambito professionale che privato. Il vantaggio che avete solo con questo modello è due mani libere. La maggior parte delle volte la lampada frontale viene fissata su una cinghia che può essere fissata alla testa durante l'uso. |
Faretto portatile | I faretti a mano devono essere utilizzati come lampade a torcia. Tuttavia, queste sorgenti luminose portatili hanno un'impugnatura aggiuntiva, e sono leggermente più grandi e pesanti. Perfetto per attività all'aperto come escursioni, caccia o pesca. |
A cosa bisogna fare attenzione quando si acquistano torce elettriche?
Area di applicazione
- Condizioni ambientali difficili: Se cercate una torcia per le sfide attive all'aperto, non dovete assolutamente rinunciare a quattro caratteristiche: Stabilità, resistenza all'acqua e resistenza agli urti sono un must per escursioni, arrampicate, in bicicletta o in altre attività.
- Casa: Da un'improvvisa interruzione di corrente a una spontanea escursione notturna, una torcia elettrica è un pratico oggetto domestico che garantisce il funzionamento. In casa, la maggior parte delle lampade a stilo classiche o mini-modelli con luce LED sono sufficienti.
- Protezione: Aree protette contro le esplosioni.
Equipaggiamento
- Alloggiamento: un robusto alloggiamento in alluminio è più utile per un'escursione all'aperto rispetto a una torcia in plastica. Tuttavia, e ciò può influenzare la decisione di acquisto, un alloggiamento in plastica può essere molto più piacevole da maneggiare a basse temperature rispetto all'alluminio freddo.
- Struttura dell'interruttore: Una torcia deve avere sempre una struttura e una disposizione degli interruttori di alta qualità. Perché? In modo che la sorgente luminosa non si accenda da sola in zaino, cassetto e così via.
Luce: luminosità, durata e portata sono tre fattori determinanti pro o contro una torcia. A seconda dell'uso, le esigenze possono variare notevolmente, ma cosa dovrebbe avere ogni sorgente luminosa, da un lato è possibile scegliere tra illuminazione a impulsi e continua e dall'altro le modalità di funzionamento regolabili in modo diverso e una pratica modalità di risparmio. - Energia: Un importante criterio di acquisto è la fonte di energia che si desidera utilizzare per alimentare la torcia. Il litio è più adatto rispetto agli alcali grazie alla migliore resistenza ai freddo e alla lunga durata. La torcia funziona in modo più ecologico con batterie ricaricabili, mentre le lampade a LED mobili sono resistenti agli urti, più durature e più luminose.
- Peso: Il peso di una torcia dipende dal materiale e dal luogo di utilizzo. Durante il viaggio all'aperto si offrono materiali più stabili, ma questi sono in genere anche più pesanti rispetto agli alloggiamenti in plastica più leggeri.
Extra
- Tracolla: Per il fissaggio alla cintura o per appenderla, ad esempio durante un viaggio all'aperto nella tenda, è molto pratico se la vostra nuova torcia è dotata di un cinturino da trasporto.
La nostra buona pratica
La denominazione "IPX Standard + 4, 6 o 8" indica già prima di acquistare la torcia, quanto sia resistente all'acqua e adatta all'esterno. IPX Standard 4 protegge contro gli spruzzi d'acqua, ma non contro le forti precipitazioni. IPX Standard 6 protegge da quantità d'acqua più elevate, tuttavia assicurarsi di non esporre la torcia alla pioggia per un lungo periodo di tempo. IPX Standard 8 è impermeabile fino a 2 metri di profondità.
I vantaggi delle torce a LED
Nel frattempo, le torce a LED sono tra le lampade più diffuse anche tra le sorgenti luminose portatili. Questo non è un miracolo, perché i modelli LED offrono numerosi vantaggi pratici.
- Resistente agli urti e alle cadute
- Luminosità regolabile
- Lunga durata e a basso impatto ambientale, in quanto garantiscono una maggiore durata della batteria grazie al basso consumo energetico
- Potente ed elevata efficienza luminosa
- Maneggevole e leggero
- Questi sono due fattori particolarmente importanti se si desidera portare la torcia a LED in un viaggio. Gli illuminatori dovrebbero stare bene in mano e non diventare troppo pesanti in caso di utilizzo prolungato.
- Materiale robusto e durevole, che ora è anche in acciaio per aerei
- Vetro di copertura in vetro al quarzo antigraffio
In questo modo funzionano le torce
Una torcia è composta da diversi componenti che si armonizzano l'uno con l'altro, in modo che la lampada si accenda:
- Tutti i componenti sono nascosti nell'alloggiamento
- I contatti in rame o ottone sono il collegamento tra batteria, lampada e interruttore
- Interruttore on e off per il controllo del flusso di corrente
- Il riflettore rivestito in plastica unisce la luce
- La lampadina (LED) si trova nell'alloggiamento davanti al vano batteria
- Le batterie sono utilizzate per l'alimentazione elettrica
Nella maggior parte dei casi, il vano batteria è lungo e rotondo, in modo che la classica lampada abbia la forma di uno stilo. Ora è molto semplice: Quando si aziona l'interruttore, i contatti vengono collegati tra loro, in modo che le batterie della torcia forniscano energia.
FAQ: Le domande più comuni sulle torce
Quanto illuminano le torce?
Questo è il modello che avete scelto. Ci sono torce con 400 lumen che "solo" illuminano circa 100 m di distanza, ma anche modelli con una portata fino a 800 m. I singoli modelli raggiungono anche una portata maggiore rispetto ai fari abbaglianti e questo per più di 30 minuti. Le informazioni sono contenute nei dati tecnici relativi a ciascun prodotto.
Cosa sono le torce Cree?
Cree è una denominazione per LED ad alte prestazioni con valori di lumen estremamente elevati. A differenza delle normali torce a LED, il prezzo per i modelli con LED Cree è molto più elevato.
Quando sono state inventate le torce?
Fine del 19 secolo la torcia è stata inventata da Conrad Hubert. Nel 1898 ha depositato un brevetto sulla sorgente luminosa elettrica portatile.
Conclusione: Come acquistare le torce giuste
Casa, hobby o lavoro - quando si sceglie la torcia giusta, le caratteristiche e gli extra devono essere in base alle esigenze di quel settore in cui si desidera utilizzare le torce. Per gli amanti delle attività all'aperto, le torce a LED con possibilità di cambiamento del colore sono la scelta ideale, in quanto nelle ore notturne buie l'occhio umano può riconoscere meglio le luci rosse o verdi, rispetto alla luce bianca. Inoltre, i trasmettitori di luce sono stabili, resistenti all'acqua, resistenti agli urti e alle cadute, il che li rende perfetti compagni di strada. In casa è spesso sufficiente una classica lampada a stilo con LED o anche mini-modelli, a condizione che vengano utilizzati solo in caso di interruzione dell'alimentazione.