Consulente
Telecamere IP: Integrazione nella rete
Come funziona una telecamera IP?
La nostra buona pratica: Protezione delle registrazioni
Quali tipi di telecamera IP sono disponibili?
Per selezionare una telecamera IP adatta
FAQ - domande frequenti sulle telecamere IP
Come funziona una telecamera IP?
Come per tutte le telecamere, anche per le telecamere IP è la funzione principale di registrare le immagini di una determinata area di sorveglianza. Le telecamere di rete memorizzano inoltre le registrazioni video non solo localmente nel dispositivo, ma possono essere collegate in una rete con altri dispositivi per la memorizzazione e la condivisione delle registrazioni. La condivisione funziona tramite cavo o WLAN, per lo più su un computer centrale o su un sistema cloud del produttore della fotocamera. Da lì i video possono essere visualizzati in tempo reale o in un secondo momento.
- Visualizzazione dei video in tempo reale: Ecco il vantaggio principale delle telecamere IP. Se si seguono i video live già durante un evento rilevante, è possibile informare tempestivamente la polizia che i ladri si stanno creando sul posto. In un altro esempio, potete comunicare ai vostri cari e dipendenti che una consegna di merci all'aperto è in attesa di essere portata all'interno. Oppure puoi contattare il tuo vicino se vedi che il tuo cane o altri animali da fattoria stanno per scappare.
- Valutazione successiva dei video: Ciò è possibile anche con le fotocamere più semplici, ma prima era necessario rimuovere la videocassetta dalla fotocamera e riprodurla su un altro dispositivo. Per le telecamere IP, grazie all'integrazione in periferiche di computer più grandi, sono disponibili posizioni esterne rispetto a una memoria molto più grande per le registrazioni video. In questo modo, la fornitura di materiale video con un'elevata qualità dell'immagine non è più un problema e i tempi in cui i malfattori non possono essere identificati a causa di una scarsa risoluzione della telecamera sono ormai un ricordo del passato. High definition (HD) e High definition video (HDV) sono ora standard nella tecnologia di sorveglianza.
La nostra buona pratica: Protezione delle registrazioni
È importante che le registrazioni video vengano salvate in modo da essere protette da accessi non autorizzati. Proteggere la WLAN in modo che le registrazioni non possano essere incapsulate durante la trasmissione radio. Se possibile, modificare le password predefinite del produttore già alla prima messa in funzione della telecamera IP WLAN. In caso di requisiti di sicurezza più elevati, eseguire più copie di memorie locali nel caso in cui una delle memorie venga portata o distrutta dai responsabili in caso di caduta.
Quali tipi di cammelli IP sono disponibili?
Per le telecamere di sorveglianza sono disponibili diversi tipi di costruzione:
Inscatolate
Le telecamere Box sono telecamere a cassetta a forma di quadranti. Sono progettati principalmente per l'uso in ambienti interni.
Telecamera bullet
Le telecamere Bullet sono ampiamente utilizzate, grazie al loro buon rapporto qualità-prezzo e al tetto di protezione integrato per la tecnologia della telecamera, che li rende ideali per l'uso esterno.
Telecamera orientabile e inclinabile
Le telecamere orientabili sono pratiche, in quanto la testa è orientabile e può quindi monitorare un'area più ampia. Di solito sono dotati di una testa sferica rotonda, in cui è inserita una piccola telecamera.
Compact camera
Le piccole telecamere compatte non sono così appariscenti come le fotocamere più grandi e vengono spesso trascurate da ladri e ladri. Mentre altri tipi di telecamere si mettono sulla dissuasione grazie alla visibilità della tecnologia di sorveglianza, le mini telecamere non devono essere scoperte da intrusi e ladri di negozi e documentare in modo discreto gli eventi.
Dome camera
Con una telecamera a cupola, la telecamera è inserita in una cupola oscurata semicircolare, che viene fissata al soffitto della stanza. Grazie alla protezione della telecamera colorata, non è possibile determinare esattamente in quale direzione la telecamera è rivolta. Le telecamere a cupola sono particolarmente efficaci contro atti vandalici e manomissioni in ambienti interni.
Per selezionare una telecamera IP adatta
Lo scopo di utilizzo è quello di decidere quale tipo di telecamera è più adatto a voi. Ad esempio, non tutte le telecamere di sorveglianza sono adatte per l'uso esterno. Chi desidera coprire un ampio raggio con la sua telecamera deve assicurarsi che si tratti di una variante orientabile.
Quando si acquista una telecamera di rete, è necessario prestare particolare attenzione al luogo di utilizzo e all'angolo di visuale, alla qualità dell'immagine, al tipo di trasmissione e alla posizione dei dispositivi.
Luogo di utilizzo e angolo di osservazione
Nel nostro negozio troverete sistemi di registrazione per ambienti esterni e interni. Le telecamere per esterni sono resistenti al vento e all'acqua. Le telecamere per interni generano riprese nitide in ambienti chiusi. Spesso le telecamere esterne hanno migliori funzioni di ottimizzazione dell'immagine, in quanto devono compensare automaticamente condizioni di scarsa visibilità a causa delle condizioni meteorologiche.
L'angolo di osservazione di una IP-Cam definisce l'area che può filmare. I grandi angoli di osservazione offrono una panoramica molto ampia. In particolare, le telecamere a cupola per il montaggio a soffitto in ambienti interni hanno spesso una visuale completa di tutto ciò che accade sotto di esse. Per il monitoraggio di aree più piccole, come porte di ingresso o corridoi, è sufficiente un piccolo campo visivo come quello di una telecamera Box o Bullet.
Le funzioni di panoramica e zoom espandono l'area dell'immagine. Tuttavia, solo se qualcuno tiene traccia delle immagini in tempo reale e controlla la telecamera, come spesso accade con i detective del magazzino. Le soluzioni tecniche per l'analisi video con rilevamento del movimento sono il futuro, oggi il problema dell'angolo di visione troppo piccolo viene spesso risolto soprattutto in ambito privato grazie a una combinazione di più telecamere.
Se si desidera collegare più telecamere a un sistema di monitoraggio complesso, assicurarsi che i dispositivi siano compatibili tra loro dal punto di vista software. sind. Se state programmando l'espansione successiva della vostra rete IP per la videosorveglianza, impostate già al primo passo un produttore o almeno un sistema operativo per risparmiare molto tempo e nervi durante la configurazione di altre telecamere di sorveglianza WLAN. I kit di telecamere di sorveglianza sono disponibili anche con noi!
Tipo di trasmissione
La maggior parte delle telecamere per la videosorveglianza è dotata di un cavo LAN. Inoltre, vengono collegati alla rete del computer. Il server o il computer di trasmissione non deve essere in qualche luogo, ma vicino alla telecamera WLAN; il cavo per la connessione fisica deve essere sufficientemente lungo.
Le telecamere di sorveglianza compatibili con WLAN sono pratiche. Questi possono funzionare tramite una connessione WLAN wireless, in modo da poter spostare la telecamera in modo semplice e continuo in un'altra posizione. Le telecamere di rete compatibili con WLAN sono in genere compatibili anche con app. In questo modo potrete accedere in remoto all'immagine video della vostra telecamera di sorveglianza con il vostro tablet o smartphone.
Qualità dell'immagine
Più alta è la risoluzione di una telecamera di sorveglianza, più nitida è l'immagine registrata. In particolare, se la telecamera di rete deve essere utilizzata per identificare in modo sicuro ladri o ladri, dovrebbe scegliere una risoluzione elevata. A tale scopo, vale la pena acquistare una telecamera HD con almeno 1080 pixel. Nel nostro negozio online troverete telecamere di rete con diverse risoluzioni fino a 4512 x 1728 pixel.
Un'altra funzione utile è la visione notturna. Durante la notte o in condizioni di scarsa illuminazione, quando i ladri sono particolarmente attivi, le telecamere per la visione notturna convincono per la qualità dell'immagine brillante. Un'altra variante è quella di far illuminare l'area di monitoraggio tramite un rilevatore di movimento in caso di anomalie, ma la telecamera viene anche scoperta più velocemente.
Volume di memoria
Per poter registrare video con la vostra telecamera di rete, è necessaria una scheda di memoria come memoria intermedia, prima che i dati registrati vengano inoltrati ad altri dispositivi. A seconda del tipo di dispositivo vengono utilizzati diversi tipi di schede di memoria, ad esempio schede MicroSD o SD.
Più grande è il volume di memoria, più video possono essere registrati senza cambiare la scheda di memoria, svuotare o sovrascrivere le vecchie registrazioni. Tuttavia, per le telecamere IP, la maggior parte dei dati non è memorizzata localmente, ma in rete su un computer esterno, su un disco rigido collegato o su un cloud, il che rende disponibili volumi molto più elevati rispetto alla memoria della telecamera interna al dispositivo.
Il tipo di scheda di memoria non è più un criterio di acquisto determinante per le telecamere IP. La dimensione della scheda di memoria integrata è fondamentale solo se si desidera utilizzare la telecamera senza connessione di rete solo con la memoria locale.
Le soluzioni cloud per l'archiviazione di video di sorveglianza presentano vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è la semplice configurazione e l'interfaccia utente, anche per i profani, e il facile accesso a distanza tramite applicazioni per smartphone e tablet con lo stesso sistema operativo. Lo svantaggio è soprattutto la scelta di un fornitore, in quanto tali dispositivi sono spesso resi incompatibili con altri sistemi operativi. Inoltre, vi è un numero crescente di operatori di telecamere di sorveglianza che preferiscono avere i vostri dati al sicuro su un proprio server piuttosto che su Internet.
FAQ - domande frequenti sulle telecamere IP
Che cosa può fare una telecamera di rete rispetto a una telecamera di sorveglianza tradizionale?
La pratica di una telecamera di rete è che potete accedervi da molti diversi terminali. In questo modo, ad esempio, potrete andare in vacanza in tutta truggine e verificare sempre tramite il tablet se tutto è a posto a casa. Con telecamere di alta qualità è possibile utilizzare molte funzioni speciali. Ad esempio, impostare un rilevatore di movimento e, in ogni movimento, inviare un allarme push come e-mail con un'immagine dell'immagine della telecamera registrata al vostro smartphone.
Cosa distingue una telecamera di rete da una webcam?
La webcam può essere chiamata il predecessore della telecamera di rete. Le webcam richiedono un collegamento diretto con il PC per registrare un'immagine video. Le telecamere di rete non devono essere integrate in un computer o in un computer. Qui è sufficiente una connessione tramite cavo LAN o una rete radio al server o al cloud. L'immagine generata può essere visualizzata su più computer, a condizione che vi sia una connessione corrispondente tramite WLAN o Ethernet. La webcam, d'altra parte, può sempre rivolgersi solo alla stazione a cui è collegata. Le telecamere di sorveglianza IP sono quindi un'evoluzione della normale webcam.
Quale risoluzione è consigliata per i video di una telecamera di sorveglianza?
L'alta risoluzione di una telecamera dipende da quali scopi si desidera utilizzare. Chi ha bisogno della telecamera per registrazioni video nitide per identificare le persone deve assolutamente accedere a un modello HD. La risoluzione ad alta definizione inizia con almeno 1080 pixel e, grazie alla tecnologia IP, i supporti di memorizzazione esterni non causano più problemi di spazio di memoria.