Consulente
Fatti interessanti su tablet per esterni e dei tablet industriali
Cosa sono i tablet per esterni e i tablet industriali?
Caratteristiche di tablet per esterni e tablet industriali
Criteri di acquisto per tablet outdoor e tablet industriali
Il nostro consiglio pratico: elettricità sempre sufficiente
FAQ - domande frequenti su tablet per esterni e tablet industriali
Cosa sono i tablet per esterni e i tablet industriali?
I tablet per esterni e i tablet industriali hanno fondamentalmente un interno "normale" con uno dei sistemi operativi comuni e le interfacce, nonché componenti audio e video appartenenti allo standard. I requisiti per i comuni tablet sono diversi da quelli per l'uso all'aperto in condizioni difficili. Devono essere veloci, leggere e avere un display di alta qualità.
Ma in caso di utilizzo su impianti eolici, su navi o in ambienti industriali, i limiti dei dispositivi tradizionali sono rapidamente raggiunti. In questo caso sono necessari dispositivi adatti all'industria e all'esterno, che a causa di dotazioni speciali sono meno sensibili agli effetti esterni rispetto ai tablet tradizionali. La parola magica inglese si chiama "rugged" o "ruggedized" - robusto. I tablet Rugged soddisfano le esigenze più elevate di robustezza in ambienti esterni. Sono stabili, resistenti agli urti, protetti da polvere e acqua e resistono anche alle condizioni avverse.
Caratteristiche di tablet per esterni e tablet industriali
Per i tablet per esterni e industriali vengono utilizzati materiali molto resistenti e infrangibili con la necessaria elasticità. In questo modo vengono costruiti alloggiamenti che rendono l'interno insensibile agli agenti atmosferici, all'alta pressione e alle cadute. I produttori di tali tablet garantiscono inoltre un ampio intervallo di temperatura di lavoro in cui la funzione è garantita. L'intervallo di temperatura può variare da meno 20 a più 60 gradi Celsius. A questo si aggiungono i tipi di protezione molto elevati fino a IP68. Questa classe di protezione significa in pratica: Fino a un'ora e fino a due metri di profondità, il tablet è impermeabile, inoltre è resistente alla polvere e protetto dalle microparticelle. Anche la rigida norma MIL-STD 810G degli Stati Uniti è conforme ad alcuni dispositivi. Specifica le condizioni di prova ambientali per le apparecchiature militari.
Come i tablet tradizionali, i tablet per esterni e industriali dispongono di un touchscreen capacitivo, per molti modelli il display è utilizzabile con i guanti. Risoluzioni fino a 1200 x 1920 pixel sono costanti, il che offre lo standard HD di 1920 x 1080 pixel.
Una caratteristica speciale di molti tablet per esterni e industriali è la possibilità che, oltre al noto GPS, possano accedere anche a GLONASS. Si tratta di un sistema di navigazione satellitare globale gestito dal Ministero della difesa russo. GLONASS è una parola russa ed è sinonimo di "sistema globale di navigazione satellitare". I dispositivi che combinano entrambi i sistemi per la navigazione hanno un notevole vantaggio, in quanto i ricevitori GPS/GLONASS hanno accesso a quasi il doppio delle informazioni satellitari rispetto a un modello con accesso a un solo standard. La localizzazione è quindi possibile anche in condizioni sfavorevoli.
In alcuni tablet per esterni e tablet industriali è possibile sostituire la batteria interna durante il funzionamento, in modo da garantire un lavoro senza interruzioni. Inoltre, gli scanner e i lettori RFID opzionali, realizzati tramite la fotocamera interna del tablet, offrono la possibilità di leggere codici a barre e QR. Questo è un modo semplice per attivare un ordine presso il fornitore, ad esempio, per le parti soggette a usura opportunamente etichettate.
In alcuni dispositivi sono disponibili altre interfacce oltre alla tecnologia Bluetooth più comune, che non sono disponibili nei tablet tradizionali. Possono essere, ad esempio, porte seriali RS232 e USB che possono essere collegate agli impianti appropriati per il controllo, la diagnosi e la manutenzione. Un'altra particolarità di alcuni dispositivi sono i sensori G integrati, in grado di misurare in modo rapido.
I campi di applicazione dei robusti tablet per esterni e industriali sono molteplici. Sono utilizzati, come i PC industriali, nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'aviazione e della navigazione, della logistica e dei militari.
Criteri di acquisto per tablet outdoor e tablet industriali
Prima dell'acquisto, è necessario determinare l'ambito di funzionamento del dispositivo e le condizioni in cui viene utilizzato. Un tecnico di manutenzione per una piscina pubblica non ha molto probabilmente bisogno di un tablet che funziona fino a meno 20 gradi Celsius, ma che è protetto contro l'ingresso di acqua in caso di immersione. Il tipo di applicazione nella pratica determina cosa deve essere in grado di fare il tablet industriale.
Le dimensioni del display sono importanti quando i dettagli che avete devono essere ben visibili. Allo stesso tempo, è importante una maneggevolezza leggera e piacevole e quindi il peso e le dimensioni del dispositivo. Tenere presente che più grande è il display, maggiore è la potenza della batteria necessaria. I dispositivi più piccoli possono avere una durata della batteria notevolmente maggiore.
Se si desidera memorizzare molti dati sul dispositivo, scegliere un modello che abbia un'elevata capacità di memoria o che sia espandibile tramite schede di memoria. Inoltre, la dotazione con una determinata serie di processori può essere importante se il tablet deve essere utilizzato in ambienti esistenti. Se il dispositivo deve essere collegato a una docking station, è necessario un collegamento adeguato. Il sistema operativo utilizzato è inoltre importante per garantire la compatibilità con gli ambienti di elaborazione esistenti.
In caso di utilizzo mobile in cantiere o in viaggio, Internet mobile è importante. A seconda dello standard di trasmissione da 2G a 4G, download e upload possono avvenire in modo diverso. Alcuni tablet industriali e outdoor sono inoltre in grado di stabilire una connessione Wi-FI quando ci si trova in una WLAN.
Il nostro consiglio pratico: elettricità sempre sufficiente
Nessuna batteria dura per sempre - con una (carica!) Powerbank o con piccoli caricatori solari maneggevoli, non è possibile affrontare in modo efficace la riduzione delle prestazioni della batteria del robusto tablet durante lunghi viaggi o missioni. Pensate ai cavi di ricarica adatti.
FAQ - domande frequenti su tablet per esterni e tablet industriali
Cosa dovreste fare per l'utilizzo di tablet per esterni e tablet industriali?
Prestare particolare attenzione alla conservazione sicura dei dispositivi e alla protezione dei dati memorizzati, in modo che nessuna terza parte possa accedere ai dati aziendali sensibili in caso di perdita o furto. Molti dispositivi possono essere posti dopo un corrispondente rilascio.
Sono disponibili tablet per esterni e industriali con slot per schede SIM?
Sì, alcuni modelli possono essere dotati di schede SIM, in modo che sia possibile la connessione a Internet tramite la rete mobile. L'espansione di memoria necessaria a tale scopo può essere realizzata con slot per schede SD.
Sono disponibili tablet per esterni e industriali di Apple?
No, Apple non distribuisce dispositivi che sono adatti in modo specifico all'industria e all'esterno. Inoltre, le soluzioni di automazione meno compatibili con il sistema operativo Apple (anche se nel frattempo si sono installate alcune app adatte). I sistemi operativi più comuni in questo settore sono Windows e Android.
Accessori utili per il vostro tablet: Protezione dello schermo e della vista
Proteggete il vostro tablet da sguardi laterali indesiderati con una pellicola protettiva. Il nostro rilevatore di prodotti 3M vi guiderà con pochi clic alla protezione adatta per il vostro prodotto.