Consulente
Supporti per monitor: Flessibili, pratici e comodi
Chi lavora alla scrivania con un computer sa apprezzare un grande monitor. Tuttavia, per quanto belli siano i grandi schermi, i piedini del supporto consumano molto spazio sulla scrivania. In questo modo, l'area sotto gli schermi potrebbe essere utilizzata come superficie di appoggio. A proposito, chi lavora con due monitor ha il problema doppio.
Il rimedio può essere con supporti intelligenti per monitor da tavolo consentono allo schermo di galleggiare quasi liberamente sopra la scrivania. Inoltre, i monitor sono orientabili e inclinabili e la distanza di visione può essere regolata in modo variabile.
E non solo! I supporti per monitor sono la soluzione perfetta in tutti i casi in cui è necessario montare televisori o altri schermi.
Cos'è un supporto per monitor?
Cos'è lo standard VESA?
Stativo per monitor o supporto per monitor?
Cosa devo considerare quando acquisto un supporto per monitor?
FAQ - domande frequenti sui supporti per monitor
Cos'è un supporto per monitor?
I produttori di solito installano un piedistallo per monitor per i loro televisori o monitor . In questo modo è possibile posizionare il dispositivo su un tavolo.
Tuttavia, se la posizione di montaggio è prevista sulla parete o sotto il soffitto, i piedini non aiutano più. Quindi viene utilizzato il supporto a parete per monitor o il supporto a soffitto. Ma anche quando lo spazio sulla scrivania è limitato, i pratici supporti per monitor contribuiscono ulteriormente.
I supporti sono generalmente composti da parti metalliche stabili collegate tra loro con giunti. In questo modo i monitor sono orientabili e inclinabili in un secondo momento e possono essere allineati in modo flessibile e perfetto.
Per il montaggio a parete o a soffitto, nonché per il montaggio sul monitor o sulla TV, sono disponibili ampie superfici di appoggio.
Cos'è lo standard VESA?
VESA è l'acronimo di Video Electronics Standard Association, che ha sviluppato una norma uniforme nel settore dei supporti per TV e monitor. In questo modo si garantisce che i fori nel supporto del monitor si adattino esattamente alle prese filettate sul retro del dispositivo.
Esistono tre diversi standard VESA:
I quattro fori per il supporto sono disposti quadrati e hanno una distanza di 100 mm. Questo è conforme allo standard VESA 100.
VESA MIS-D
Questo standard è destinato a piccoli televisori e monitor fino a 14 kg. La diagonale dello schermo di questi dispositivi è generalmente da 30,5 a 58,3 cm o da 12 a 23 pollici. Il modello dei fori delle viti di fissaggio è quadrato ed è di 75 x 75 mm o 100 x 100 mm.
VESA MIS-E.
Questo standard è destinato a televisori e monitor fino a 23 kg. I dispositivi di questa classe di peso hanno una diagonale dello schermo da circa 58,4 a 78,6 cm o da 23 a 31 pollici. I fori di fissaggio per le viti di fissaggio sono disposti ad angolo retto a una distanza di 200 mm (orizzontale) e 100 mm (verticale).
VESA MIS-F
Questo standard viene utilizzato per televisori o monitor di grandi dimensioni fino a un peso massimo di 114 kg. La diagonale dello schermo è quindi superiore a 78,7 cm o 31 pollici. La distanza delle viti di fissaggio può essere di 400 x 200 mm, 600 x 400 mm o anche 400 x 400 mm. In genere, i passi per la dimensione più grande o più piccola sono di 200 mm.
Nel frattempo, tuttavia, sono state stabilite ulteriori varianti per quanto riguarda le distanze dei fori sul mercato. Ma ciò che è coerente è il nome. Se viene indicato solo un numero come valore VESA, ad es. VESA 75, VESA 100, VESA 200, VESA 300 e così via, la distanza tra i fori è quadrata. Il numero corrisponde alla distanza tra i fori in mm.
Se vengono indicati due numeri, come ad esempio VESA 600 x 400, il primo numero indica la distanza orizzontale dei fori di fissaggio in mm e il secondo numero indica la distanza verticale in mm.
Importante:
L'indicazione dello standard VESA, come ad esempio VESA 75, si riferisce solo al montaggio del monitor. Lo standard non dice nulla in merito alla misura in cui il supporto del monitor è inclinabile, orientabile o girevole.
Se il monitor non ha uno schema compatibile con VESA dei fori di fissaggio, è possibile montare un supporto VESA compatibile con un adattatore VESA.
Dall'altro lato, ad esempio, i supporti per monitor per schermi di grandi dimensioni dispongono di guide di supporto stabili con fori e fori lunghi diversi. In questo modo si garantisce che anche i dispositivi senza fori di fissaggio standard possano essere avvitati su di essi.
Stativo per monitor o supporto per monitor?
Il tipo di montaggio del monitor è tanto vario quanto lo spettro di utilizzo dei dispositivi di visualizzazione. A seconda dell'attività, sono disponibili diverse possibilità di soluzione:
Alzare il monitor
Le elevazioni del monitor rendono utilizzabile lo spazio sotto il monitor.
Probabilmente il modo più semplice per posizionare il monitor sulla scrivania ed essere comunque in grado di utilizzare parte dello spazio sottostante.
È importante che il monitor sia impostato all'altezza corretta, in modo da poter lavorare senza fatica anche per ore.
Supporti per monitor da tavolo
Un supporto da tavolo per monitor crea spazio sul posto di lavoro. Nel vero senso della parola.
Ciò è tanto più importante se vengono utilizzati contemporaneamente più monitor. Gli schermi sono quindi orientabili e inclinabili e possono essere facilmente posizionati al punto di vista perfetto.
Inoltre, questo tipo di montaggio offre una postazione di lavoro ordinata dal punto di vista ottico. Un supporto da tavolo viene spesso chiamato braccio o staffa di monitoraggio.
Supporti a parete per monitor
Se un monitor o una TV devono essere fissati alla parete, ogni centimetro di distanza dalla parete risulta importante. Idealmente, lo schermo dovrebbe essere allineato alla parete.
Con il supporto a parete per monitor adatto non è un problema. Dopo il montaggio e il collegamento, il monitor viene semplicemente spostato più vicino alla parete.
Piedini di supporto per monitor
In particolare durante le presentazioni, le stand o le mostre, i piedini di supporto sono molto apprezzati.
A seconda del tipo di presentazione, i monitor sono orientabili, inclinabili o anche ruotabili.
Un monitor sospeso può essere ruotato facilmente e visualizzare così tante righe in tabella senza che l'utente debba scorrere freneticamente con il mouse.
Carrello per monitor
In tempi di crescente digitalizzazione si svolgono sempre più riunioni o corsi di formazione, in cui i partecipanti sono in parte collegati solo tramite trasmissione video. E non sempre in ogni stanza è installato un grande schermo TFT.
Con un carrello o un supporto mobile, invece, anche grandi display possono essere trasportati in un batter d'occhio nello spazio necessario.
Alcuni vagoni offrono anche spazio sufficiente per il computer/notebook, il mouse e la tastiera. In questo modo, una postazione di lavoro completa diventa flessibile e mobile.
Cosa bisogna considerare quando si acquista un supporto per monitor?
Per sfruttare al meglio i vantaggi di un supporto per monitor, è importante prestare attenzione ad alcune cose durante l'acquisto.
Tipo di supporto
Come già detto, esistono diversi tipi di supporto per monitor. Per scegliere il supporto corretto, è particolarmente importante sapere come e dove montare il monitor. In base a queste specifiche è possibile selezionare il tipo di supporto adatto.
Peso
Tutti i supporti per monitor hanno un carico massimo indicato dal produttore. In genere, i supporti e i supporti sono sufficientemente stabili, in modo che non ci siano problemi. Tuttavia, indipendentemente da ciò, è necessario controllare il peso dello schermo e confrontarlo con il carico massimo del supporto.
Dimensione
La dimensione del supporto è probabilmente il criterio più importante al momento dell'acquisto. Questo deve adattarsi alle dimensioni del monitor. I due standard VESA di monitor e supporto devono essere compatibili. Se sul supporto devono essere montati più monitor, è importante misurare con precisione le singole dimensioni del monitor. Inoltre, è consigliabile combinare monitor di dimensioni uguali.
Mobilità
La mobilità dipende dalle esigenze e dai desideri. Se il monitor deve essere orientabile e inclinabile, il supporto deve supportare la possibilità di movimento. Se lo schermo non deve essere orientabile e inclinabile, il supporto deve essere fissato in modo permanente con il miglior angolo di visualizzazione.
Sicurezza
I tipici supporti per monitor sono in genere sicuri e stabili allo stesso tempo. Se un supporto a parete è montato in un'area accessibile al pubblico, è necessario utilizzare in ogni caso materiale di alta qualità con corrispondenti sigilli di prova. Inoltre, il fissaggio deve essere eseguito con attenzione e tutte le viti devono essere controllate in modo sicuro.
FAQ - domande frequenti sui supporti per monitor
Ogni monitor può essere montato con un supporto per monitor?
Poiché sono disponibili diverse staffe per monitor, soprattutto per i monitor attuali vengono sempre offerti i supporti per monitor adatti. In caso di dubbio, nei dati tecnici del display è possibile verificare se è possibile montare un supporto per monitor.
Il supporto per monitor può essere montato su qualsiasi parete?
Sì e No. Non tutte le pareti sono adatte per trasportare un carico maggiore, come ad esempio un supporto a parete. In particolare, quando il supporto a parete deve essere dotato di un televisore pesante, sulla superficie di appoggio del supporto a parete e sulle viti di fissaggio si verificano elevate forze di carico. Poiché le pareti a secco in cartongesso sopportano un carico limitato, possono essere sovraccaricate rapidamente grazie a un grande peso fissato alla parete.
Cosa significa la funzione Pivot con le staffe del monitor?
I supporti con funzione pivot non sono solo orientabili e inclinabili. Il monitor può essere ruotato. Molti supporti per monitor dispongono della funzione pivot e sono orientabili.