Consulente
Cos'è una striscia luminosa a LED?
Lo sviluppo del LED (Light Emitting Diode = diodo di emissione della luce) ha fatto enormi progressi negli ultimi 25 anni. Dopo che è stato tecnicamente possibile produrre, oltre ai LED rossi, verdi e gialli, anche LED blu e bianchi, gli sviluppatori si sono concentrati a migliorare l'efficienza luminosa. Con lo sviluppo dei LED super luminosi, il tempo è finito, in cui i diodi luminosi possono essere utilizzati solo per scopi di visualizzazione. I LED sono utilizzabili da alcuni anni anche come lampadine ad alta intensità luminosa.
Dopo che le prime lampadine a LED con supporti a vite o a innesto hanno dimostrato la loro idoneità quotidiana, è stato avviato il montaggio di LED SMD (Surface Mounted Device = componente montabile in superficie) come lampadine su strisce sottili di pellicola o su strisce rigide di materiale della scheda. Oltre ai LED, sono state integrate anche le resistenze pilota necessarie e le tracce conduttrici per l'alimentazione elettrica. Le tracce conduttrici per l'alimentazione dei LED passano le bande luminose a LED su tutta la lunghezza. In questo modo è sufficiente collegare l'alimentazione di corrente necessaria solo ad un'estremità della fascia luminosa a LED, in modo che tutti i LED della striscia luminosa si accendano.
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di nastri luminosi a LED?
I nastri luminosi a LED offrono una vasta gamma di vantaggi, che li rendono perfetti per le più svariate attività:
Elevata efficienza I LED hanno un'efficienza notevolmente migliore rispetto alle lampadine tradizionali. In questo modo l'energia elettrica viene convertita in luce e non in calore.
Funzionamento a basso costo Grazie all'elevata efficienza è necessaria meno energia per raggiungere l'intensità luminosa necessaria. I costi possono essere ridotti in modo sostenibile, in particolare per le illuminazioni che hanno tempi di funzionamento giornalieri lunghi.
Limitato sviluppo di calore Grazie alla minima generazione di calore, le strisce a LED possono essere facilmente montate o incollate su materiali sensibili come legno o plastica.
Di lunga durata e affidabile I LED sono estremamente duraturi e affidabili con l'alimentazione corretta. Per questo motivo, le strisce luminose a LED sono ideali per l'uso commerciale in aree di sicurezza.
Struttura compatta Grazie alle dimensioni ridotte, i nastri luminosi a LED Ideal possono essere utilizzati in ambienti residenziali e di lavoro per un'illuminazione indiretta senza riflessi. Le strisce luminose a LED sono perfette anche per vetrine di presentazione.
Utilizzo flessibile Le strisce a LED possono essere facilmente accorciate e, se necessario, anche prolungate. In questo modo è possibile adattare meccanicamente le strisce a LED all'oggetto da illuminare in modo rapido e semplice.
Luce direzionale A differenza delle lampadine che irradiano la loro luce a forma sferica, i LED emettono la loro luce in una direzione mirata. L'emissione di luce in un'unica direzione consente, ad esempio, un'illuminazione efficace dello sfondo o dell'oggetto.
Varietà di colori Oltre alle strisce a LED monocromatiche, sono disponibili anche strisce a LED RGB, che con l'aiuto dei tre colori di base rosso, verde e blu possono creare anche colori misti fino alla luce bianca. In questo modo è possibile personalizzare o modificare il colore della luce.
Montaggio semplice La maggior parte delle strisce a LED sono dotate sul retro di una striscia adesiva a due lati. Dopo aver tirato la pellicola protettiva, la striscia a LED può essere incollata facilmente nel punto di montaggio. In questo modo è possibile anche un montaggio, ad esempio, sulla parete posteriore di un televisore.
Quali sono i criteri da rispettare durante la selezione?
Il luogo di utilizzo è fondamentale
Quando si tratta della scelta corretta di una striscia luminosa adatta, è necessario sapere dove deve essere montata la striscia luminosa. Poiché i LED sono robusti contro il freddo, le strisce a LED vengono utilizzate in ambienti esterni. Per proteggere in modo efficace i LED, le tracce dei conduttori e i punti di contatto dagli agenti atmosferici estremi, all'esterno vengono utilizzati nastri luminosi a LED stampati in silicone trasparente. In ambienti esterni vengono utilizzate strisce luminose impermeabili.
In ambienti interni non è necessario un rivestimento di protezione con silicone. Unica eccezione: Se i nastri luminosi a LED vengono montati in ambienti umidi, come ad esempio in bagno, i nastri luminosi utilizzati devono essere protetti dall'umidità e dagli spruzzi d'acqua. La qualità della protezione può essere letta sul tipo di protezione IP per i rispettivi prodotti. La prima cifra indica la protezione da corpi estranei e contatti e la seconda cifra indica la protezione da acqua e umidità. Nelle immediate vicinanze della vasca da bagno o doccia, i nastri luminosi devono avere un grado di protezione IP67. In questo modo sono protetti contro l'immersione temporanea. Nella zona sopra la vasca o la doccia fino a un'altezza di 2,25 m, le fasce luminose devono avere almeno il grado di protezione IP65. I prodotti con questa classe di protezione sono protetti dagli spruzzi d'acqua. Se le strisce luminose sono montate in una area superiore a 60 cm intorno alla vasca o alla doccia, le strisce luminose devono avere almeno il grado di protezione IP44.
Rigido o flessibile
Le barre luminose a LED rigide sono ideali per vetrine o spazi espositivi. Le fasce luminose a LED sono disponibili in versione rigida o flessibile. Nella versione rigida, i LED SMD sono montati su un materiale stabile, che viene in parte utilizzato anche per le schede. Le strisce sono dotate di collegamenti a innesto o a saldare o di linee di collegamento aperte e possono essere accorciate alla lunghezza richiesta. Naturalmente è possibile anche collegare più strisce luminose rigide una dopo l'altra.
Alle bande luminose a LED rigide
Le strisce a LED rigide vengono utilizzate preferibilmente in combinazione con profili in alluminio a LED. In questo modo si ottiene un'illuminazione efficiente, che inoltre sembra ancora buona e che viene utilizzata volentieri, ad esempio, per l'illuminazione di vetrine espositivi.
Ai profili LED in alluminio
I nastri luminosi a LED flessibili vengono utilizzati quando si tratta di creare un'illuminazione indiretta in modo semplice e rapido. Grazie al materiale di supporto collegato è possibile fissare facilmente nastri luminosi flessibili anche su superfici arcuate, come ad esempio la parete posteriore di un televisore. Per accorciare le strisce è sufficiente una cesoia e, se necessario, le strisce sono allungabili anche in una certa misura.
La pellicola sottile può essere incollata anche su superfici curve.
Monocromatico o colorato
Un altro importante criterio di selezione è il colore della luce in cui il nastro luminoso a LED deve accendersi.
Le fasce luminose a LED sono disponibili in diversi colori.
Nastri luminosi a un colore:
Mentre in rosso, verde, blu, giallo e tutti gli altri colori si ha un'idea chiara di come sarà il risultato dell'illuminazione in un secondo momento, nei colori bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo o anche bianco luce diurna non sembra così specifico. Questi termini in linea di principio non descrivono altro che la temperatura del colore o la colorazione della luce bianca. Tutte le sorgenti luminose sono chiamate bianco caldo al di sotto di 3300 kelvin. Queste sorgenti luminose di colore giallo/rossastro hanno un effetto accogliente e piacevole e sono adatte per la cucina, il soggiorno e la camera da letto. Le sorgenti luminose comprese tra 3300 e 5300 kelvin sono contrassegnate come bianco neutro. Queste sorgenti luminose sono Ideal per gli uffici. Per le sorgenti luminose oltre 5300 Kelvin si parla di luce bianca diurna. Queste sorgenti luminose, piuttosto colorate, sono molto volentieri utilizzate nell'industria. Tuttavia, i valori superiori a 6000 kelvin sono spesso percepiti anche come molto "freddi" con tonalità che arrivano prossime all'azzurro. Per questo motivo si parla anche di luci bianco freddo. Gli architetti e i fotografi utilizzano preferibilmente sorgenti luminose con 8000 kelvin.
La scala Kelvin con il colore della luce indicato.
I nastri luminosi RGB possono creare una vasta gamma di colori.
Nastri luminosi RGB
Con le fasce luminose a LED RGB viene fornita un'illuminazione colorata. Al posto dei LED monocromatiche, questi nastri luminosi sono montati su LED RGB. Questi LED RGB hanno ciascuno un LED rosso, verde e blu integrato in un alloggiamento. A seconda di quale combinazione e con quale luminosità vengono controllati i LED blu, verde o rosso sopra il controller che fa parte della striscia luminosa, la striscia LED RGB emette i colori più diversi.
Alle bande luminose RGB
Alcuni nastri luminosi a LED RGB sono dotati di LED bianchi aggiuntivi oltre ai LED RGB, eliminando la necessità di generare luce bianca tramite i LED RGB. Queste bande luminose sono quindi chiamate nastri luminosi RGBW.
Alle bande luminose RGBW
Come vengono montati i nastri luminosi a LED?
Prima di poter montare un nastro luminoso, è necessario accorciarlo alla misura necessaria. Le fasce luminose flessibili possono essere tagliate facilmente con una cesoia. Per le strisce luminose rigide si consiglia di utilizzare una sega PUK.
Importante!
In parte, nelle bande luminose a LED due o tre LED sono collegati elettricamente in serie e sono dotati di una resistenza in serie. Questi componenti disposti in gruppi non devono essere separati meccanicamente. In questo caso, i LED di questo gruppo non si illuminano più. Per questo motivo, i punti di separazione tra i singoli gruppi di LED sono contrassegnati con precisione sulle bande luminose.
I punti di separazione con i punti di saldatura sono chiaramente contrassegnati. Se è necessario prolungare la fascia luminosa a LED, assicurarsi che la corrente massima consentita della striscia luminosa non venga superata. In caso di dubbio, le lunghe strisce luminose devono essere progettate e montate in modo che l'alimentazione di corrente avvenga al centro e la corrente si suddivida in due fili a destra e a sinistra. Il montaggio dei nastri luminosi è relativamente semplice. In caso di montaggio nascosto dietro le barre luminose, le strisce vengono semplicemente incollate. A tale scopo, la pellicola protettiva del nastro biadesivo sul retro della striscia luminosa viene rimossa e la striscia luminosa viene incollata.
La nostra buona pratica: il fissaggio dei nastri luminosi
Poiché il nastro biadesivo sul retro ha una forza di adesione molto elevata, la posizione di incollaggio corretta deve essere presa in anticipo. È molto difficile staccare e riincollare.
Se le fasce luminose a LED sono visibili in seguito, si consiglia di utilizzare profili in alluminio adatti con coperture. Oltre all'aspetto accattivante, i profili in alluminio garantiscono anche un buon raffreddamento dei nastri luminosi a LED.
Come vengono collegati i nastri luminosi a LED?
Nella maggior parte dei casi, i nastri luminosi a LED monocromatici dispongono di un collegamento a due poli (più e meno) e sono generalmente alimentati da un alimentatore. Le tensioni di esercizio della maggior parte delle bande luminose a LED sono di 12 V o 24 V. per la progettazione dell'alimentatore, oltre alla tensione di esercizio, è necessario anche assicurarsi che la corrente della banda luminosa collegata non superi la corrente massima dell'alimentatore o che l'alimentatore abbia una riserva di potenza pari a circa il 30%. In caso di strisce luminose a LED monocromatiche, sono sufficienti due cavi di collegamento.
La nostra buona pratica
Riducendo la tensione di esercizio, anche i LED delle fasce luminose non si illuminano al 100%. In pratica, le bande luminose a LED possono essere regolate in luminosità se necessario. In alternativa alle bande luminose da 12 V o 24 V, sono ancora disponibili esemplari alimentati a batteria che funzionano a 4,5 V o 6 V e strisce luminose con collegamento USB, che hanno una tensione di alimentazione di 5 V. Oltre alle strisce luminose a LED con tensione d'esercizio fissa, sono presenti anche strisce a LED che devono essere azionate con una corrente costante. In questo caso sono necessari speciali ballast (fonti di corrente costante). Affinché una banda luminosa a LED RGB possa illuminare nei colori più brillanti, è necessario che i LED rossi, verdi e blu dei chip LED RGB siano controllati in modo mirato. A tale scopo è necessario uno speciale ballast o un driver LED. Questi ballast includono in parte anche un ricevitore telecomando, in modo che il colore della luce desiderato possa essere comodamente impostato dal divano con un telecomando. Tuttavia, poiché non tutti i ballast si adattano a ogni fascia luminosa, molti produttori offrono set completi che includono tutti i componenti necessari e sono perfettamente coordinati tra loro. Ai kit completi di nastri luminosi
Che cosa sono i LED?
I LED ci incontrano ovunque: Sia che si tratti di semafori, televisori o illuminazione in ambienti privati e aziendali. Grazie alla sua lunga durata, alle sue dimensioni ridotte, alle forme e agli spettri di colore, i LED si sono affermati in breve tempo rispetto alle lampadine, alle lampade alogene e a risparmio energetico. Dietro ogni LED c'è un intero pezzo di tecnologia che vi spiegheremo brevemente nella nostra guida. Scoprite di più ora
Conclusioni
I nastri luminosi a LED consentono una progettazione individuale della luce di un tipo molto particolare. In questo modo lo sforzo per l'acquisto e il montaggio è ancora molto limitato. D'altra parte, senza limiti, i numerosi effetti di luce che si producono con i diffusori di luce, sembrano infiniti.
Chi si occupa più da vicino del tema e ha creato la prima impressionante creazione di luci, troverà rapidamente altre possibilità geniali per l'utilizzo creativo e personale di strisce luminose a LED.