Consulente
Fatti interessanti sui raffreddatori ad aria
Un'estate da record insegue l'altra e probabilmente dovremo abituarci alle temperature a 40 °C. Cosa fare se un ventilatore non fornisce un sollievo sufficiente nelle calde giornate estive e l'aria condizionata non è disponibile? In questi casi, i refrigeratori d'aria o gli Aircooler possono risolvere il problema. Scoprite come funzionano i dispositivi e cosa sapere in fase di acquisto nella nostra guida.
Panoramica del refrigeratore d'aria
Come funzionano gli Aircooler?
Si consiglia di prestare attenzione quando si acquista un Aircoolers
Il nostro consiglio: Raffredda l'acqua con ghiaccio
FAQ - domande frequenti sugli Aircoolers
Panoramica del refrigeratore d'aria
Il raffreddatore d'aria (inglese: Aircooler) è disponibile in molti modelli e dimensioni, a partire dal piccolo dispositivo a forma di cubo, che trova comodo spazio sul comodino o può fungere da refrigeratore d'aria mobile, fino al grande dispositivo di supporto. Il principio di funzionamento è identico per tutti i refrigeratori d'aria: L'acqua proveniente da un serbatoio viene atomizzata da un flusso d'aria generato da un ventilatore integrato. I modelli disponibili si differenziano per le dimensioni del serbatoio integrato. Più grande è, più lungo il radiatore è in grado di svolgere il proprio lavoro.
Inoltre, ci sono differenze tra le altre dotazioni: Molti refrigeratori d'aria possono essere controllati con un telecomando. In questo modo il dispositivo può essere regolato comodamente dal divano o dal letto. Un plus di comfort offre una funzione timer, che garantisce ad esempio che il radiatore della camera da letto si spenga automaticamente dopo la fase di sospensione. In questo modo si garantisce di non essere esposti a un'aria fredda troppo lunga durante la notte. Inoltre, un timer può aiutare a limitare il consumo energetico. Una speciale modalità notturna è utile per ridurre il rumore di funzionamento e garantire così un sonno indisturbato. Alcuni Aircooler possono essere utilizzati anche come umidificatore e contribuiscono quindi, ad esempio durante il periodo di riscaldamento, a un clima piacevole dell'ambiente. A volte è possibile utilizzare refrigeratori d'aria anche come ventilatori convenzionali che producono aria fredda. A seconda del modello sono disponibili diverse velocità di rotazione.
Come funzionano gli Aircooler?
Il principio del raffreddamento a evaporazione è stato utilizzato da tempo per rendere più efficace, ad esempio, il raffreddamento dei moderni data center. Nel frattempo, i campi di applicazione sono ancora più diversi. I refrigeratori d'aria funzionano tutti secondo lo stesso schema e sono costruiti in modo simile. All'interno è presente un serbatoio dell'acqua che mantiene il fluido di raffreddamento. Con questo liquido viene spruzzato un tappetino in tessuto tessile o l'acqua scorre verso di esso. Un potente ventilatore aspira l'aria calda dell'ambiente e la soffia attraverso il tappetino umidificato. Il processo fisico che si svolge in questo modo è chiamato raffreddamento per evaporazione o anche raffreddamento adiabatico.
Quando si parla di raffreddamento adiabatico, in realtà si intende un cambiamento di stato adiabatico. Si tratta di un processo termodinamico, in cui l'acqua evapora attraverso l'aria calda alimentata dall'esterno. In questo caso si verifica una cosiddetta transizione di fase, in cui l'aria viene privata del calore. Più alta è la temperatura esterna, più veloce e migliore evapora l'acqua. La temperatura esterna svolge quindi un ruolo importante nel raffreddamento per evaporazione, in quanto è un fattore che determina l'efficienza del processo adiabatico. Anche l'umidità dell'aria è rilevante, in quanto l'aria ambiente può solo legare una determinata quantità di acqua fino a raggiungere la saturazione massima. Quando si raggiunge una saturazione del 100%, l'aria dell'ambiente non può più assorbire ulteriore umidità. Per un funzionamento ottimale di una soluzione di raffreddamento a base di freddo per evaporazione è quindi importante ridurre al minimo l'umidità dell'aria.
Si consiglia di prestare attenzione quando si acquista un Aircoolers
Se pensate di acquistare un refrigeratore d'aria, è necessario osservare alcuni punti. Scegliete un dispositivo che si adatta alle dimensioni della stanza che desiderate raffreddare. Un piccolo dispositivo portatile produce un effetto relativamente piccolo in un ampio salotto. Questi refrigeratori sono adatti per la notte o la scrivania e devono essere posizionati vicino all'utente. Per raffreddare i locali più grandi, è necessario accedere a un dispositivo di supporto. Inoltre, assicurarsi che il flusso d'aria sia il più elevato possibile. Un refrigeratore d'aria con ventilatore debole porta meno potenza di raffreddamento rispetto a un modello con ventilazione più forte.
In particolare per i dispositivi da pavimento, un telecomando si rivela utile, in modo da non dover sempre alzarsi per modificare l'intensità del flusso d'aria. È importante anche un serbatoio dell'acqua sufficientemente grande. In caso di un grande dispositivo di supporto, la capacità può essere di 6 litri. Il contenitore deve essere completamente rimovibile per la pulizia. Inoltre, prestare attenzione a un basso rumore di funzionamento. Ciò è importante sia in uffici che, ad esempio, in camera da letto, in modo che il dispositivo non si possa considerare un fattore di disturbo acustico. Siete allergici? Se sì, si consiglia un modello con filtro integrato che filtra gli allergeni dall'aria di ricircolo. Il consumo di energia del radiatore deve essere preso in considerazione anche al momento dell'acquisto. Se il refrigeratore d'aria è progettato per fornire un'acqua di congelamento per diverse ore in estate, un dispositivo con un consumo energetico relativamente basso offre un notevole potenziale di risparmio energetico.
Il nostro consiglio: Raffredda l'acqua con ghiaccio
È possibile aumentare la capacità di raffreddamento del condizionatore d'aria se si riempie il serbatoio dell'acqua integrato con cubetti di ghiaccio o impacchi di raffreddamento. In questo modo è possibile ridurre la temperatura dell'acqua, il che a volte amplificata in modo significativo l'effetto di raffreddamento.
FAQ - domande frequenti sugli Aircoolers
Cosa devo notare in caso di funzionamento di un refrigeratore d'aria?
Quando si utilizza l'Air cooling, l'aria che scorre attraverso i tappetini di umidificazione viene arricchita con acqua. Se si utilizza un dispositivo di questo tipo per un lungo periodo di tempo, l'umidità dell'aria nei locali aumenta notevolmente. Per evitare la formazione di muffa, garantire una ventilazione corretta e regolare. Inoltre, i tappetini di umidificazione devono essere puliti e sostituiti regolarmente.
Il mio Aircooler necessita di un tubo di scarico, come deve essere utilizzato con un climatizzatore?
No, non è necessario un tubo di scarico. Un dispositivo di climatizzazione (monoblocco) aspira l'aria calda dell'ambiente, la convoglia attraverso un gruppo di raffreddamento e infine la trasferisce nella stanza. Durante il processo di raffreddamento si crea un calore di scarico che non può essere sottovalutato, che deve essere condotto verso l'esterno attraverso un tubo flessibile. Un refrigeratore d'aria funziona invece secondo il principio dei raffreddatori a evaporazione. Questo processo fisico non produce calore di scarto che deve essere dissipato, di conseguenza non è necessario alcun tubo di scarico.
Quali sono le differenze tra un refrigeratore d'aria e un umidificatore?
Un umidificatore nebulizza l'acqua, ad esempio tramite ultrasuoni, e soffia l'umidità nell'aria dell'ambiente. Il raffreddamento avviene nel migliore dei casi, quando ci si trova nella nuvola di gocce d'acqua sottili immediatamente prima del dispositivo. Un refrigeratore d'aria inumidisce un tappetino con acqua e soffia quindi aria calda nell'ambiente. In questo modo, il tappetino umido crea una transizione di fase in cui l'aria che passa attraverso viene raffreddata.