Consulente
Cose da sapere sui ponti passacavo
Le postazioni di lavoro, le apparecchiature elettriche e le macchine non sono sempre a parete o in aree in cui è possibile collegare direttamente cavi per l'alimentazione elettrica, la rete, il telefono o connessioni simili. Per saperne di più sui ponti passa cavi, consultare la nostra guida.
Che cosa sono i ponti per cavi?
Quali sono le versioni disponibili e cosa si deve tenere in considerazione nella scelta dei passacavi?
Ponti per cavi per ambienti interni ed esterni
Le postazioni di lavoro, le apparecchiature elettriche e le macchine non sono sempre a parete o in aree in cui è possibile collegare direttamente cavi per l'alimentazione elettrica, la rete, il telefono o connessioni simili. Esempi tipici sono scrivanie in ufficio, presentazioni in occasione di conferenze e riunioni, display elettronici su stand fieristici o in negozi, dispositivi audio e video in occasione di eventi, ma anche strutture tecniche in produzione, in laboratorio, in laboratori di prova o in officina. I cavi, che si trovano sul pavimento dove le persone devono camminare, possono essere pericolosi e causare inciampi e quindi devono essere assolutamente evitati come misura importante per la prevenzione degli incidenti. Ne va della sicurezza sul posto di lavoro. In questo modo si evitano danni alle persone causati principalmente da cadute, come contusioni o rotture di ossa. Spesso, tuttavia, si verificano anche danni materiali più o meno significativi, ad esempio in caso di incidente I dispositivi con il cavo vengono strappati dal piano di lavoro e cadono a terra. Se non è possibile posare i cavi sotto il rivestimento del pavimento, in appositi condotti per cavi o a soffitto, solo un ponte per cavi adatto a tale scopo può essere utile.
Che cosa sono i ponti per cavi?
Un ponte per cavi è una canalina per cavi a fondo piatto in metallo, gomma o plastica, p. es.. Alluminio, PVC, poliuretano, ecc., in cui i cavi vengono inseriti e sono conformati in modo da non rappresentare un rischio. Per questo motivo, la parte superiore è realizzata la più piatta possibile, in modo che una persona che si trova sopra di essa non possa inciampare con il piede. Naturalmente il materiale è antiscivolo. Se necessario, sulla parte superiore possono essere presenti anche delle striature come superficie antiscivolo. In alcuni casi, i ponti per cavi sono colorati, ad esempio giallo brillante, in modo che si distinguano chiaramente dal colore del pavimento e siano così ben visibili. Per evitare che il ponte posato possa essere spostato, alcune versioni sul lato inferiore sono dotate di nastro adesivo con il quale il canale viene fissato al pavimento. Per la maggior parte dei ponti, i cavi vengono inseriti dall'alto, ma sono disponibili anche versioni in cui i cavi vengono inseriti dal basso. Altri dispongono di canali via cavo chiusi attraverso i quali i cavi devono essere passati.
Quali sono le versioni disponibili e cosa si deve tenere in considerazione nella scelta dei passacavi?
I ponti passa cavo sono disponibili in una vasta gamma di modelli, in modo che sia disponibile una soluzione adatta a ogni utilizzo. I criteri di selezione più importanti sono il numero di cavi da posare nel canale e il percorso da superare. Sono disponibili versioni per uno, ma anche per un massimo di sette cavi. La lunghezza è generalmente di pochi metri. Quando si devono superare grandi distanze, è possibile collegare tra loro alcuni elementi. Un meccanismo a innesto, un connettore adatto o un perno di collegamento collegano saldamente i singoli canali. I connettori sono disponibili anche nella versione ad angolo, in modo che il cavo possa essere posata in ogni luogo. Alcune versioni in plastica e gomma sono flessibili e possono essere posate liberamente. . Inoltre, come altri accessori sono disponibili anche terminali che chiudono il ponte di cavi all'estremità, con passacavi per il corrispondente numero di cavi.
Ponti per cavi per ambienti interni ed esterni
In alternativa a un ponte di cavi fisso, è disponibile un vero e proprio tunnel. Si tratta di un nastro adesivo robusto, sulla cui parte superiore è presente una pellicola di plastica a forma di tasca attraverso la quale viene tirato il cavo. Il tutto viene quindi incollato al pavimento. Con questi nastri tunnel è possibile realizzare anche complessi passaggi dei percorsi di posa. Questa soluzione è estremamente flessibile e veloce da montare, pertanto è molto adatta per esempio per gli eventi di concerto per la posa temporanea di cavi sul palco o per una presentazione un proiettore viene posizionato nella sala degli spettatori.
Un altro importante criterio di selezione è il carico previsto per il ponte passa cavi. Nell'ambiente domestico o in ufficio, in realtà si verifica solo il carico di persone che camminano attraverso il canale. In questo caso sono generalmente disponibili versioni in plastica o gomma. Per aree accessibili al pubblico o per quando si è in viaggio con una sedia a rotelle, sono disponibili speciali passacavi con rampe lunghe e piatte che possono essere facilmente superate da una sedia a rotelle o da carrelli.
In ambienti esterni, di produzione e di laboratorio possono verificarsi carichi molto maggiori, ad es. veicoli a motore, camion, carrelli elevatori, carrelli o simili che devono superare i ponti dei cavi. A questo scopo sono disponibili i cosiddetti ponti per cavi per carichi pesanti. Poiché i ponti per cavi possono essere esposti anche alla luce del sole in ambienti esterni, assicurarsi che la plastica sia resistente ai raggi UV. Nei settori di laboratorio e di produzione, i ponti per cavi devono in alcuni casi essere resistenti agli oli e agli acidi.
Per cavi o tubi flessibili spessi è disponibile il cosiddetto ponte per tubi flessibili. Ciò garantisce che anche un veicolo che ci passa sopra possa superare l'ostacolo senza schiacciare il tubo flessibile o il cavo.
Tutti i dati tecnici, come il numero di cavi, la lunghezza, il materiale, la capacità di carico e l'area di utilizzo all'interno e/o all'esterno, sono specificati con precisione per ogni ponte passa cavi.