Consulente
Fatti interessanti sulle pompe per laghetti e pompe a fontana
Al centro della dotazione tecnica di ogni stagno c'è la pompa per laghetto. Garantisce il movimento e il filtraggio dell'acqua e soddisfa in parte anche le esigenze di design in forma di giochi d'acqua. Le pompe utilizzate per questo scopo sono caratterizzate da una struttura robusta, motori a bassa manutenzione e alti standard di sicurezza per il funzionamento in acqua...
Cosa sono le pompe per stagni e fontane?
Quali pompe per laghetto e fontane sono disponibili presso Conrad?
Cosa dovrebbe essere considerato quando si acquista una pompa per laghetto o per fontana?
Cosa fare per l'installazione delle pompe per lo stagno?
Quali sono i difetti e le fonti di errore delle pompe a stagno e delle pompe a fontana?
Cosa sono le pompe per stagni e fontane?
Al centro della dotazione tecnica di ogni stagno c'è la pompa per laghetto. Garantisce il movimento e il filtraggio dell'acqua e soddisfa in parte anche le esigenze di design in forma di giochi d'acqua. Le pompe utilizzate per questo scopo sono caratterizzate da una struttura robusta, motori a bassa manutenzione e alti standard di sicurezza per il funzionamento in acqua. Quest'ultimo si riflette nei tipi di protezione per il funzionamento in acqua. In questo modo, ad esempio, la dotazione con grado di protezione IPX8 protegge da infiltrazioni d'acqua durante l'immersione per un tempo indefinito. Per questo i componenti elettrici sono generalmente completamente incapsulati in plastica.
Il compito delle pompe dell'acqua dello stagno è quello di generare e mantenere una certa pressione dell'acqua, per garantire l'uscita dell'acqua desiderata tramite le differenze di livello tra la sorgente dell'acqua e la stessa uscita dell'acqua.
A tale scopo, l'acqua viene aspirata tramite un dispositivo di filtraggio. Il filtro resiste a componenti meccanici grossolani che potrebbero danneggiare il motore o la pompa azionata. Un motore aziona la pompa vera e propria all'interno dell'alloggiamento, che aspira l'acqua e la spinge verso l'uscita. L'uscita dell'acqua può essere effettuata tramite un tubo di fontana o altri gruppi per la pulizia o il ritorno dell'acqua. Alcuni modelli dispongono di un collegamento aggiuntivo per Skimmer - dispositivi appositamente progettati per pulire la superficie dell'acqua. Le nuove generazioni di pompe a stagno dispongono di filtri integrati a più livelli e sono utilizzabili in modo multifunzionale.
I motori in scatolati ad alta efficienza energetica sono spesso utilizzati come motori. Questo tipo di motore è dotato di una tenuta ermetica tra componenti mobili e fissi e di una buona efficienza di potenza. Spesso i motori di azionamento sono protetti contro il sovraccarico con interruttori termici.
Le diverse prestazioni e dotazioni delle pompe garantiscono un'ampia gamma di prezzi fino alla gamma media a tre cifre.
Le istruzioni per l'uso sono generalmente illustrate in dettaglio per semplificare l'installazione delle pompe per laghetto e fontane e la loro manutenzione periodica.
Quali pompe per laghetto e fontane sono disponibili presso Conrad?
La scelta di pompe per laghetti e pompe per fontane può essere filtrata da Conrad secondo diversi criteri come il prezzo, le novità e le offerte, la valutazione del cliente e la disponibilità presso le filiali.
Utilizzando la selezione in base al produttore (marchio), è possibile trovare componenti adatti al sistema per l'aggiornamento.
I parametri tecnici per le pompe sono suddivisi nel menu del negozio in base a:
- Portata da 400 a 40.000 litri all'ora
- Potenza assorbita da 5 a 950 watt
- Categoria come gioco d'acqua galleggiante, pompa per fontane, pompa per laghetto o pompa per giochi d'acqua
- Altezza di trasporto da 0,7 fino a un massimo di 9,5 metri
Caratteristiche: Con illuminazione, funzione filtro, nebulizzatore o collegamento per skimmer
Cosa dovrebbe essere considerato quando si acquista una pompa per laghetto o per fontana?
Prima dell'acquisto, valutare le esigenze reali. In questo modo, dovrebbe essere prevista una riserva proprio all'altezza di mandata, per evitare in modo sicuro i sovraccarichi.
Informarsi sulla qualità dell'acqua nel luogo di utilizzo previsto, per poter prendere precauzioni, ad esempio, contro la calcificazione.
Le pompe utilizzate devono soddisfare tutti i più comuni standard di sicurezza.
Cosa fare per l'installazione delle pompe per lo stagno?
Gli impianti elettrici su stagni da giardino e piscine devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel luogo di installazione. Lo stesso vale per la tecnologia dell'acqua. Tenere presente che si lavora con l'acqua e l'elettricità "nemici giurati". Sussiste il rischio di scosse elettriche. Prestare attenzione a un ambiente asciutto per tutti i collegamenti e le prolunghe dei cavi.
Utilizzare solo cavi approvati per l'uso esterno. I cavi di collegamento alla rete da 230 volt non devono avere una sezione inferiore rispetto ai cavi flessibili in gomma con il segno breve H05RN-F. Le prolunghe devono essere conformi alla norma DIN VDE 0620. Utilizzare i cavi solo quando sono avvolti.
In caso di cavo o alloggiamento difettoso, il dispositivo non deve essere utilizzato. In questi casi alcuni dispositivi non devono essere riparati, ma smaltiti.
Le pompe non devono funzionare a secco, in quanto l'acqua che scorre può anche esercitare una funzione di raffreddamento.
Se viene utilizzato un trasformatore di sicurezza, questo deve essere posizionato in modo sicuro e avere una distanza minima di 2 metri dal bordo dello stagno.
Scollegare sempre la spina di alimentazione di tutti i dispositivi in acqua prima di eseguire qualsiasi intervento sul dispositivo.
Fissare il trasformatore della pompa tramite un dispositivo di protezione da corrente residua. Per la corrente di errore nominale richiesta, fare riferimento al manuale d'uso.
Proteggere la pompa dal gelo. In caso di pericolo di gelo, la pompa deve essere rimossa dallo stagno e conservata in un luogo sicuro dal gelo.
Contattare un centro di assistenza autorizzato o, in caso di dubbio, il produttore se i problemi non possono essere risolti.
Prestare attenzione alle eventuali richieste di garanzia non solo della pompa, ma anche dell'ambiente di installazione. In caso di interventi non previsti dalle istruzioni per l'uso, di solito la garanzia del produttore si estingue.
Quali sono i difetti e le fonti di errore delle pompe a stagno e delle pompe a fontana?
- Rumori di funzionamento della pompa insolitamente forti o una potenza di pompaggio notevolmente più bassa
- Se una pompa non si avvia, controllare il fusibile, la tensione e tutti gli elementi sotto tensione per verificare che non siano presenti interruzioni o cortocircuiti. L'unità di azionamento può essere bloccata.
- Se la pompa non eroga acqua, controllare il livello dell'acqua alla fonte, i filtri eventualmente presenti e le prese di ingresso e di uscita per verificare la presenza di sporco o calcificazione, la tubazione di aspirazione per rilevare eventuali danni, pieghe o ostruzioni, la presenza di tensione di esercizio corretta e l'alloggiamento della pompa per verificare la presenza di danni. Anche cavi troppo lunghi o diametri dei tubi troppo bassi e un superamento dell'altezza massima di mandata possono portare all'assenza di convogliamento dell'acqua.
- In caso di fuoriuscita di giochi d'acqua, il calcare può depositarsi dall'acqua, compromettendo così l'immagine del lancio o addirittura ostruendo completamente il tubo delle fontane.
- In caso di perdite sulla pompa, verificare che l'alloggiamento della pompa, ad esempio dopo un intervento di manutenzione, sia stato riassemblato esattamente secondo le istruzioni. Controllare che non ci siano viti allentate, crepe e danni, controllare anche la membrana della pompa, tutti i collegamenti e i cavi non siano danneggiati.