Consulente
Cose da sapere sui connettori a strip maschio e femmina
Cosa sono i connettori pin strip maschio/femmina?
Quali sono le caratteristiche delle strisce di contatti maschio/femmina di Conrad?
FAQ - domande frequenti su basette/prese pin strip
Cosa sono i connettori pin strip maschio/femmina?
I connettori maschio e femmina pin strip fanno parte dei connettori per schede elettroniche o PCB come sottogruppi di connettori. Con questi vengono realizzati collegamenti elettrici stabili, ma rimovibili tra le schede elettroniche e l'ambiente elettrico. Vengono utilizzati dove è necessario poter sostituire rapidamente interi gruppi elettrici o elettronici, se necessario, ad esempio per mantenere brevi i tempi di fermo della macchina o per ripristinare, le aree di sicurezza in caso di guasto.
I collegamenti sono di forma specifica, in modo da evitare in modo sicuro errori di collegamento. In questo modo i contatti, gli alloggiamenti a innesto o le prese sono sagomati o disposti in modo che solo le costruzioni progettate l'una per l'altra possano essere collegate. Per questo motivo, nella tecnologia a spina è il termine tecnico di connettore con codifica.
Inoltre, i connettori maschio e i connettori femmina possono essere dotati di fermi per creare un collegamento sicuro in ambienti meccanici difficili, ad esempio in auto, utensili vibranti o elettrodomestici (lavatrice, seghetto alternativo elettrico).
I connettori maschio e i connettori femmina sono saldati in linea di principio su un connettore del sistema, della macchina o del circuito stampato. Circa il 10% dei prodotti offerti sono separabili e possono quindi essere confezionati sul numero di punti di contatto effettivamente necessario o disponibile con un semplice utilizzo degli utensili.
Quali sono le caratteristiche dei connettori maschio/femmina di Conrad?
Le basette/connettori femmina sono disponibili come:
- Calotta per cavo o alloggiamento presa con collegamenti rapidi per cavi che vengono poi fissati in modo sicuro sotto un coperchio isolante
- Scheda alloggiamento presa per saldatura su schede con passo 0,5 mm
- Connettore femmina (di precisione) adatto come componenti SMD anche per la saldatura con tecnologia di saldatura industriale SMT
- Connettore femmina (standard) per la saldatura su schede in diverse dimensioni di passo tra i più comuni
- Connettore maschio (di precisione), anche in parte come componente SMD anche per la saldatura con tecnologia di saldatura industriale SMT in piccole dimensioni
- Connettore maschio (standard) per la saldatura in schede con dimensioni della griglia di schede con passo più grande
- Strisce per contatti di collegamento per saldatura
- I prodotti sono realizzati come presa dritta, come presa dritta o angolata, come spina e basetta, in forma diritta o angolata, per rispondere alle diverse esigenze di costruzione e di montaggio.
- Il numero di poli va da unipolare a 100 poli.
- Il materiale della superficie del contatto può essere oro, placcato oro, placcato selettivamente oro, nichel, nichel stagnato o completamente stagnato. Il materiale di contatto ha un effetto significativo sulla resistenza di transizione più bassa possibile dei collegamenti e sulla ricezione della qualità del segnale durante l'uso del connettore.
- La capacità di carico di corrente va da 0,5 ampere a 48 ampere. La forma dei perni: Quadrato, quadrato, piatto, rotondo o rettangolare. La forma della presa: Rotonda o quadrata.
- Il passo da 0,5 mm fino a 7,62 mm in standard comuni per applicazioni industriali
- La lunghezza del perno è sul lato della PCB, cioè nella posizione di saldatura: Da 0,85 a 13 millimetri
- La lunghezza del perno sul lato di accoppiamento: Da 2,3 a 14 millimetri
- Il diametro del perno: Da 0,05 a 1,3 millimetri
- Le dimensioni dell'unità di vendita come numero di basette/connettori femmina nel kit con diversi tipi e fino a unità di imballaggio con 3.000 pezzi per uso industriale
FAQ - domande frequenti su basette/prese pin strip
Cosa si deve tenere in considerazione quando si selezionano connettori pin strip a striscia maschio/femmina?
La selezione avviene in base allo scopo di utilizzo, alla dimensione del passo dei sistemi di installazione o dei circuiti stampati esistenti e ai parametri elettrici, meccanici e termici dell'ambiente di inserimento. Il materiale dell'alloggiamento è fondamentale per la resistenza termica.
Cosa si deve tenere in considerazione quando si sostituiscono connettori maschio/femmina pin strip a striscia?
In caso di sostituzione, osservare i dati elettrici e meccanici del rispettivo prodotto. Per molti componenti da sostituire sono necessarie tecniche di saldatura speciali, in parte industriali. Questi lavori devono essere eseguiti da esperti. Per la dissaldatura si consiglia l'utilizzo di saldatori ad aria calda o di un saldatore a pinza, un cosiddetto tweezer. A tale scopo sono disponibili punte di saldatura speciali che possono essere utilizzate contemporaneamente per più punti di saldatura. I dispositivi sono disponibili anche nel negozio Conrad.
Come è possibile riconoscere i connettori difettosi?
I difetti dei connettori più comuni sono tra l'altro
- L'ossidazione dei contatti, cioè sui pin e/o sulle prese con una resistenza di transizione crescente. In questo modo si verifica una caduta di tensione, una ridotta conduttività elettrica e la trasmissione dei segnali ne risulta compromessa. Ciò può essere associato al riscaldamento e, in casi estremi, portare alla fusione dell'alloggiamento, delle calotte e del sistema o alla dissaldatura dei contatti.
- Punti di saldatura poco puliti che perdono il contatto in caso di vibrazioni o altre influenze meccaniche.
- Deformazione o rottura dell'alloggiamento a causa di riscaldamento, sovraccarico meccanico o reazione con sostanze chimiche.
- Deformazione dei perni a causa di un accoppiamento impreciso, contaminazione o uso improprio di utensili.