Consulente
Movimenti per orologi per creazioni senza tempo.
Cosa sono i movimenti per orologi?
Quali sono i meccanismi dell'orologio?
Retro-Chic: Orologi a pendolo?
La costruzione dell'orologio è cosa di ieri?
Cosa bisogna considerare per l'acquisto di un meccanismo per orologio?
Domande frequenti: Le domande più comuni sugli orologi
Conclusione: Come trovare il movimento per l'orologio adatto
Quali sono i meccanismi dell'orologio?
Il meccanismo all'interno di un orologio è noto come movimento dell'orologio. Almeno quando fu inventato intorno al 1300 in Italia, consisteva in un complicato meccanismo a ingranaggi. I meccanismi sono stati costruiti secondo il principio dell'orologio solare già esistente. Questo ha poi avuto come conseguenza una propria categoria professionale e una produzione di massa - così è nato l'artigianato orologiaio. In linea di principio, oggi si distingue tra orologi meccanici, elettromeccanici ed elettronici, questi ultimi non dispongono ancora di componenti meccanici e i cosiddetti orologi digitali non possiedono più nessuna delle parti mobili degli orologi tradizionali. Gli orologi da polso diventano sempre più rari, così come gli orologiai professionisti: Lo smartphone, oltre a molti altri compiti, prende il posto anche di un orologio. Ciononostante, oggi l'orologio si sta trasformando da merce di prima a oggetto di prestigio e i movimenti sono sempre più necessari: È un bene che nel Conrad Online Shop troviate una selezione di movimenti elettronici con diversi sistemi oscillanti, che vi offrono una varietà di design e funzioni.
Quali sono i meccanismi dell'orologio?
Orologi al quarzo
Movimenti dell'orologio completamente elettronici, che vengono mantenuti in movimento sulla base di vibrazioni al quarzo e che seguono il ritmo di un oscillatore al quarzo. I tubi al quarzo utilizzano le batterie o le batterie ricaricabili come fonte di energia e devono essere regolati a mano.
Meccanismo radiocontrollato
Le radiocomando ricevono via radio il segnale orario da trasmettitori via radio. Grazie a queste informazioni, gli orologi radio sono in grado di regolare automaticamente l'orologio al quarzo integrato, se necessario. Gli orologi radio dispongono di un'impostazione automatica dell'ora.
Meccanismi a pendolo
Gli orologi a pendolo appartengono ai movimenti storici dell'orologio. Funzionano secondo il principio di pendoli oscillanti, che attivano un'azione nell'orologio in ogni passaggio e quindi continuano a visualizzare l'ora. Nel negozio online Conrad troverete una piccola ma raffinata selezione di orologi a pendolo di diverse lunghezze d'onda dell'indicatore.
La nostra buona pratica
Quando si sceglie l'orologio, prestare particolare attenzione a un modello silenzioso, quando l'orologio deve essere utilizzato in camera da letto o in ufficio. Anche se il ticchettio ritmico dell'indicatore sembra rassicurante per alcuni, può causare disturbi del sonno e stress per altri. Se siete di quest'ultimo gruppo, potete trovare nel negozio online Conrad alcuni meccanismi per orologio comodi e silenziosi.
Retro-Chic: Orologi a pendolo?
Sapevate che l'orologio a pendolo è stato già inventato da Galileo Galilei circa intorno al 1640? Dopo la sua rapida morte, il figlio, Renzo, alla fine, tentò di realizzare i piani del padre e di costruirlo, anche se senza successo. Il primo orologio a pendolo funzionante fu infine costruito nel 1657. Per molto tempo l'orologio a pendolo così familiare si è poi tenuto nelle stanze di soggiorno in Europa ed è stato sempre più preciso e migliorato con il tempo. Anche oggi, in epoca di boom vintage, gli orologi a pendolo sperimentano un'altra forte spinta e trovano uno spazio selezionato sulla parete in ristoranti eleganti, hotel o in casa.
La costruzione dell'orologio è cosa di ieri?
I produttori di orologi sono formati in diverse attività. Da un lato, sono responsabili nell'industria della produzione di orologi e cronografi. In qualità di professionista dell'artigianato, il produttore dell'orologio è anche soggetto alla manutenzione e alla riparazione di qualsiasi strumento di misurazione del tempo, mentre gestisce pezzi di ricambio e apparecchiature nell'industria delle merci. Un tempo il produttore di orologi era una professione apprezzata e popolare, ma oggi non si trovano più studenti e anche il numero di aziende di orologiai è diminuito rapidamente. Da quando lo smartphone ha incorporato la maggior parte delle funzioni quotidiane, gli oggetti di uso quotidiano come gli orologi sono diventati la rarità. Sono esclusi al massimo gli articoli di lusso come, ad esempio, gli orologi Breitling o orologi di marca o gli orologi utilizzati come simbolo di stato. Ma ora il settore dell'orologeria sta vivendo una nuova, seppur lieve, ripresa, poiché gli orologi d'epoca dei tempi dei nonni stanno tornando di moda e devono essere riparati in un modo o nell'altro
Cosa bisogna considerare per l'acquisto di un meccanismo per orologio?
Per la decisione di acquisto devono essere presi in considerazione i seguenti parametri:
- Albero: Misura adatta della lunghezza dell'albero di indicazione
- Foro per lancette adatto: Europeo al quarzo, gambo rotondo al quarzo o senza fili
- Sistema di oscillazione: Radio, quarzo dell'orologio, orologio atomico, ecc.
- Display: Digitale o meccanico
- Funzioni come impostazione automatica dell'ora, secondi di scorrimento o pendolo
Domande frequenti: Le domande più comuni sugli orologi
Cosa significa lunghezza albero lancetta?
L'albero dell'indicatore o anche asse vengono definiti nel meccanismo dell'orologio il dispositivo su cui vengono montati gli indicatori dell'orologio. La lancetta puntatore viene inserita attraverso il quadrante e deve essere quindi sufficientemente lunga da lasciare spazio sufficiente per inserire le lancette. La lunghezza adatta dell'albero del puntatore dipende dallo spessore del quadrante, ma anche dalla natura del gambo. Gli orologiai realizzati con diversi materiali richiedono quindi diverse lunghezze dell'albero dell'indicatore. Per scoprire le dimensioni di un albero di lancetta esistente, misurare dall'uscita dell'alloggiamento fino alla filettatura inclusa sulla punta.
Cosa sono i movimenti striscianti e quali sono i loro vantaggi?
Gli orologi a scorrimento sono chiamati orologi i cui lancette si muovono silenziosamente sul quadrante. Questo ha un grande vantaggio soprattutto per le persone sensibili al rumore! In particolare in camera da letto o in sala studio o di lettura, un orologio a parete o a pavimento può essere presente, per questi casi si consiglia di acquistare un orologio a scorrimento.
Perché le lancette di un orologio ruotano verso destra?
Questo è nato dall'analita dell'osservazione della natura. Quando non vi erano ancora orologi, le persone hanno stabilito di misurare il tempo in base al sole. Le prime meridiane sono già state create nell'antica Babilonia, quasi 2.000 anni prima di Cristo. In questo modo, un bastone è stato inserito nella terra e si è misurata l'ombra vagante del sole, che si è fatta muovere almeno nell'emisfero settentrionale, naturalmente come il sole, verso l'ovest o verso destra. Come ultimo inizio del 14° secolo. I primi orologi meccanici sono stati sviluppati nel XX secolo, si è orientato al principio dell'orologio solare della prima ora dell'orologio.
Come fanno gli orologi a "sapere" che ore sono?
Mentre le lancette degli orologi meccanici tradizionali dovevano essere ancora regolate a mano per essere poi tenute in movimento da un pendolo, i modelli moderni sono già un po' più autonomi: A seconda del sistema di oscillazione, l'impostazione del tempo funziona in modo diverso con gli orologi. Mentre gli orologi radio ricevono il loro segnale temporale tramite onde elettromagnetiche da un trasmettitore di registrazione del tempo, gli orologi atomici utilizzano, ad esempio, le differenze di energia dei livelli di elettroni o le vibrazioni delle molecole per visualizzare l'ora esatta. Molti moderni orologiai nel negozio online Conrad dispongono di una pratica impostazione automatica dell'ora.
Conclusione: Come trovare l'orologio adatto
Sia per l'uso professionale dell'orologiaio o per l'hobbistica, nel negozio online di Conrad troverete l'orologio adatto per il vostro progetto. Alla ricerca del modello giusto non dovreste perdere tempo inutile: In Conrad Online Store troverete tutte le informazioni necessarie per un orologio selezionato in modo chiaro in una tabella e riassunte. Inoltre, gli accessori opzionali come gli accessori necessari o anche prodotti simili vengono proposti direttamente non appena si fa clic su un meccanismo dell'orologio.
Movimenti per orologi - meccanica fine per la massima precisione
Il movimento è il cuore di ogni orologio. La meccanica utilizzata, che entusiasma e affascina le persone fin dalla sua invenzione, garantisce il movimento all'interno dell'alloggiamento ed è responsabile del funzionamento preciso di ogni orologio.
Gli appassionati di hobbistica sono a loro agio in questo ambito.
Con noi nel negozio potrete trovare una vasta scelta di diversi meccanismi. Con i nostri prodotti è possibile costruire gli orologi da soli o riparare o ripristinare pezzi estratti. I diversi meccanismi dell'orologio offrono un'elevata precisione di marcia e sono adatti per le più diverse lancette, anche per modelli più lunghi o più pesanti. Inoltre, possono essere facilmente inseriti e scollegati e sono l'ideale per gli appassionati di hobbistica e gli amici della meccanica dell'orologio. Questo tipo di lavoro di artigianato è già stato sviluppato per molte persone come un popolare lavoro di tempo libero. A seconda del materiale dell'orologio, selezionare l'orologio adatto con la lunghezza del mandrino corrispondente. Lavorazione di alta qualità ed accuratezza, sia che abbiate bisogno di un orologio al quarzo o senza fili, vi offriamo con la nostra selezione attraente la qualità adatta al vostro progetto.