Consulente
Cose da sapere sui motori a vibrazione
Cos'è un motore a vibrazione?
Utilizzo e campi di applicazione
Cosa si dovrebbe prestare attenzione quando si acquista il motore?
Accessori utili: Il convertitore di frequenza
FAQ - domande frequenti sui motori a vibrazione
Cos'è un motore a vibrazione?
Un motore a vibrazione è un motore che produce una vibrazione da delicata a forte grazie a speciali pesi di sbilanciamento. Il motore di solito pesa qualche chilogrammo e può essere utilizzato in macchine edili che setacciano, puliscono, trasportano o compattano i prodotti. La vibrazione è ottenuta grazie ai pesi di sbilanciamento. Fissati alle estremità dell'albero del motore, garantiscono un'oscillazione orbitale dell'albero rotante. La conseguenza: Il dispositivo vibra.
I componenti di macchine industriali che sono direttamente accoppiati al dispositivo prendono il movimento che viene generato. In questo modo si crea un movimento o una vibrazione da leggera a forte. Le macchine sono collegate direttamente al dispositivo tramite il piede del motore.
Buono a sapersi:
Con diversi motori a vibrazione che si trovano in modalità di rotazione opposta, è possibile ottenere oscillazioni direzionali. Grazie agli accessori come un convertitore di frequenza è possibile anche influenzare l'intensità a seconda del processo necessario.
Utilizzo e campi di applicazione
I motori a vibrazione hanno il loro più grande impiego nell'industria. Se i materiali da costruzione e le materie prime devono essere compattate o distribuite, vengono utilizzate macchine di produzione o di smistamento con motori speciali. Anche se i materiali da costruzione devono essere ordinati, questo dispositivo con le sue vibrazioni può essere utile.
Il tipico campo di applicazione dei motori è la costruzione di strade, in particolare nelle macchine di armatura. Ma anche in altri settori si rivelano utili dispositivi a vibrazione. In questo modo è possibile garantire l'ordine quando si allineano esattamente le pile di carta nei punti di stampa o nelle aziende di imballaggio.
A seconda del campo di applicazione, i dispositivi collegati ai motori possono:
- Dosare i prodotti
- Allentare o compattare le materie prime
- Pulire, svuotare o spurgare le macchine
- Mescolare prodotti o sostanze
- Sigillare tessuti
I possibili dispositivi collegati agli elementi vibranti sono:
- Macchine per costruzione
- Griglia di superficie
- Impianti di filtraggio
- Impacchettatrici
- Contenitori di trasporto
- Silos
Cosa si dovrebbe prestare attenzione quando si acquista il motore?
Poiché un motore a vibrazione o a vibrazione è spesso soggetto a forti sollecitazioni, deve avere una certa resistenza agli agenti esterni. La resistenza all'umidità svolge un ruolo importante nella costruzione di strade o in altre aree in cui vengono utilizzati i dispositivi all'aperto. Inoltre, i dispositivi devono essere protetti da calore, polvere e sollecitazioni meccaniche regolari, in modo che non sia necessaria una riparazione frequente.
Selezionare il motore a vibrazione anche in base alla forza centrifuga necessaria. I modelli molto potenti raggiungono fino a 3.000 Newton, con le varianti più piccole sono solo poche centinaia di Newton. A seconda del campo di applicazione, sono desiderabili dispositivi motore regolabili in modo flessibile. In questo modo, alcuni dispositivi hanno diversi livelli di potenza. Anche se il numero di giri rimane invariato, la direzione di rotazione può essere modificata tramite un interruttore o un controllo elettrico garantisce automaticamente la regolazione.
Accessori utili: Il convertitore di frequenza
Il motore di bilanciamento produce oscillazioni circolari. In caso di utilizzo in coppia si effettua una rotazione opposta, in modo da ottenere un'oscillazione direzionale. Per impostare singolarmente questi due processi, si consiglia un convertitore di frequenza. Questo ottimizza la frequenza ogni volta in modo nuovo, come richiesto dall'applicazione.
FAQ - domande frequenti sui motori a vibrazione
Quali sono le differenze tra i motori disponibili?
Durante la selezione, prestare attenzione agli elementi come la forza centrifuga e la velocità di rotazione, che si basano sulla frequenza di vibrazione desiderata. Inoltre, ci sono dispositivi che funzionano elettricamente tramite cavo o batteria e altri che funzionano con l'aiuto della forza di pressione. In Conrad troverete motori a vibrazione puramente elettrici.
Per quali lavori sono adatti i motori a vibrazione?
In primo luogo, i dispositivi sono adatti per il trasporto, lo scioglimento e la compattazione di vari materiali e prodotti. Il trasporto è ottenuto grazie alle singole particelle che vengono spinte dalle vibrazioni e di conseguenza sono in grado di migrare in una direzione. La soluzione si basa sul fatto che le vibrazioni del dispositivo le allentino dal corpo di "tenuta". La compressione è ottenuta mediante un trasferimento delle particelle di materiale, che a sua volta si ottiene riducendo l'attrito.
Dove può essere collegato il motore a vibrazione?
Per lo più è possibile un collegamento in qualsiasi posizione. Tuttavia, è importante una superficie piana, stabile e sicura. L'area in cui viene fissato il motore vibrante deve essere rigida per evitare danni dovuti alle forti vibrazioni.