Consulente
Cose da sapere sui limitatori di corrente di spunto
Come funziona un limitatore di corrente di accensione?
A cosa servono i limitatori di corrente?
Cosa bisogna considerare quando si acquista un limitatore?
Conclusioni
Come funziona un limitatore di corrente di accensione?
Alcune utenze elettriche richiedono più energia durante l'accensione che durante il funzionamento. In questo modo, quando questi dispositivi vengono accesi, l'interruttore di protezione della linea, o anche il fusibile, possono essere attivati. In questo modo il collegamento di alimentazione viene chiuso e il dispositivo non si avvia.
Una corrente di avviamento o di spunto troppo elevata, che attiva il fusibile, può avere diverse cause. In caso di motori potenti, come ad esempio in caso di sega circolare, il motore deve solo muovere la lama della sega. Questo processo di accelerazione può sovraccaricarsi molto rapidamente di una linea elettrica domestica.
Anche per piccole utenze di corrente, questi possono causare un breve picco di corrente all'accensione. Ad esempio, le lampadine all'accensione, se il filo non è ancora incandescente, hanno una resistenza interna molto bassa. In questo modo, per un breve periodo di tempo scorre molta corrente, simile a un cortocircuito. Se molte lampadine, lampade particolarmente luminose o lampade alogene sono collegate a una linea elettrica, può essere utile un limitatore di corrente di avviamento.
Un limitatore di corrente di accensione viene collegato dietro il fusibile e davanti ai dispositivi interessati. A tale scopo sono ammissibili due tipi di costruzione. Un tipo di limitatore viene collegato direttamente alla presa di corrente, in modo da poter essere utilizzato in modo semplice e flessibile e portato da un luogo all'altro. Gli altri limitatori vengono montati saldamente nella linea elettrica. Sono facili da nascondere nel muro, ma possono essere rimossi solo con grande difficoltà.
I limitatori di corrente di avviamento sono piuttosto semplici. In condizioni normali, nel limitatore è presente una piccola resistenza ohmica (solitamente tra 5 e 30 Ohm), a condizione che la corrente non scorra o fluisca solo in piccole quantità. Se viene collegato un dispositivo potente, questa resistenza limita il flusso di corrente massimo. In questo modo mantiene l'intensità di corrente nell'ambito consentito della linea elettrica e impedisce l'attivazione del fusibile. Dopo un breve periodo di tempo - solitamente circa mezzo secondo - il limitatore di corrente di accensione separa la resistenza dalla linea di alimentazione tramite un relè di linea interno e collega l'utente direttamente alla rete elettrica - in questo modo non vi è più alcuna limitazione della corrente. In questo modo l'assorbimento di corrente viene regolato al primo momento, ma il funzionamento normale non è influenzato dal limitatore di corrente di avviamento.
A cosa servono i limitatori di corrente?
I limitatori di corrente di spunto vengono utilizzati per evitare i carichi problematici che possono attivare il fusibile della linea elettrica. Chi genera questo tipo di carichi di picco può essere un gran numero di grandi utenze: I faretti alogeni o le seghe circolari possono causare un picco di corrente durante il collegamento.
Tutti i dispositivi problematici hanno un'unità comune: Il loro consumo di corrente è già vicino al carico massimo ammissibile della linea elettrica durante il funzionamento normale. In questo modo si può facilmente verificare una sovratensione durante il collegamento, se per l'avviamento è necessaria ancora più energia.
In caso di prese normali, il carico massimo è di 3.680 watt o 16 ampere * 230 volt. Se la quantità di corrente necessaria durante il funzionamento dei dispositivi è notevolmente inferiore a questo valore, in genere non è necessario alcun limitatore di corrente di avviamento.
Cosa bisogna considerare quando si acquista un limitatore?
In Conrad troverete diversi tipi di limitatori di corrente di spunto, adatti per diverse reti elettriche e dispositivi. Per trovare il prodotto giusto per il vostro campo di applicazione, prestare attenzione ad alcune specifiche.
Una è la dimensione della resistenza integrata nel dispositivo. A seconda delle sue dimensioni, il limitatore di corrente di avviamento consente al primo momento solo una determinata quantità di flusso di corrente: Una resistenza troppo grande potrebbe garantire che l'utenza collegata non riceva corrente sufficiente per l'avviamento. Una resistenza troppo piccola potrebbe far sì che il fusibile si attivi nonostante il limitatore a causa di un'eccessiva corrente.
Altrettanto importante è la potenza massima di collegamento, in parte anche nota come corrente massima di carico o nominale. Questo valore indica la quantità di corrente che i dispositivi collegati possono utilizzare in media per un periodo di tempo massimo. Questo valore non deve essere superato dai consumatori, altrimenti si possono verificare danni permanenti al dispositivo o addirittura incendio.
A tale scopo, è necessario prestare attenzione alla tensione e alla frequenza di rete per cui il limitatore è stato progettato. La maggior parte dei dispositivi sono progettati per funzionare con la frequenza di corrente comune in Europa di 50 Herz e 230 volt di rete. Alcuni limitatori di corrente di avviamento sono disponibili presso Conrad in altre varianti.
Poiché i dispositivi sono progettati per limitare i grandi consumatori alimentati tramite corrente alternata, non sono adatti per essere collegati a corrente continua.
Se non siete sicuri durante l'acquisto o avete ulteriori domande, il nostro servizio clienti sarà volentieri a vostra disposizione con consigli personali.
Conclusioni
Se si ha il problema che i dispositivi elettrici attivano il fusibile all'accensione, è possibile risolvere questo problema con un limitatore di corrente di avviamento di Conrad in modo molto semplice. Inoltre, in caso di spettacoli di luce o simili che richiedono un intervento di sicurezza, è possibile evitare che questi possano essere utilizzati in modo improprio. I limitatori possono essere utilizzati in modo universale per diversi utenti, a condizione che si osservino le specifiche sopra riportate, e garantiscono un'alimentazione affidabile per i propri dispositivi.