Consulente
Cose da sapere sui LED SMD
Come funzionano i LED SMD?
Di cosa bisogna tener conto nella scelta dei LED SMD?
Domande e risposte
I LED SMD sono diodi luminosi di tipo surface-mounted device (SMD). Sono saldati direttamente su circuiti stampati e sono quindi più piatti e più piccoli nel design rispetto ai tradizionali LED. I diodi luminosi SMD compatti vengono utilizzati per molteplici scopi nell'industria e nell'elettronica di tutti i giorni.
Come funzionano i LED SMD?
I LED SMD sono diodi ad emissione di luce che vengono prodotti industrialmente con il metodo dell'apparecchio montato sulla superficie (SMD). Si parla di questa produzione di componenti montati sulla superficie. I componenti elettronici prodotti con SMD, a differenza dei componenti cablati per il montaggio a pressione, non dispongono di collegamenti a filo. I diodi luminosi dei LED SMD vengono saldati direttamente sulla scheda, risparmiando spazio e costi di produzione.
1 scheda
2 dissipatori di calore
3 strati di fosforo
4 ottiche
5 chip LED
6 fili di saldatura
La scheda (1) è la piastra di base su cui i componenti del diodo luminoso (4/5) sono saldati direttamente. Il chip LED (5) viene utilizzato per controllare il comportamento della luce. L'ottica (4), un cristallo, forma l'esterno della lampada, in cui a volte sono integrati angoli di rifrazione per aumentare il cono di luce e le tonalità di colore.
Per evitare che il LED miniaturizzato si surriscaldi e quindi si danneggi, un dissipatore di calore passivo (2) garantisce la dissipazione del calore generato durante il funzionamento della lampada. Inoltre, un filo di saldatura (6) sul chip LED dissipa il calore che causa corrente passante e che altrimenti si accumulerebbe nel diodo.
Consiglio pratico/1>: Il pericolo di surriscaldamento è il più grande nemico di tutti i componenti elettronici in miniatura, compresi i mini diodi in formato SMD. Le lampadine non devono mai essere posizionate accanto a componenti che conducono calore.
Il vantaggio dei diodi luminosi SMD è chiaramente la loro struttura piatta e salvaspazio. Lo svantaggio è che questo design miniaturizzato con piccole sezioni trasversali si riscalda rapidamente a correnti normali e allo stesso tempo i mini LED hanno ancora meno superficie di raffreddamento rispetto ai normali LED. I danni causati dal calore possono causare un maggior numero di interruzioni di funzionamento, pertanto i LED SMD devono essere utilizzati con sufficiente circolazione dell'aria dall'esterno e in ambienti freddi per sfruttare al meglio la loro durata.
Poiché i LED SMS sono saldati saldamente sul circuito stampato, le lampadine difettose non possono essere sostituite separatamente. Se un elemento è bruciato o danneggiato in altro modo, l'intero diodo luminoso SMD deve essere sostituito.
L'installazione di diodi luminosi SMD avviene tramite collegamenti a spina preinstallati sui lati, a volte anche mediante saldatura sulle linee di alimentazione.
Di cosa bisogna tener conto nella scelta dei LED SMD?
Consiglio di ricerca per i professionisti (tipo): Gli acquirenti industriali troveranno i LED SMD tramite design standardizzati. Effettuate la vostra scelta con il filtro disponibile sul negozio on line. Inoltre, è possibile selezionare nel filtro tipo di confezionamento Taglio a nastro, opzione di ribobinatura per ottenere grandi quantità di diodi emettitori di luce SMD come nastro arrotolato su una bobina.
Colore
I LED SMS sono disponibili in molti diversi colori della luce. I diodi luminosi sono utilizzati in toni di bianco caldo per un'illuminazione normale dell'ambiente o colori colorati per luci di controllo ed effetti decorativi.
Nel filtro della categoria è possibile selezionare ‚ LED multicolore ‘ per trovare solo quelli desiderati. Tuttavia, il cristallo ottico determina il colore di un LED. Un singolo diodo luminoso può produrre diverse luminosità, ma non produce mai più colori luminosi. I LED SMD multicolore sono sempre composti da diversi diodi, ciascuno dei quali può illuminare il proprio colore.
Intensità della luce
Nel nostro negozio potrete ottenere LED SMD con 460 mcd fino a 36.3000 mcd. L'indicazione "mcd" indica Millicandella o 1/1000 candele. Una candela corrisponde alla luce di una candela.
Consiglio pratico
Il flusso luminoso dei diodi emettitori di luce è quasi proporzionale alla corrente di funzionamento. Tanto più corrente scorre, tanto più si accende un LED. Tuttavia, solo se la corrente e le temperature ambiente non sono troppo elevate, altrimenti si guasta a causa del surriscaldamento.
Angolo di riflessione
L'angolo di emissione dei diodi luminosi non è così grande come quello delle lampade a incandescenza. In particolare con i LED SMD si aggiunge che, con una struttura piatta, hanno un angolo di apertura ridotto per il cono di luce, poiché la lampadina si estende, sporge meno al di là del circuito stampato. Nel nostro negozio troverete diodi luminosi SMD con angoli di irradiazione di 15° fino a 160°. Per angoli più grandi è necessario combinare più diodi luminosi.
Metriche elettriche
Come tutti i diodi, i diodi SMD devono essere utilizzati solo con corrente continua nella direzione del flusso. La direzione opposta è bloccata a causa dei diodi.
- IF indica la corrente di flusso in ampere.
- UF indica la tensione di trazione in direzione del flusso.
In base ai valori, selezionare i prodotti adatti tramite i filtri IF e UF.
I LED sono sensibili alla sovracorrente. Pertanto, devono essere sempre azionati con una resistenza in serie o con una fonte di corrente costante. Prestare attenzione anche al corretto polarità del componente durante il collegamento.
Domande e risposte
Perché i LED SMD vengono spesso forniti come bobine con bande luminose avvolgenti?
Ciò dipende dalla produzione. I LED come dispositivo di montaggio superficiale sono realizzati a macchina come nastri lunghi. Anche durante la lavorazione, ad esempio, nei telefoni cellulari, i consumatori industriali di questi nastri a LED amano utilizzare il montaggio a macchina delle loro macchine di produzione. I LED non vengono utilizzati singolarmente, ma come nastro. Il taglio solitamente si occupa del processo di produzione automatizzato, ma può anche essere eseguita manualmente. Il tipo di imballaggio Tape cut, opzione re-reeling è possibile predefinire con i filtri per la selezione.
Cosa devo fare con i LED rotti (smaltimento)?
I LED SMD hanno lo svantaggio di essere saldati saldamente sul circuito stampato. In questo modo, le lampadine non possono essere sostituite separatamente. Se il LED è difettoso, l'intero componente a LED deve essere sostituito con uno nuovo. Le lampade a LED non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Invece, portali al punto di raccolta dei rifiuti.