Consulente
Cose da sapere sulle lampade a LED
Le lampade con diodi luminosi illuminano gli appartamenti, gli edifici dell'ufficio o dell'industria e persino le nostre strade. Scoprite come funziona la tecnologia LED nel dettaglio e quali lampadine a LED sono disponibili per la scelta, nella nostra guida.
Lampade con diodi luminosi - la tecnologia LED è spiegata
Vantaggi delle lampade a LED
Lumen, struttura, lunga durata - criteri importanti per l'acquisto di lampade a LED
La nostra buona pratica: Il design non richiede un paralume
FAQ - domande frequenti sulle lampade a LED
Lampade con diodi luminosi - la tecnologia LED è spiegata
Con il termine lampadina a LED si intendono tutte le lampade che producono luce utilizzando diodi luminosi. Mentre i diodi luminosi inizialmente sono stati utilizzati solo per applicazioni di segnale, nel corso del tempo il loro campo di applicazione è aumentato. Grazie alla continua evoluzione della lampadina è stata possibile ottenere una luminosità notevolmente maggiore. In questo modo la domanda è aumentata, la produzione di massa è stata portata avanti e i prezzi elevati per le lampade a LED sono calati. Ma come viene prodotta la luce? Il principio alla base è spiegato rapidamente, nella nostra guida
Vantaggi delle lampade a LED
Luce fredda, prezzo elevato, ritardo nell'accensione e oltre a ciò non dimmerabile - i pregiudizi contro i LED sono persistenti. Al lancio della lampada a LED, molti consumatori sono stati molto critici e hanno espresso critiche soprattutto per i colori della luce innaturali e per l'elevato prezzo di acquisto. La lampadina a incandescenza che si è ormai spenta è stata sostituita da lampadine alternative. Le lampadine a LED, disponibili in diverse dimensioni, forme e colori, svolgono un ruolo importante.
Molti consumatori sono convinti dei vantaggi delle lampadine a LED. Se utilizzate diodi luminosi di alta qualità per l'illuminazione, risparmiate molta corrente rispetto alle lampadine tradizionali. Anche se è necessario prendere in mano più denaro quando si acquista un LED, grazie alla corrente risparmiata e all'elevata durata, l'investimento si ripaga rapidamente. A differenza delle tradizionali lampade a incandescenza, le lampadine a LED sono considerate molto robuste e resistenti, inoltre non si surriscaldano. Grazie alla loro bassa generazione di calore, possono essere utilizzati per l'illuminazione in molti settori. In questo modo i diodi luminosi vengono installati in piccole catene luminose, che funzionano tramite batteria e possono anche essere accesi in punti in cui le lampade a incandescenza calde non trovano impiego. Le lampade a LED di alta qualità convincono inoltre con una colorazione naturale e un'elevata efficienza luminosa senza una fase di avvio significativa, come potrebbe essere comune ad altre lampade a risparmio energetico.
Tra l'altro, con il termine "lampada a risparmio energetico" sono state raggruppate in via prioritaria lampade fluorescenti compatte, ma in realtà le lampade a risparmio energetico comprendono anche lampadine a LED o, ad esempio, lampade alogene. Secondo un regolamento dell'Unione europea (CE n. 244/2009), come lampada a risparmio energetico possono essere utilizzati solo gli articoli di illuminazione che raggiungono una determinata efficienza. Il tipo di generazione di luce non ha importanza.
Grazie alla loro struttura compatta, i piccoli diodi luminosi possono essere montati in diversi modi e irradiati, ad esempio, in lampade da soffitto a LED e faretti da soffitto a LED, in tubi a LED e in lampadine a LED di diverse forme e dimensioni.
Lumen, struttura, lunga durata - criteri importanti per l'acquisto di lampade a LED
Con la luce a LED potete illuminare spazi abitativi, uffici e industriali completi o dare un tocco di luce creativo. La lampada a LED più adatta alle vostre esigenze dipende da molti fattori diversi e dal campo di utilizzo. Di seguito sono riportati i principali criteri di acquisto per i diodi luminosi.
Struttura
I diodi luminosi sono estremamente flessibili e possono essere facilmente alloggiati in diverse lampade. Nel nostro negozio online troverete un'ampia gamma di lampadine a LED in diversi modelli, tra cui la classica forma di una lampada a incandescenza, una candela e un tubo o in varianti più insolite come bottiglie, vasi o a forma di stella. Per scopi particolari sono disponibili anche lampade speciali a LED.
Supporto portalampada
Se si desidera utilizzare i LED, la sostituzione è di solito semplice. Prestare attenzione alla base della sostituzione del LED al momento dell'acquisto. Gli attacchi delle lampadine LED sono come filettatura Edison, proprio come per le lampadine tradizionali. In questo modo è possibile trovare anche nell'area LED gli identificativi filettati E14, E27 o E40. Nel nostro negozio online ci sono anche tipi di zoccolo "più straordinari", ad esempio in forma di asta e tubo.
Valore lumen e kelvin
Con la moderna tecnologia LED è stato possibile realizzare in modo mirato le sfumature di luce più fini. In questo modo sono disponibili lampadine a LED in diversi toni di bianco. A seconda di dove e per quale scopo deve essere utilizzata la lampada a LED, determinare la temperatura della luce, cioè il colore della luce. Questo è espresso in Kelvin. Più basso è il valore di kelvin sulla confezione della lampada a LED, più caldo è il colore. Il bianco caldo si classifica tra 2.700 e 3.300 kelvin, le lampade bianche neutre tra 3.300 e 5.300 kelvin e le lampadine a LED con valori che vanno oltre forniscono luce bianca diurna. A seconda della situazione dell'illuminazione, è possibile scegliere la luce bianca diurna, ad esempio per il posto di lavoro, la luce bianca neutra in casa e la luce bianca calda per il relax. Oltre ai diodi luminosi con luce bianca, nel nostro negozio online offriamo una selezione di lampadine in molte altre tonalità di colore.
Il valore lm rappresenta lumen, cioè il flusso luminoso, e vi rivela quanta luce viene emessa da una lampada. Con la lampadina a incandescenza è stato possibile, tramite il numero di watt specificato, trarre delle informazioni sulla luminosità di una lampada, mentre con i diodi luminosi a LED è possibile farlo tramite lumen.
Angolo di riflessione
L'angolo di emissione delle lampade a LED viene misurato in gradi e fornisce informazioni sul possibile diametro del cono luminoso generato da una lampada a LED. Se si desidera solo illuminare un'immagine, la scelta è una lampadina con un piccolo angolo di emissione. Per l'illuminazione di interi ambienti, ad esempio con una lampada da soffitto a LED, si consiglia un angolo maggiore. Le lampade da soffitto a LED si trovano in diverse forme e dimensioni con diversi valori di lumen e kelvin.
Funzioni speciali
Alcune lampade da soffitto a LED e altre lampade con diodi luminosi sono dotate di diverse funzioni aggiuntive. In questo modo si ottengono lampade da soffitto a LED con cambio di colore, effetto stella o anche con rilevatore di fumo integrato. Anche per quanto riguarda la luminosità, le lampadine a diodi luminosi non sono in alcun modo conformi ai loro predecessori. In questo modo è possibile regolare l'intensità della lampada da soffitto a LED in un batter d'occhio per una serata rilassante in una luce discreta.
Durata
Molti produttori indicano un valore di riferimento per la durata. Controllare e confrontare le informazioni per ottenere il massimo piacere dalla lampadina selezionata.
La nostra buona pratica: Il design non richiede un paralume
Nel settore dei LED, il design ha un ruolo particolare. Anche i retrofit a LED, progettati appositamente per una facile sostituzione delle lampade a incandescenza standard, possono essere visti, in parte anche senza paralume. Una vasta gamma di lampadine a LED decorative in stile minimalista si trasformano rapidamente in un vero e proprio gioiello, sapientemente riposto nella scena.
FAQ - domande frequenti sulle lampade a LED
Una lampadina a LED si adatta al portalampada delle lampadine tradizionali?
Sì, le lampade a LED si trovano nelle versioni tradizionali che si conoscono delle lampade a incandescenza.
La luminosità dei LED è paragonabile a quella delle tradizionali lampade a incandescenza?
Sì, quando si acquista prestare attenzione ai dati relativi alla luminosità, al colore della luce e, se necessario, all'angolo di emissione, per trovare la lampada adatta per il proprio scopo di utilizzo. In questo modo potrete approfittare dei vantaggi dei diodi luminosi senza rinunciare alla luminosità.
Le lampade con diodi luminosi possono essere regolate senza problemi?
La regolazione della luminosità è possibile solo con LED appositamente allineati. Se si cerca di lampade a diodi luminosi dimmerabili per risparmiare energia e senza grandi sforzi per creare una piacevole atmosfera di luce per il relax, si consiglia di verificare se la lampadina è dimmerabile o meno al momento dell'acquisto.