Consulente
Fatti interessanti sui kit di aggiornamento per PC
I kit di aggiornamento per PC sono componenti hardware perfettamente coordinati per l'aggiornamento delle funzioni sui computer. Con questo kit di aggiornamento è possibile aggiornare il computer esistente, il che è più conveniente che l'acquisto di un PC completamente nuovo.
I componenti di tuning per PC sono disponibili per applicazioni di gioco, multimediali e ufficio. Si tratta di kit completi combinati composti da più componenti PC coordinati.
Come funzionano i kit di aggiornamento per PC?
Quali kit di aggiornamento per PC sono disponibili?
Vantaggi dei kit di aggiornamento per PC
Come vengono installati i kit di montaggio PC?
In questo modo troverete il kit di aggiornamento adatto per il vostro PC
Panoramica dei componenti e dei collegamenti
Come funzionano i kit di aggiornamento per PC?
Con un kit di aggiornamento per PC è possibile portare i vecchi PC a un livello di prestazioni notevolmente più elevato e integrarli con gli slot moderni. L'espansione dei componenti hardware consente, ad esempio, di installare più memoria di lavoro, un migliore raffreddamento della CPU o schede madri completamente nuove.
I requisiti dei PC si superano a intervalli sempre più brevi. Per rimanere aggiornati e poter utilizzare il software attuale per giochi, multimedia e programmi di lavoro, a partire da una certa età del PC non ci sono problemi con i nuovi componenti. Il nuovo hardware può essere ottenuto acquistando un PC completamente nuovo, oppure si garantisce un incremento di potenza più economico e più semplice grazie a un kit di aggiornamento che aggiorna solo i componenti interessati.
Grazie all'installazione di kit completi con hardware aggiornato dei produttori di marchi, è possibile aggiornare individualmente un PC esistente e continuare a utilizzarlo per molto tempo allo stato dell'arte.
I numerosi kit di montaggio per PC tuning spesso includono:
- Scheda madre (spesso con scheda grafica integrata)
- Processore
- Memorie RAM
- Dispositivo di raffreddamento della CPU
- Kit di cavi adatto
- Driver
Poiché la composizione dei singoli componenti in un kit avviene da parte dei produttori di marchi per i componenti del PC stesso, non è necessario molto lavoro per la scelta dei componenti adatti l'uno all'altro. Tuttavia, per quanto riguarda le estensioni desiderate, è necessario rispettare alcuni criteri di selezione.
Quali kit di aggiornamento per PC sono disponibili?
Quando si sceglie il kit di upgrade corretto per il PC, è possibile impostare le priorità individuali per l'aggiornamento del PC.
A seconda dell'obiettivo dell'aggiornamento, i kit di tuning per PC vengono inseriti in kit di montaggio per giochi, media come film e musica o ufficio.
Mentre la messa a punto per i giocatori e gli utenti multimediali è spesso un aumento delle prestazioni e una migliore grafica, le applicazioni di officina richiedono a volte nuovi driver e interfacce esterne.
Vantaggi dei kit di aggiornamento per PC
I kit di montaggio predefiniti contengono componenti hardware perfettamente coordinati, rispetto all'aggiornamento singolo di schede grafiche, memorie di lavoro, processori, ecc.
I componenti esistenti del PC (alloggiamento, unità...) possono essere facilmente utilizzati.
L'aggiornamento con un kit di tuning è molto più conveniente rispetto all'acquisto di un nuovo PC.
Come vengono installati i kit di montaggio PC?
In questo modo potrete ottenere un aumento delle prestazioni del vostro PC:
Con i kit di aggiornamento tutti i componenti sono già montati. Tutto ciò che dovete fare è inserire nel vostro PC, quindi collegarli con i collegamenti corretti nell'alloggiamento del PC.
Le istruzioni di conversione in dotazione guiderà anche i non professionisti passo dopo passo per la corretta sostituzione dei componenti del PC con l'hardware di aggiornamento.
I driver per i nuovi componenti del PC si installano sia quando si collega il PC da soli o sono disponibili su Internet come download dei produttori.
Nota:
Si noti che qualsiasi garanzia sul PC può concludersi quando si sostituiscono i componenti.
La nostra buona pratica
Se desiderate un aggiornamento generico o volete risparmiare tempo per affrontare in dettaglio la compatibilità dei singoli componenti, allora un kit di aggiornamento è proprio quello che fa per voi. In alcuni casi è sufficiente sostituire solo componenti singoli, come ad esempio una memoria di lavoro o una scheda grafica. I componenti separati del PC sono disponibili qui nel nostro negozio
In questo modo troverete il kit di aggiornamento adatto per il vostro PC
In base a queste domande, è possibile scoprire quale kit è necessario:
1. Qual è il vostro obiettivo?
La scheda grafica Onboard è particolarmente importante per voi o dovrebbe essere installata in un secondo momento una scheda grafica aggiuntiva? Volete passare dal tipo AMD a Intel? Quanti core e quale tipo di clock deve essere? Quanto potenza desiderate? Avete bisogno di collegamenti aggiuntivi per accessori multimediali, per ufficio o per giochi?
2. Quanto potenza desiderate?
Quanta potenza avete bisogno, non solo dovreste essere determinati in base agli altri componenti del PC e al vostro profilo di applicazione, ma anche in termini di efficienza dei costi e dei benefici.
Per tutti i componenti: Dal livello di principiante alla classe lusso c'è tutto. I kit di aggiornamento sono diversi per scheda madre, tipo di processore (Intel o AMD), clock, numero di core e molto altro ancora.
3. I componenti esistenti possono tenere il passo?
Verificare in anticipo se i componenti del kit di aggiornamento per PC sono adatti al PC:
- Nell'alloggiamento del PC c'è spazio sufficiente per i nuovi componenti?
- La dimensione della scheda madre (fattore di forma) è adatta?
- Sono disponibili tutti i collegamenti e gli slot necessari (soprattutto le interfacce PCI per la scheda grafica) per il kit di aggiornamento?
- Il monitor e altri hardware di input/output sono ancora in attesa e dispongono dei collegamenti adatti?
- L'alimentatore del PC fornisce una potenza sufficiente per tutti i componenti?
- Tutti i componenti funzionano senza problemi con il sistema operativo?
Suggerimento per l'assistenza: Non siete sicuri di quale kit PC scegliere? Non preoccupatevi, questo è ciò che molte persone hanno a che fare con la tecnologia complessa. Non vi lasceremo soli. Contattate il nostro team di assistenza online. Insieme al vostro consulente informatico di fiducia potete scegliere i componenti di retrofit adatti per il vostro PC.
Panoramica dei componenti e dei collegamenti
CPU
Scegliete un sistema con processore Intel o AMD e scegliete quanti core di processore il vostro nuovo sistema deve funzionare, dal single-core all'hexa-core, tutto è a vostra disposizione.
Collegamenti
Su ogni scheda madre sono presenti collegamenti USB, PS2, SATA, IDE, LAN e audio. A seconda del kit di upgrade, sulla scheda madre possono essere presenti anche porte ESATA, USB 3.0, FireWire, DVI, VGA e HDMI.
Grafica
A seconda del modello, è già disponibile una scheda grafica integrata, tramite la quale è possibile collegare il monitor direttamente alla scheda madre. Se non è disponibile alcuna grafica Onboard, è sufficiente aggiornare una scheda grafica tramite uno slot PCI Express x16.
Schede, CPU
Fattore di forma ridotto: Prestazioni complete
ed efficienza energetica in uno spazio ridotto! La scheda madre di soli 17 x 17 è la soluzione completa salvaspazio per le vostre applicazioni multimediali, Office, multitasking, Internet e giochi.
Slot
Espandete il vostro sistema con schede grafiche e a innesto tramite gli slot per schede madri. Su ogni kit di tuning sono presenti almeno un PCI Express x16 e uno slot PCI.
Riducete le prestazioni del processore in base alle vostre esigenze. Scegliete tra processori Intel Atom già pronti, migliaia di volte collaudati nei mini notebook o semplicemente riutilizzando la vostra scheda Mini-ITX con il vostro processore preferito A seconda della versione, è possibile scongelare la memoria di lavoro del PC o del notebook.
Una grafica è già integrata e può essere ulteriormente aggiornata con schede Mini-ITX con slot PCI Express x16 anche con una scheda grafica più potente. Per utilizzare le schede madri Mini-ITX il più possibile salvaspazio sono disponibili anche speciali alloggiamenti Mini-ITX. Tuttavia, è anche possibile utilizzare in modo semplice il vostro alloggiamento per PC esistente, progettato per ATX o Micro-ATX.