Consulente
Cose da sapere sugli interruttori magnetici
Gli interruttori magnetici vengono azionati mediante magneti o campi magnetici. Funzionano perfettamente senza contatto, funzionano in modo molto affidabile e con punti di elevata durata, pertanto possono essere utilizzati in molti settori. Scoprite come funzionano e cosa è necessario prestare attenzione durante l'acquisto nel nostro guida.
Cosa sono gli interruttori magnetici?
Campi di impiego degli interruttori magnetici
Criteri di acquisto per gli interruttori magnetici - cosa è importante?
Il nostro consiglio pratico: installare correttamente un interruttore magnetico
FAQ - domande frequenti sugli interruttori magnetici
Cosa sono gli interruttori magnetici?

La denominazione interruttore magnetico è un termine generico per i tipi di interruttori, il cui funzionamento si basa sul magnetismo. Sono inclusi tutti gli interruttori i cui contatti vengono attivati mediante un elemento magnetico o mediante un campo magnetico. Gli interruttori commutati con un campo magnetico includono interruttori reed (chiamati anche contatti reed) e sensori Hall. Un interruttore reed è dotato di due linguette ferromagnetiche che sono inserite in un tubo di vetro. In caso di avvicinamento di un campo magnetico, le linguette si stringono l'una con l'altra e chiudono il contatto. Al contrario, il contatto si apre quando le linguette si staccano rimuovendo il campo magnetico. I contatti reed sono parte integrante dei sensori Reed e dei relè reed e, grazie alla loro struttura ermetica, possono essere utilizzati praticamente ovunque.
I sensori a effetto Hall funzionano in modo leggermente diverso. Sono dotati di un elemento semiconduttore a flusso continuo e di un magnete permanente che genera in modo permanente un campo elettrico davanti all'elemento semiconduttore. Se un oggetto composto da un materiale ferromagnetico entra nel campo magnetico, l'intensità del campo magnetico cambia. Ciò a sua volta è accompagnato da una variazione di tensione misurabile nel dispositivo semiconduttore, che viene convertito in un segnale analogico o digitale. I sensori a effetto Hall sono disponibili in diversi modelli e possono essere utilizzati, tra l'altro, per la determinazione della posizione.
Campi di impiego degli interruttori magnetici

Gli interruttori magnetici sono molto diffusi nell'ambito della tecnologia di automazione e hanno una posizione fissa accanto agli interruttori di fine corsa che lavorano meccanicamente, azionati ad esempio da aste di comando, rulli o leve. Sono preferibilmente utilizzati in qualsiasi condizione di funzionamento che non sono ottimali per gli interruttori azionati meccanicamente.
In pneumatica, gli interruttori magnetici (per lo più contatti reed) vengono generalmente utilizzati per le richieste di posizione di cilindri pneumatici o pistoni di cilindro. In questo contesto, gli interruttori magnetici vengono di tanto in tanto chiamati interruttori a cilindro. Avete il compito di rilevare la posizione del pistone del cilindro pneumatico, agendo su un magnete permanente integrato nel pistone e creando un segnale elettrico non appena il magnete si avvicina al campo di commutazione. In questo modo è possibile monitorare e, se necessario, controllare gli impianti ad azionamento pneumatico.
Tuttavia, gli ambiti di applicazione degli interruttori magnetici vanno ben al di là del campo dell'automazione e della pneumatica. Vengono utilizzati nella costruzione di macchine, nell'aeronautica e nell'agricoltura, sono parte integrante della tecnologia di sicurezza e misurazione e vengono utilizzati nell'industria automobilistica. Un esempio è il motorino di avviamento a solenoide o il dispositivo di avviamento a solenoide nei motori. Il motorino di avviamento e l'interruttore magnetico sono due componenti separati, anche se sembrano un componente associato. Un motorino di avviamento è un piccolo motore elettrico che serve a fornire un supporto di avviamento al motore a combustione dell'auto fino a quando non funziona autonomamente. Ciò funziona, in quanto il movimento del motore elettrico viene trasmesso al volano del motore a combustione interna. Durante la guida, il motorino di avviamento viene disaccoppiato dal motore, in modo da evitare un'usura inutile. L'inserimento e lo scollegamento sono compiti dell'interruttore magnetico. Quando si avvia il veicolo (ruotare la chiave di accensione), l'interruttore riceve un impulso e tira il pignone (un piccolo ingranaggio) del motorino di avviamento nella corona dentata del motore. Inoltre, chiude il contatto con la batteria per alimentare il motore di avviamento in modo che possa azionare il motore a combustione fino all'autodiagnostica. Quando si rilascia la chiave di accensione, la forza magnetica si riduce in sé. Il motorino di avviamento viene disaccoppiato e spento.
Gli interruttori magnetici vengono inoltre utilizzati per verificare che le finestre e le porte siano aperte o chiuse e a tal fine sono installati in impianti di allarme. Gli interruttori semplici sono composti da due magneti tra i quali scorre una corrente magnetica. Quando si apre la porta, la corrente magnetica viene interrotta, e viene attivato un segnale di avvertimento. In questo modo gli intervalli di utilizzo degli interruttori magnetici non sono ancora esauriti. Si trovano in elettrodomestici, vengono utilizzati in medicina e telecomunicazioni e molto altro ancora.
Il nostro consiglio pratico: installare correttamente un interruttore magnetico
Per gli interruttori magnetici commutati in base a un campo magnetico, prestare attenzione all'ambiente di montaggio. Il ferro o il cavo di alimentazione in prossimità, che sono paralleli all'interruttore, possono compromettere il segnale di misurazione. In caso di montaggio in serie, è necessario assicurarsi di installare gli interruttori magnetici a una distanza sufficiente l'uno dall'altro, in modo che non si alterino o si azionino l'uno con l'altro. Le lamiere di schermatura possono essere utili per risolvere questo problema.
Criteri di acquisto per gli interruttori magnetici - cosa è importante?

Lo scopo di utilizzo determina in modo determinante la scelta del corretto interruttore magnetico. Se siete alla ricerca di un interruttore magnetico per cilindri pneumatici, è necessario prestare attenzione alla compatibilità con la serie di cilindri. Una buona soluzione è rappresentata da interruttori magnetici universali, compatibili con quasi tutti i cilindri pneumatici dotati di un pistone magnetico integrato. Queste versioni offrono la massima flessibilità. Inoltre, è necessario prestare attenzione a un'elevata precisione di commutazione e verificare se l'interruttore è progettato per corrente continua o continua. In questo contesto, si devono prendere in considerazione la tensione d'esercizio ammissibile (solitamente indicata in volt per AC e DC) e la potenza di commutazione (watt o voltampere).

A seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato l'interruttore magnetico, il tipo di protezione può svolgere un ruolo. Molti interruttori magnetici per applicazioni pneumatiche che trovate nel nostro negozio online sono indicati con il tipo di protezione IP 65. Ciò significa che sono a prova di polvere e protetti contro getti d'acqua da qualsiasi angolazione. Il materiale dell'alloggiamento è anche un fattore da tenere in considerazione. Gli interruttori magnetici con alloggiamento in Teflon sono adatti, ad esempio, per l'impiego nell'industria alimentare e chimica, in quanto il materiale è insensibile agli acidi, agli alcali e ad altri agenti aggressivi. Gli alloggiamenti in ottone o plastica sono ideali per applicazioni generali nel settore della costruzione di macchine e nell'automazione. Per proteggere l'impianto elettrico integrato durante le attività più impegnative, l'interruttore a cilindro deve essere resistente alle vibrazioni.
La nostra buona pratica
Molti cilindri pneumatici sono dotati di una scanalatura per un potenziale interruttore a cilindro, che deve essere semplicemente inserito. Vale la pena utilizzare un interruttore magnetico adatto (ad es. Con scanalatura a T o a C).
FAQ - domande frequenti sugli interruttori magnetici
Il mio motorino di avviamento con interruttore magnetico non funziona. A cosa può essere?
Se il motorino di avviamento con interruttore magnetico è difettoso, le cause possono essere diverse. È possibile, ad esempio, che il motore elettrico del motorino di avviamento sia rotto o che il pignone sia usurato. Le ragioni possono essere cercate anche con l'interruttore magnetico. I contatti principali potrebbero non commutare correttamente, perché l'interruttore è in posizione errata o perché sono semplicemente danneggiati. In ogni caso, lo starter per interruttore magnetico deve essere riparato o sostituito con un pezzo di ricambio adatto al tipo di motore.
Il mio starter con interruttore magnetico e il mio alternatore sono stati rotti contemporaneamente. C'è un collegamento?
No, almeno nessuno diretto. L'alternatore alimenta tutti i componenti elettronici del veicolo, ma lo starter con interruttore magnetico estrae la sua energia dalla batteria dell'auto, che fornisce anche la corrente di riserva in caso di guasto dell'alternatore. Non esiste quindi una connessione diretta.
Cosa si intende con il termine "solenoide"?
Per quanto riguarda gli interruttori magnetici, si incontra di tanto in tanto l'espressione "Solenoide". Ciò può essere inteso per più di un motivo. Solenoide è da un lato la denominazione inglese per gli interruttori magnetici e, nella maggior parte dei casi, questo tipo di lettura deve essere scelta. In un contesto elettrotecnico, Solenoide è anche un termine alternativo per una bobina a cilindro, composta da metallo e che genera un campo magnetico. Agisce come un magnete a barra non appena la corrente passa attraverso di essa.