Consulente
Cose da sapere sui finecorsa
Come funzionano gli interruttori di posizione?
Forma e tipi di interruttori di fine corsa
Tipi di protezione degli interruttori di fine corsa
FAQ - domande frequenti sugli interruttori di fine corsa
Come funziona un interruttore di posizione?
Un pulsante sull'interruttore di finecorsa intercetta meccanicamente la posizione di un oggetto in movimento. Questo può essere ad esempio una porta o una parte della macchina. L'interruttore genera quindi un segnale che viene trasmesso elettricamente e avvia una reazione automatica in caso di determinati eventi.
Collegare e scollegare i circuiti di alimentazione con un semplice interruttore di fine corsa. Ad esempio, un interruttore di posizione finale può accendere la luce quando si apre la porta del frigorifero o arrestare il motore di una porta del garage quando il pavimento è a contatto e il cancello è chiuso.
Nei controlli di sequenza, gli interruttori di fine corsa svolgono la funzione di rilevare la fine di un passo di lavoro e di avviare il passo successivo nel flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile verificare la presenza di un contenitore di trasporto inclinato all'estremità di un nastro trasportatore e quindi attivare la linea di imballaggio. Grazie a queste funzioni degli interruttori di posizione si possono eseguire complesse operazioni di controllo nella costruzione di macchine.
Forma dell'albero e tipi di interruttori di fine corsa
Gli interruttori di finecorsa possono essere di tipo NA, NC o a commutatore, che generano un segnale per il controllo sulla base di un sensore di rilevamento della posizione. Gli interruttori di posizione sono disponibili con diversi tipi di azionamento:
Spesso il sensore dell'interruttore di finecorsa è una leva a rullo. Altri interruttori di fine corsa funzionano, ad esempio, con cavo, punterie, asta a molla o leve meccaniche per registrare il movimento e convertirlo in un processo di commutazione.
I sottogruppi speciali degli interruttori di finecorsa sono:
- Gli interruttori a fune vengono azionati manualmente tramite trazione. I campi di impiego più comuni degli interruttori a fune sono l'avvio di macchine o la chiusura o l'apertura di barriere, porte e cancelli elettrici.
- Gli interruttori di sicurezza sono dispositivi elettromeccanici per chiudere o scollegare circuiti elettrici. Sono utilizzati per proteggere le persone o per proteggere gli impianti meccanici da influenze esterne. Spesso dispongono di un attuatore separato per rilevare, valutare meccanicamente le posizioni rilevanti e avviare un processo di commutazione in caso di eventi definiti.
Il nostro pratico pulsante di emergenza
Gli interruttori di emergenza sono sempre realizzati come dispositivo di apertura per garantire la sicurezza contro la rottura del filo. Ciò significa che l'impianto si arresta immediatamente quando si verifica una rottura del filo in una funzione di spegnimento e non è possibile riaccendere il componente interessato prima della riparazione.
Tipi di protezione degli interruttori di fine corsa
Gli interruttori di fine corsa sono spesso utilizzati per proteggere i processi e devono quindi essere protetti da influenze esterne.
Per le apparecchiature elettroniche sono disponibili tipi di protezione definiti sia in DIN EN 60529 che in ISO 20653:2013. I codici IP sono in inglese per la protezione internazionale o anche per la protezione da intrusioni.
Esempio: Un interruttore di fine corsa con grado di protezione IP65 è quindi a tenuta di polvere e completamente protetto contro il contatto e offre protezione contro le radiazioni da qualsiasi angolazione (figura 3).
FAQ - domande frequenti sugli interruttori di fine corsa
Gli interruttori di fine corsa sono programmabili?
No. Ma possono essere collegati tramite cablaggio con un controllo programmabile.
Posso trovare barriere fotoelettriche e rilevatori di movimento ai finecorsa?
No. Gli interruttori di fine corsa sono componenti elettromeccanici, mentre le fotocellule si servono di meccanismi di rilevamento ottico. Anche i rilevatori di movimento vengono solitamente gestiti in modo ottico anziché meccanico. A tale proposito, nel nostro negozio troverete le fotocellule e i rilevatori di movimento tra i sensori dei componenti attivi.
Cosa devo considerare quando utilizzo gli interruttori di posizione con custodia metallica?
Gli interruttori di fine corsa con alloggiamento in metallo possono essere utilizzati in ambienti difficili. Per garantire la sicurezza di contatto, un alloggiamento di questo tipo è assolutamente da mettere elettricamente a terra!