Consulente
Fatti interessanti sugli interruttori bimetallici
Come funzionano gli interruttori bimetallici?
Interruttore di temperatura bimetallico a chiusura automatica
Reset automatico e manuale di interruttori bimetallici
Settori di impiego di interruttori bimetallici
Montaggio di interruttori bimetallici
FAQ - domande frequenti sugli interruttori bimetallici
Come funzionano gli interruttori bimetallici?
Un interruttore bimetallico (vedere figura) è composto da due metalli con diversi coefficienti di espansione termica. Questi vengono collegati saldamente l'uno all'altro.
In caso di riscaldamento o raffreddamento, entrambi gli strati del bimetallo cambiano in modo diverso la loro estensione longitudinale grazie al coefficiente di espansione termica specifico. Poiché un metallo si espande più dell'altro, l'intero corpo bimetallico si piega. Se la temperatura scende, il bimetallo torna nella sua posizione iniziale.
Le piastrine bimetalliche hanno un comportamento a molla, come un salto. Cambiano la forma in modo bruscamente da curvatura concava a curvatura convessa. Per questo motivo molti interruttori di temperatura bimetallici sono progettati come piastrine.
Suggerimento: I bimetallici reagiscono sia al calore elettrico che alle variazioni della temperatura ambiente.
Interruttore di temperatura bimetallico ad apertura e chiusura automatica
Interruttore bimetallico ad apertura automatica
.. Conducono la corrente in stato non formato.
I regolatori di temperatura ad apertura automatica vengono spesso utilizzati come fusibili di temperatura o come protezione da sovratensione. Se la temperatura massima è raggiunta nell'ambiente o tramite la tensione di corrente applicata, l'interruttore di temperatura bimetallico interrompe il collegamento elettrico e quindi spegne il circuito. In questo modo si evitano danni dovuti al surriscaldamento.
Interruttore bimetallico a chiusura automatica
.. Mantenere il circuito aperto in condizioni normali.
Solo quando viene raggiunta la temperatura di chiusura il contatto di commutazione nell'interruttore termico bimetallico stabilisce il collegamento elettrico per avviare altre utenze elettriche. Gli interruttori di temperatura a chiusura automatica vengono utilizzati, ad esempio, per l'accensione di apparecchi di riscaldamento elettrici, sistemi di raffreddamento, ventole e ventole di raffreddamento.
I termostati bimetallici sono sia ad autoapertura che ad autochiusura.
Reset automatico e manuale di interruttori bimetallici
Molti interruttori bimetallici sono utilizzati per il controllo automatico della temperatura. Si deformano al raggiungimento della temperatura specifica del punto di commutazione e riprendono la posizione di commutazione originale al raffreddamento. Questo processo è noto come azzeramento automatico di interruttori bimetallici.
I termostati bimetallici funzionano automaticamente, sia con apertura automatica che con chiusura automatica. Sono adatti per il circuito ciclico di operazioni critiche per la temperatura. In questo modo, per il controllo automatico della temperatura è possibile, ad esempio, impostare sempre il riscaldamento ad una determinata temperatura e, quando si raggiunge un secondo limite di tolleranza, scollegare il riscaldamento dalla rete elettrica.
La funzione di azzeramento manuale è integrata in alcuni regolatori di temperatura e offre numerosi vantaggi pratici:
- Gli interruttori bimetallici ad apertura automatica con reset manuale non riazionano il processo in caso di raffreddamento in modo indipendente, ma richiedono un azionamento manuale. Si possono trovare ad esempio nei toast, perché non si deve sempre grigliare di nuovo senza che sia stato inserito nel tostapane del nuovo pane.
- Gli interruttori bimetallici autochiudenti con ripristino manuale chiudono il circuito ad una certa temperatura e non lo interrompono successivamente senza intervento esterno. Un esempio di applicazione potrebbe essere l'utilizzo di tali interruttori termici nel gruppo di emergenza per ventole di raffreddamento, che viene messo fuori servizio solo quando l'alimentazione principale rigenerata è completamente configurata da un tecnico.
Settori di impiego di interruttori bimetallici
Gli interruttori bimetallici utilizzati come protezione dal surriscaldamento interrompono il circuito in caso di sovratemperatura. Allo stesso modo, gli interruttori bimetallici funzionano come sensore di temperatura per la protezione da sovracorrente. Come interruttore elettronico di temperatura, il bimetallo si riscalda a causa della fonte di alimentazione applicata e separa il circuito al raggiungimento di una determinata temperatura dalla sua deformazione.
- I termostati bimetallici sono interruttori sensibili alla temperatura per il funzionamento ciclico. Se la temperatura aumenta troppo o scende troppo in profondità, il termostato bimetallico interrompe o collega il circuito elettrico.
- Gli interruttori bimetallici con reset manuale vengono utilizzati in processi che richiedono interventi umani dopo ogni separazione o collegamento del circuito.
Montaggio di interruttori bimetallici
Gli interruttori bimetallici sono montati come sensori di temperatura in armadi elettrici o direttamente su trasformatori, motori, dissipatori di calore a semiconduttore e componenti simili.
L'interruttore bimetallico deve essere installato il più vicino possibile al punto di controllo, se la temperatura ambiente deve essere utilizzata come indicatore del processo di commutazione, in modo che sia soggetta alle stesse condizioni di temperatura del sistema da regolare.
I tradizionali interruttori bimetallici con piastrine hanno due occhielli di contatto sui lati per il collegamento di cavi di alimentazione in entrata e in uscita tramite collegamento a innesto, rivetto, saldatura o saldatura.
I sensori di temperatura per le funzioni del sensore termico si trovano nella parte inferiore dell'alloggiamento.
FAQ - domande frequenti sugli interruttori bimetallici
Cosa significa l'indicazione della temperatura tra parentesi?
L'indicazione della temperatura tra le parentesi indica l'intervallo di tolleranza termica dell'interruttore. Quando si selezionano gli interruttori di temperatura bimetallici, prestare attenzione a questo intervallo di tolleranza e selezionarli in modo che i processi funzionino senza attrito, tenendo conto della piena tolleranza.
Cosa considerare in termini di tensione nominale e corrente di commutazione?
Utilizzare gli interruttori bimetallici solo nelle condizioni generali indicate nel rispettivo foglio manuale, per evitare danni al componente e per garantire un controllo affidabile della temperatura.
Quale temperatura di apertura o chiusura richiede il mio interruttore bimetallico?
Ciò dipende dall'uso della regolazione della temperatura. Quando si selezionano i valori di temperatura corretti per il circuito, osservare anche gli intervalli di tolleranza indicati tra parentesi.