Consulente
Cose da sapere sugli interruttori per auto
Cosa sono gli interruttori per veicoli?
Quali campi di applicazione coprono gli interruttori per auto nell'offerta di Conrad?
Quali tipi di interruttori per auto sono disponibili in Conrad?
FAQ - domande frequenti sugli interruttori per auto
Cosa sono gli interruttori per veicoli?
Gli interruttori nei veicoli a motore sono utilizzati per stabilire o scollegare i collegamenti elettrici tra la fonte di alimentazione della rete di bordo del veicolo e le utenze del veicolo. Questi interruttori assumono uno stato di commutazione permanente fino alla successiva operazione di commutazione. I contatti di commutazione reali e sotto tensione sono separati dagli elementi di comando superficiali e dalla massa del veicolo in modo da essere a prova di contatto.
Gli interruttori sono utilizzati nei veicoli a motore per un gran numero di compiti di commutazione, in una grande varietà di design e applicazioni per la sicurezza e la convenienza.
Il processo di commutazione stesso può essere attivato dal conducente del veicolo o da altri occupanti, cioè da mani umane, ma anche da soluzioni meccaniche come i contatti sui cofani e sulle portiere.
Quali campi di applicazione coprono gli interruttori per auto nell'offerta di Conrad?
Per l'impiego nei veicoli a motore, molti tipi di interruttori sono progettati per resistere alle forti sollecitazioni meccaniche e termiche come le vibrazioni e il calore del veicolo. L'utilizzabilità in determinate condizioni termiche è elencata nella scheda tecnica e può variare da -40 a +85 gradi Celsius. I modelli speciali soddisfano i requisiti per un utilizzo molto difficile, ad esempio in macchine agricole e edili, ma anche in barche e veicoli per il tempo libero. Inoltre, gli interruttori per auto vengono utilizzati per montare singoli componenti su auto, come fari antinebbia e di ricerca, fari rotanti e segnali di avvertimento illuminati. La capacità di corrente degli interruttori per auto è relativamente alta e raggiunge i 200 ampere.
Alcuni modelli di interruttori sono dotati di icone stampate per applicazioni speciali. Questi includono simboli specifici per auto come batteria, avviamento motore, simbolo di finestrino, lampade e fari e l'indicazione Off/On.
Il 75% degli interruttori per auto sono illuminati. Per gli ambienti di installazione, l'illuminazione è realizzata sia come superficie, come punto o come simbolo o con LED. Alcuni interruttori sono dotati di funzioni aggiuntive come i fermi per proteggerli da un azionamento accidentale.
Quali tipi di interruttori per auto sono disponibili in Conrad?
Attuatore
Una forma speciale degli interruttori per auto, realizzati come pulsanti di ripristino automatico.
Interruttore batteria per auto
Progettato per la commutazione di carichi di corrente particolarmente elevati dalla batteria di bordo alla rete di bordo dell'auto. In parte sono possibili operazioni di commutazione a più livelli e l'elemento di comando effettivo è rimovibile.
Pannello di comando per auto
Un pannello contiene diversi interruttori e pulsanti per auto in parte insieme a luci di segnalazione separate o integrate. Il pannello è stato progettato come unità di montaggio completa.
Interruttore a pressione per auto
Per l'uso come interruttore di avviamento del motore con carichi di corrente fino a 30 ampere.
Pulsante per auto
Versioni con e senza illuminazione del tastierino per diversi campi di applicazione con carichi di corrente fino a 25 ampere.
Interruttori di sicurezza per il settore automobilistico
Interruttore on/off fino a correnti di 50 ampere con chiave estraibile.
Interruttore a levetta per auto
Utilizzo come varianti con leve illuminate e non illuminate. Alcuni interruttori a levetta sono dotati di fusibili di accensione. Solo dopo la loro partenza è possibile eseguire il processo di commutazione. Durante il ritorno, l'interruttore riprende la sua posizione iniziale.
Interruttore a gradini per auto
Interruttore con microprocessore integrato che, a seconda della pressione di un tasto, rilascia tensioni di uscita in entrata o in uscita in uscita. Utilizzo ad esempio per i comandi di riscaldamento dei sedili.
Interruttore di contatto porta per auto
Questi pulsanti sono montati nella carrozzeria in modo da valutare lo stato di una porta per auto chiusa come stato di commutazione.
Interruttore a bilanciere per auto
Sono disponibili in parte con posizione centrale fissa in diverse varianti illuminate e stampate.
Interruttore a strappo per auto
Per l'utilizzo in impianti di illuminazione, in parte a più livelli, ad esempio per la luce di posizione di primo livello e per i fari di luce di posizione di secondo livello.
FAQ - domande frequenti sugli interruttori per auto
Che durata hanno gli interruttori per auto?
Il numero di cicli di commutazione è pari a valori fino a 500.000, se vengono soddisfatti i criteri di utilizzo. Ad esempio, se un veicolo viene utilizzato per 10 anni per lavorare, l'interruttore porta conducente passa a circa 10.000 operazioni di commutazione (due volte al giorno per salire e scendere a 49 settimane all'anno).
Quali informazioni sulla sicurezza devono essere osservate?
- Gli interventi di manutenzione sull'impianto elettrico del veicolo devono essere eseguiti solo da personale qualificato. In alcuni casi è necessario garantire una formazione supplementare del personale addetto alla manutenzione.
- Riparazioni errate degli interruttori per auto possono comportare rischi significativi per il riparatore e l'utente. Inoltre, le richieste di rimborso in garanzia possono essere cancellate.
- In alcuni componenti, flussi molto elevati possono rappresentare un pericolo per le persone. Pertanto, è necessario adottare misure per proteggere le persone dall'esposizione a correnti corporee pericolose.
- Per la prova dei veicoli sotto tensione devono essere adottate misure speciali: ad esempio, la creazione di speciali aree di lavoro, la protezione a distanza, i dispositivi di comando di emergenza o la segnalazione visiva o acustica dello stato di commutazione.
- Soprattutto, l'allentamento delle custodie degli interruttori nel settore automobilistico deve essere effettuato solo con utensili adeguati per non danneggiare gli elementi di fissaggio e i contenitori.
- Per gli interruttori per auto sono disponibili per il download le schede tecniche dei produttori. Questi sono rilevanti soprattutto per quanto riguarda la capacità di corrente e l'intervallo di temperatura nel punto di utilizzo dell'auto.
- In caso di malfunzionamenti o difetti, scollegare immediatamente gli interruttori dall'alimentazione elettrica e metterli in sicurezza contro un ulteriore utilizzo.
- Gli interruttori difettosi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma devono essere utilizzati in punti di raccolta pubblici.
Come posso riconoscere i difetti degli interruttori per auto?
- L'usura o il sovraccarico possono causare un arco durante l'apertura dei contatti dell'interruttore, che provoca la bruciatura dei contatti nell'interruttore pezzo per pezzo. Questa erosione del contatto può essere percepibile dall'odore e porta ad un aumento delle resistenze di contatto dei contatti fino al loro completo cedimento.
- L'usura dei meccanismi di inclinazione, di oscillazione o di bloccaggio porta ad una tenuta inaffidabile delle posizioni di commutazione. Se non è più possibile assumere o mantenere la posizione di commutazione, l'interruttore deve essere sostituito.
- In ambienti tecnici altamente vibranti, ad es. in veicoli a motore o macchine con sbilanciamento di lavoro (compattatori di terreno), i fissaggi dei cavi e delle spine possono allentarsi, causando il guasto dei componenti elettrici dietro il rispettivo interruttore.
- Soprattutto le leve in plastica degli interruttori a ginocchiera sono esposte al pericolo di rottura se sottoposte a sollecitazioni meccaniche eccessive.