Consulente
Cose da sapere sui sistemi SAT
Cos'è un sistema SAT?
Quali sono i diversi impianti SAT?
Dove può essere montato un impianto SAT?
Come si costruisce correttamente un impianto SAT?
Come si collega correttamente un impianto SAT?
Come si imposta correttamente un impianto SAT?
Le domande più frequenti sugli impianti SAT
Cos'è un sistema satellitare?
Come suggerisce il nome, con un impianto SAT vengono ricevuti segnali radio e televisivi digitali in qualità HD da un satellite.
I satelliti televisivi si trovano sopra l'equatore nello spazio e orbitano la terra a una velocità di 11.070 km/h una volta al giorno. L'altitudine di volo di circa 35.800 km è selezionata in modo che la forza di volo della traiettoria circolare e l'attrazione di terra si annullino l'una dall'altra.
Questa traiettoria di volo è anche nota come traiettoria geostazionaria, perché i satelliti dalla terra sembrano essere saldamente ancorati al cielo.
Poiché non c'è un solo satellite televisivo in orbita attorno alla terra, i satelliti sono disposti come perle su una stringa sull'orbita geostazionaria.
Satelliti sulla ferrovia geostazionaria
Vista dalla Terra, l'orbita geostazionaria è piuttosto densamente popolata di satelliti. Tuttavia, grazie alla grande distanza dalla terra, c'è ancora ampio spazio tra i singoli sistemi satellitari.
Per ricevere i segnali di questi satelliti televisivi è necessario un impianto SAT. Questi impianti SAT sono composti da diversi componenti:
LNB
Poiché i satelliti televisivi trasmettono con una frequenza da 10,7 a 12,75 GHz (da 10,7 a 12,75 miliardi di oscillazioni al secondo), le antenne di ricezione necessarie sono di pochi millimetri di lunghezza. Per poter ricevere entrambi i livelli di ricezione, un perno del filo dell'antenna è disposto orizzontalmente e l'altro verticalmente.
Questi piccoli pin a filo sono alloggiati in un convertitore a basso rumore (LNB per Low Noise Blockconverter).
In questo LNB i segnali del trasmettitore vengono amplificati e convertiti nella gamma di frequenza da 950 a 2.150 MHz. Queste frequenze possono quindi essere facilmente trasmesse tramite cavo coassiale. Tuttavia, gli LNB possono fare di più.
Nella nostra guida abbiamo raccolto molti fatti interessanti sugli LNB.
Riflettore o parabola SAT
Riflettere e mettere insieme è il compito della parabola SAT.
Per fornire un segnale sufficientemente forte ai pin dell'antenna corti nell'LNB, viene utilizzato un riflettore.
Come uno specchio, il riflettore cattura i segnali del trasmettitore e li unisce all'ingresso (feed) dell'LNB.
In senso lato, il riflettore SAT viene spesso chiamato anche antenna SAT, ma tecnicamente, non è del tutto corretto.
Le antenne reali sono nascoste nell'LNB.
Il termine parabola è già abbastanza vero.
Ricevitori SAT
Il ricevitore controlla l'LNB e commuta i programmi.
Dopo che i segnali del trasmettitore sono stati convertiti dall'LNB a una frequenza "sul cavo", possono essere trasmessi al ricevitore SAT.
Il ricevitore SAT può essere un dispositivo autonomo o anche direttamente integrato in un televisore.
Le funzioni principali del ricevitore SAT includono l'alimentazione e il controllo dell'LNB/interruttore multiplo, la commutazione del programma e la fornitura di immagini e suoni per il televisore.
Multiswitch
Un interruttore multiplo distribuisce i segnali SAT ai rispettivi utenti.
Per impianti SAT con più partecipanti si lavora con interruttori multipli. Un interruttore multiplo è dotato di quattro ingressi SAT, ai quali è collegato un LNB QUATRO. In questo modo, i trasmettitori polarizzati in orizzontale e in verticale sono disponibili sul lato di ingresso nella gamma di frequenza inferiore di 10,7 - 11,75 GHz (banda bassa) e nella gamma di frequenza superiore di 11,8 - 12,75 GHz (banda alta).
A seconda del programma che l'utente desidera vedere, il ricevitore SAT emette una tensione continua di 14 V tramite la linea dell'antenna per trasmettitori polarizzati verticalmente o 18 V per trasmettitori polarizzati orizzontalmente. Se i trasmettitori devono essere ricevuti nella banda di frequenza superiore, il ricevitore sovrappone ancora la tensione continua con un segnale di controllo da 22 kHz.
Il multiswitch rileva la tensione o il segnale di comando che viene fornito a ogni uscita e collega l'uscita con l'ingresso corrispondente.
Nota:
Per evitare che l'utente debba cercare i singoli componenti e per garantire la loro compatibilità, vengono offerti i cosiddetti impianti SAT. Il grande vantaggio è che i componenti contenuti nel kit si adattano perfettamente sia meccanicamente che elettricamente.
Quali sono i diversi impianti SAT?
Gli impianti SAT sono disponibili nelle versioni più diverse e con le più svariate caratteristiche di equipaggiamento. Alcuni punti essenziali sono da considerare in modo più dettagliato:
Dimensioni e forma dello specchio riflettore
Probabilmente la differenza più evidente negli impianti SAT è la dimensione e la forma del riflettore. Un piccolo impianto satellitare da campeggio si presenta con una parabola di soli 35 cm. Di conseguenza, questi impianti non offrono praticamente "riserve di maltempo" se il segnale di ricezione viene attenuato da una pioggia o da una neve spessa. Per gli impianti multi-divisori si utilizzano riflettori con diametro di 80 cm. Grazie alla maggiore potenza del segnale, è possibile utilizzare anche linee dell'antenna più lunghe tra LNB e ricevitore. In alternativa, sono disponibili anche antenne piatte, ad esempio, che vengono mimetizzate come sedia da balcone e non necessitano di fori per un supporto a parete.
Numero utenti
Come già indicato con l'interruttore multiplo, il ricevitore SAT controlla l'LNB Per questo motivo non è possibile utilizzare due ricevitori su una linea di antenna senza che si influenzino a vicenda. Ogni ricevitore SAT deve essere collegato direttamente all'LNB o al multiswitch. Per impianti con un massimo di quattro partecipanti, ogni ricevitore è collegato a un'uscita sull'LNB. Gli impianti SAT per più di quattro utenti dispongono in genere di un interruttore multiplo.
Equipaggiamento
I requisiti di un impianto SAT sono molto diversi. Mentre un utente ha bisogno di un set completo con specchio, LNB e ricevitore, un altro vuole continuare ad utilizzare i ricevitori esistenti. Per questo motivo i produttori offrono diverse combinazioni di set.
Tuttavia, poiché spesso non è chiaro se l'antenna viene montata su un palo di antenna esistente o a parete, in genere non è incluso nella fornitura uno speciale supporto a parete. Questo deve essere acquistato separatamente, così come il cavo dell'antenna.
Dove può essere montato un impianto SAT?
Un'antenna SAT può essere montata in linea di principio ovunque vi sia una visuale libera del satellite. In Europa, la maggior parte delle antenne SAT sono orientate verso il sistema satellitare ASTRA e HotBird queste antenne necessitano di una visuale libera verso sud.
Che si tratti del balcone, del giardino, della parete della casa o del tetto, non ha importanza dal punto di vista della ricezione. Tuttavia, le diverse posizioni di montaggio presentano vantaggi e svantaggi:
Balcone o giardino:
Buona accessibilità in caso di manutenzione o quando la neve è nel riflettore.
Scarsa protezione contro la regolazione involontaria o l'accesso non autorizzato.
Parete o tetto:
Elevata protezione contro la regolazione involontaria o l'accesso non autorizzato.
Scarsa accessibilità in caso di manutenzione o quando la neve è nel riflettore.
La posizione finale della struttura dipende in ultima analisi da dove c'è una visuale libera del satellite e dove il riflettore è meno disturbato. Inoltre, i cavi non devono essere inutilmente lunghi.
Come si costruisce correttamente un impianto SAT?
Per stabilire se il luogo di costruzione è adatto, è necessario sapere quale satellite si desidera ricevere.
Controllare la direzione di ricezione
L'orientamento orizzontale in base alla lunghezza del luogo di costruzione.
La posizione esatta dei satelliti è indicata con un angolo, a quanto si trovano ad ovest (W) o ad est (E) dal meridiano zero. Il meridiano zero è una linea semicircolare che va dal polo nord al polo sud attraverso l'area di controllo di Greenwich di Londra.
Per poter controllare la posizione di un'antenna SAT, è necessario sapere in quale posizione si trova il satellite e in quale posizione (rispetto al meridiano zero) si trova la posizione di montaggio.
Eutelsat Hot Bird 13 è posizionato a 13° Est ma questo non significa che la parabola deve puntare a 167° (180°-13°). Per puntare questi satelliti dall’Italia, l’azimut deve essere circa di 180°
I valori di elevazione e azimut si possono calcolare tramite formule matematiche oppure si può ricorrere a tabelle precompilate o più semplicemente a pagine disponibili su Internet (ad esempio dishpointer.com).
Questi i dati che ci restituisce dishpointer per Torino: Satellite: 13E EUTELSAT 9A | EUTELSAT HOT BIRD 13B | EUTELSAT HOT BIRD 13CElevation: 37.8°Azimuth (true): 172.5° e questi quelli per Bari: Satellite: 13E EUTELSAT 9A | EUTELSAT HOT BIRD 13B | EUTELSAT HOT BIRD 13CElevation: 42.3°Azimuth (true): 185.9°
Controllare l'angolo di inclinazione
Più a nord, più verticale è l'antenna.
La parte di un'antenna SAT (elevazione) dipende anche dal satellite ricevente e dalla posizione di montaggio. In linea di principio si può dire: Più si trova a sud del luogo di costruzione, più lo specchio deve essere rivolto verso l'alto.
Con riferimento al sistema satellitare Astra a 19,2° E, l'elevazione nella Germania settentrionale è di circa 27°(si veda la figura A) e nella Germania meridionale è di circa 35°(si veda la figura B). In Italia varia da 37° al nord, a 42° gradi circa a sud.
Molte staffe sulle antenne SAT hanno una scala in cui l'elevazione può essere preimpostata prima del montaggio nel punto di montaggio. Le scale non sono molto precise, ma possono essere usate come un arresto grossolano.
Visuale libera del satellite
Gli impianti SAT non devono essere isolati da ostacoli.
Spesso si possono vedere antenne SAT in punti di montaggio insoliti, come ad esempio sotto le sporgenze del tetto, sotto i balconi o dietro le cespugli. Ci si chiede a ragione: Funziona ancora correttamente o l'antenna viene parzialmente oscurata dal tetto, il balcone o le piante?
Mentre la direzione di ricezione laterale (orizzontale) può essere controllata in modo relativamente semplice da una prolunga progettata del braccio LNB, la direzione di ricezione verticale lo rende già più difficile.
In caso di dubbio, le tabelle possono continuare ad aiutare o si utilizza un goniometro SAT
Elevazione | Differenza di altezza in cm a una distanza di 1 m. | Distanza minima in m da un ostacolo alto 10 m. |
---|---|---|
27° | 50,95 | 19,63 |
28° | 53,17 | 18,81 |
29° | 55,43 | 18,04 |
30° | 57,74 | 17,32 |
31° | 60,09 | 16,64 |
32° | 62,49 | 16,00 |
33° | 64,94 | 15,40 |
34° | 67,45 | 14,83 |
35° | 70,02 | 14,28 |
In
definitiva, l'impianto SAT non ha importanza se viene montato a parete, sul balcone, sul tetto o in giardino. Almeno quando l'antenna ha una "visuale libera" verso il satellite. Ma ciò che gioca un ruolo importante è la stabilità della montatura. Su un albero dell'antenna mobile o su un supporto a parete scomodo, la migliore antenna SAT non produce un'immagine utilizzabile a lungo termine. Poiché gli specchi riflettenti rappresentano un carico di vento non trascurabile, il supporto deve essere correttamente stabile e le viti devono essere serrate saldamente.
Come si collega correttamente un impianto SAT?
Nessun filo della schermatura deve essere a contatto con il conduttore centrale.
Il collegamento di un impianto SAT è molto semplice, in quanto solo i cavi coassiali devono essere montati tra i singoli componenti.
Tuttavia, durante il montaggio della spina F, assicurarsi che i fili della treccia di schermatura (collegamento negativo) non siano in contatto con il conduttore centrale (collegamento positivo) del cavo.
In questo caso, anche se il fusibile nel ricevitore SAT si attiva, l'LNB non ha alcuna tensione di alimentazione e la ricezione SAT non funziona.
Se si utilizza un cablaggio già esistente, è necessario prestare attenzione ai distributori nascosti sotto intonaco, ai filtri o alle prese d'antenna. Alcuni di essi sono dotati di condensatori incorporati, che interrompono l'alimentazione in tensione continua dell'LNB.
Quando un solo utente viene collegato all'antenna SAT, tutto questo è molto semplice: Un'antenna, un LNB singolo, un ricevitore (decoder) e un cavo di collegamento coassiale al televisore (TV) - il sistema di ricezione HDTV è pronto. In questo caso, la sfida più grande è rappresentata dai fori per la posa dei cavi.
Se devono essere collegati due utenti, viene utilizzato un impianto con Twin LNB.
Con un Quad LNB è possibile collegare fino a quattro utenti direttamente al singolo LNB.
Per un numero ancora maggiore di partecipanti è utile l'utilizzo di un LNB QUattro e di un interruttore multiplo, multiswitch.
Come si imposta correttamente un impianto SAT?
Naturalmente è possibile allineare un'antenna SAT in base all'immagine della televisione. A tale scopo, si accende il ricevitore su un canale preprogrammato. Successivamente, ruotare l'antenna pronta per l'uso verso destra e sinistra o verso l'alto e verso il basso fino a quando non appare l'immagine del canale televisivo. Il supporto viene fissato in questa posizione, in modo che il riflettore sia stabile, ma possa essere ancora regolato.
Successivamente, ruotare l'antenna lateralmente a sinistra e a destra fino a quando l'immagine non scompare di nuovo. In questi due punti è possibile contrassegnare il supporto. Successivamente, l'antenna viene impostata in modo che sia esattamente tra i due contrassegni.
In caso di elevazione, cioè in caso di inclinazione delle antenne verso l'alto e verso il basso, è possibile procedere secondo lo stesso schema.
Tuttavia, è più preciso con un SAT-Finder, che mostra esattamente la potenza del segnale ricevuto. I semplici Finder SAT vengono commutati nella linea dell'antenna tra LNB e ricevitore e indicano il massimo del segnale.
Il Finder SAT di alta qualità è dotato di una batteria ricaricabile integrata e può essere collegato all'LNB anche senza ricevitore. Inoltre, oltre alla potenza del segnale e alla qualità del segnale, mostrano anche i satelliti ricevuti al momento. Poiché questi dispositivi sono molto più costosi, sono particolarmente adatti per le persone che li utilizzano quotidianamente.
Il Finder SAT di alta qualità mostra la potenza del segnale e il satellite.
Consiglio pratico
Sia che si stia impostando l'antenna in base all'immagine della televisione o con un misuratore: per la regolazione, afferrare sempre l'antenna solo dal supporto. Quando si tocca l'antenna per ruotare lo specchio, si deforma la superficie riflettente e si verifica un'errata regolazione.
Le domande più frequenti sugli impianti SAT
Quanto deve essere grande il parabola satellitare?
Per rispondere a questa domanda in modo specifico, è necessario guardare su Internet le zone di ricezione dei rispettivi satelliti. Qui viene mostrato quanto deve essere grande il parabola satellitare nella rispettiva area. Tuttavia, se più utenti devono essere collegati a un impianto tramite distributore SAT o interruttore multiplo, è meglio scegliere un numero più grande per l'antenna satellitare. In particolare, quando si collegano cavi SAT lunghi.
Cosa significa DVB-S2?
DVB-S sta per "Digital Video Broadcasting-Satellite" e significa TV satellitare digitale. In cui lo standard DVB-S2 è lo standard successivo di DVB-S. Dopo lo spegnimento dei programmi TV analogici, dal 30 aprile 2012 vengono utilizzati solo impianti SAT digitali.
Cosa significa HD o HDTV?
I programmi HD vengono trasmessi ad alta risoluzione in alta definizione. Ciò significa che il maggior numero di punti di immagine rende le immagini più a contrasto e più chiare. Il primo formato TV con 4:3 è stato trasmesso con una risoluzione di 768 x 576 pixel. Attualmente si distinguono due varianti di HDTV in HD "720 p" con 1280 x 720 pixel e Full HD "1080 i" o "1080 p" con 1920 x 1080 pixel. La lettera "p" rappresenta una rappresentazione progressiva, in cui tutte le righe vengono visualizzate contemporaneamente. La lettera "i" significa "interlacciata", in cui tutte le righe dispari (1, 3, 5, 7, …) …sono rappresentate in una mezza immagine e poi tutte le righe pari (2, 4, 6, 8,). Con una risoluzione 4K, l'immagine viene divisa in quattro parti e ogni quarto viene visualizzato con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel.
Cosa caratterizza un impianto SAT da campeggio?
Gli impianti SAT da campeggio sono progettati per l'uso mobile. Di conseguenza, i contenitori SAT degli impianti SAT mobili sono piuttosto piccoli e dotati di un LNB digitale singolo di alta qualità. Un impianto satellitare da campeggio può essere facilmente trasportato e costruito ancora più facilmente. Il ricevitore ha in genere una tensione di esercizio di 12 V, per funzionare sull'accendisigari del veicolo. Nella maggior parte dei casi è incluso anche un cavo SAT con spina F montata.