Consulente
Vale la pena conoscere le barriere fotoelettriche
Cos'e una barriera fotoelettrica?
Una fotocellula è costituita da un fascio di luce, solitamente invisibile all'occhio umano, con una portata precedentemente definita. Se questa barriera viene interrotta, inserendo un oggetto, un corpo meccanico o una persona, questo attiva un effetto. In questo modo, ad esempio, è possibile aprire automaticamente una porta o un cancello. Inoltre, le barriere fotoelettriche invisibili vengono utilizzate nel settore della tecnologia di sicurezza. Se uno scassinatore passa nel raggio d'azione della barriera, scatta un allarme o, a seconda del sistema, si attiva un faro, una sirena, una telecamera o un compositore telefonico.
Struttura e funzionamento
Il sensore luminoso è dotato di un ricevitore, noto anche come "sensore". Questo rileva le interruzioni del fascio luminoso e quindi garantisce l'attivazione di un segnale. L'elemento di ricezione è un fotodiodo, un fototransistor o una cosiddetta resistenza dipendente dalla luce. Al ricevitore viene aggiunta una sorgente luminosa che può essere una lampadina o anche una lampada a LED. Alcune barriere dispongono di tutte le parti singole in un unico elemento, altre sono montate con più elementi.
Quali sono i tipi di fotocellule?
È necessario decidere se acquistare un cosiddetto modello monodirezionale o un sensore di luce a riflessione.
Fotocellule monodirezionale
Il trasmettitore e il ricevitore si trovano in componenti separati l'uno dall'altro. Il montaggio richiede una struttura ben progettata, in cui il fascio di luce può colpire l'elemento di ricezione a una certa distanza. I sensori mantengono la barriera luminosa invisibile tra gli elementi fino a quando un oggetto non entra. Il montaggio è solitamente più difficile rispetto a un sensore di luce a riflessione, per cui la portata è maggiore.
Fotocellula a riflessione/sensore di luce a riflessione:
Si tratta di una fotocellula, i cui trasmettitori e ricevitori sono stati combinati in un unico componente. La luce emessa dall'oggetto viene misurata, non è necessario un riflettore speciale. I sensori di luce a riflessione vengono spesso utilizzati proprio nella tecnologia fotografica. Grazie alla loro facile installazione sono anche popolari come barriere fotoelettriche per la sicurezza dell'azienda.
Buono a sapersi.
I filtri speciali fanno parte degli accessori tipici di un sensore di luce. Spesso, infatti, altre sorgenti luminose e la luce solare rimbalza e disturbano la funzionalità delle barriere. Con filtri come ad esempio una soppressione dello sfondo, questo può essere ben compensato.
Vantaggi e svantaggi in un colpo d'occhio
Tipo di fotocellula | Vantaggi | Svantaggi | |
---|---|---|---|
Fotocellule monodirezionale | Ampia portata | Montaggio dispendioso in termini di tempo |
|
Punto di attivazione molto preciso, in particolare con luce laser | Spesso difficile da montare, in quanto la posizione delle parti è importante l'una rispetto all'altra | ||
Elevata velocità di reazione, quindi adatta anche per l'uso in telecamere | Elevata sensibilità alle interferenze: difficoltà di cambio di posizione; è sufficiente un temporale | ||
Fotocellule a riflessione | Indipendentemente dal colore e dalla forma del sensore |
Di solito la portata è meno elevata, che a seconda delle dimensioni è di un massimo di due o dieci metri |
|
Affidabile anche con sfondo molto luminoso | Tempi di risposta più lenti fino a un millisecondo | ||
Difficilmente soggetto a interferenze, in quanto una variazione di posizione non influisce sulla qualità del sensore | |||
Montaggio semplice grazie a un unico componente |
Domande e risposte
Cosa si dovrebbe prestare attenzione in caso di fotocellula?
Dopo aver scelto la versione a sbarramento o l'interruttore per la luce a riflessione, si dovrebbe dare un'occhiata alle caratteristiche di qualità. Questo include il rilevamento affidabile degli oggetti, che deve essere eseguito indipendentemente dal colore, dalla superficie e dalla forma dell'oggetto in ingresso. Nel migliore dei casi, la fotocellula è in grado di rilevare oggetti riflettenti o quasi trasparenti e di attivare la funzione anche con queste macchine che si adattano al raggio invisibile. Le informazioni corrispondenti sono sempre disponibili nelle nostre descrizioni dei prodotti.
Come si può costruire/montare la barriera?
Ci sono diverse istruzioni per costruire da soli la fotocellula. Vi offriamo kit di montaggio e componenti per una rilevazione sicura e il vantaggio di un'ampia portata. Se un componente è mancante o deve essere sostituito nel tempo, è possibile trovare con noi la sostituzione adatta. Attenzione: Il controllo e la riparazione devono essere effettuati solo da un tecnico specializzato. Naturalmente è anche possibile acquistare fotocellule a riflessione pronte, che consentono un'installazione senza problemi anche in luoghi con poco spazio disponibile. In caso di domande relative ai campi di applicazione e alle varianti, contattare il nostro team di assistenza.
Chi può controllare il funzionamento della fotocellula?
Il controllo del trasmettitore e del ricevitore avviene mediante la misurazione della tensione in volt. Pertanto, la funzionalità può essere controllata solo da personale esperto.