Consulente
Cose da sapere sui flussanti
I flussanti sono ausiliari nella tecnica di saldatura che provocano reazioni chimiche sui materiali. Prima e durante il processo di saldatura, impediscono che le superfici di saldatura si ossidino e quindi che una connessione stabile sia messa a rischio. Inoltre, i flussanti evitano l'inserimento di materiali estranei nel giunto saldato e riducono la tensione superficiale del materiale saldante per avere superfici di contatto adatte al collegamento durante la saldatura.
I flussanti vengono applicati al punto pre-pulito del successivo collegamento saldato. La maggior parte del flussante viene rimossa dopo il processo di saldatura per impedire la corrosione di queste sostanze nel punto di saldatura.
Come funzionano i flussanti?
Quali sono i flussanti?
Cosa bisogna considerare quando si lavora con i flussanti?
Domande e risposte
Come funzionano i flussanti?
I flussanti di saldatura vengono applicati alle superfici di contatto dei pezzi e del pilota prima della saldatura. La bagnatura del punto di saldatura con i flussanti ha un effetto pulente e impedisce l'ossidazione dei pezzi e della saldatura prima e durante il processo di saldatura, cioè la corrosione dovuta al contatto con l'ossigeno durante la saldatura in un normale ambiente esposto all'aria. Inoltre, i flussanti dissipano la tensione superficiale della saldatura, in modo da poter essere inseriti in modo flessibile nel composto risultante.
Conoscenze pratiche:
Oltre ai flussanti per la saldatura come quelli del nostro negozio, ci sono anche flussanti che si trovano in processi di fusione, ad esempio, nell'industria mineraria per la produzione di minerali.
Quali sono i flussanti?
Il flussante è disponibile in diverse composizioni. La scelta dipende dai materiali da saldare tra loro. Inoltre, la temperatura del processo di saldatura è importante per la scelta del flussante corretto, in quanto dipende dai processi chimici durante il processo di saldatura e quindi dall'efficacia dei materiali ausiliari.
Il tipo di identificazione del flusso di saldatura avviene secondo un sistema composto da lettere e numeri:
- F all'inizio è sinonimo di flussante. Poi arriva un trattino e due lettere aggiuntive.
- S o L in secondo luogo sono per metalli pesanti o metalli leggeri. Essi indicano i materiali per i quali il flusso è adatto.
- H o W al terzo posto fornisce informazioni su saldatura a caldo o a brasatura dolce, ovvero il processo di saldatura desiderato.
- I numeri che seguono distinguono il flussante soprattutto per quanto riguarda la temperatura nel processo di saldatura, ma anche per le altre proprietà chimiche.
La nostra buona pratica
È possibile trovare panoramiche precise delle etichette per i flussanti liberamente disponibili su Internet o in fogli di calcolo. Prima di acquistare un flussante, consultare anche la scheda tecnica del prodotto.
La ricerca e la produzione di nuovi flussanti sono in pieno svolgimento.
In questo modo, oggi sono disponibili flussanti privi di alogeni e idrosolubili, ma non per tutti i campi di applicazione.
Alcuni ausiliari per la saldatura di metalli contengono attivatori che producono una maggiore concentrazione di ioni liberi sulla superficie del materiale e migliorano il processo di legamento.
I residui di flussante acido devono essere rimossi dopo la saldatura per evitare ulteriori reazioni con l'aria ambiente che potrebbero altrimenti causare corrosione nel punto di collegamento.
I flussi di fusione portano in parte a materiali chimicamente modificati nel punto di saldatura, che possono causare un indesiderato cambiamento della conduttività o della funzionalità dei circuiti stampati. Per questo motivo, per la saldatura dolce di componenti elettronici a temperatura ambiente è disponibile un flussante con il predicato "No Clean", che reagisce così poco chimicamente, che dopo la saldatura non è necessaria alcuna pulizia del flussante.
Cosa bisogna considerare quando si lavora con i flussanti?
Nota di sicurezza: I flussanti sono sostanze chimiche che contengono in parte sostanze pericolose. Pertanto, la loro gestione deve essere effettuata solo nel pieno rispetto delle istruzioni di sicurezza contenute nelle rispettive schede tecniche del prodotto. Durante la saldatura con flussanti si formano vapori pericolosi. Non inalateli e ventilate sempre a sufficienza, perché qui si annida il pericolo maggiore.
Mentre i flussanti raggiungono la loro piena reattività solo alla temperatura di fusione nel processo di saldatura, anche a temperatura ambiente possono verificarsi effetti nocivi per la salute, ad esempio, a causa di componenti corrosivi che attaccano la pelle e le membrane mucose, ad una maggiore concentrazione anche gli organi interni come il fegato.
I flussanti corrosivi, come ad esempio cloruro di zinco e cloruro di ammonio, devono essere applicati direttamente sui pezzi, in quanto, come sostanze altamente reattive, possono causare danni ad altre superfici.
La nostra buona pratica
Conservare il flussante solo nella confezione originale e fuori dalla portata di bambini e animali.
Quando si ricarica il flussante, applicare immediatamente un'etichetta appropriata, la sostanza e i pericoli che ne derivano. Assicurarsi che tutti i contenitori siano ben chiusi in modo che non fuoriesino vapori.
Quando si lavora vicino al viso, assicurarsi di non poter essere colpiti da gocce di materiale fuso caldo o dal filo di saldatura.
Domande e risposte
Quali sono le alternative per l'utilizzo di flussanti durante la saldatura?
In caso di grandi lavori industriali, in parte viene saldato sotto atmosfera di gas di protezione o sotto vuoto, in modo che nessun ossigeno possa causare ossidazioni indesiderate e non sia necessario utilizzare flussanti, in quanto complicherebbero e renderebbero più costosi i processi di produzione.
Cosa è Löthonig?
Il Löthonig® è un marchio registrato per un flussante che si adatta a temperature di saldatura elevate e presenta tuttavia pochi ingredienti dannosi per la salute. È quindi molto popolare tra gli hobbisti.