Consulente
Cose da sapere sui faretti a LED per esterni e sui proiettori a LED
Come è successo in fretta! Al buio, quando si parcheggia un veicolo, un punto non illuminato può non essere visto così facilmente. E il danno è fatto!
O peggio ancora, fornitori e clienti non trovano subito la tua azienda, solo perché le indicazioni stradali, le immagini aziendali o l'area di ingresso dell'edificio sono scarsamente illuminate.
Con un'illuminazione efficiente, tuttavia, tali incidenti sfavorevoli sarebbero facilmente evitabili.
Vi spiegheremo come con i moderni faretti esterni a LED la vostra azienda si illumina, risparmiando anche sui costi di esercizio.
Cosa è un faretto a LED?
Quali sono i vantaggi dei faretti a LED?
Quali sono i diversi faretti esterni a LED?
In questo modo è possibile trovare il faretto a LED corretto
Domande frequenti sui faretti esterni a LED
Cosa è un faretto a LED?
I faretti a LED sono potenti lampade che producono luce con l'aiuto di LED (Light Emitting Diode = Diodi emettitori di luce).
A differenza delle lampade a incandescenza, che irradiano la loro luce a forma sferica, i LED hanno solo una direzione del fascio con un angolo di apertura legato al tipo di costruzione. Ed è proprio questo effetto luminoso in una determinata direzione che si desidera ottenere con le lampade a faretto. Gli specchietti riflettenti che deviano la luce in una determinata direzione non sono quindi necessari.
Chi desidera saperne di più sulla funzione precisa e sulla costruzione di un diodo luminoso trova informazioni interessanti e dettagli nella nostro guida ai diodi luminosi.
Quali sono i vantaggi dei faretti a LED?
I faretti a LED offrono molti vantaggi imbattibili. Quello che sappiamo lo abbiamo elencato qui per voi:
Risparmio di corrente
Probabilmente il vantaggio più importante di un faretto esterno con LED è l'enorme risparmio di corrente. Con una potenza luminosa quasi identica, i faretti a LED assorbono meno del 10% della corrente necessaria per un tradizionale faretto alogeno.
Limitato sviluppo di calore
A differenza dei faretti alogeni con lampadine a filamento, i faretti esterni a LED sviluppano un calore notevolmente inferiore. Poiché la corrente viene trasformata principalmente in luce e non in calore, i faretti a LED hanno un enorme potenziale di risparmio energetico.
Lampadina a lunga durata
I filamenti nelle lampade alogene sono soggetti all'invecchiamento e sono molto sensibili alle vibrazioni. Ciò porta a una breve durata con elevati tassi di guasto.
Costi di esercizio ridotti
Oltre al basso fabbisogno di corrente, i faretti a LED eliminano anche i costi di sostituzione della lampadina. Poiché le lampadine a LED durano senza problemi 15.000 ore di funzionamento e molto di più ancora.
Collegamento facile
Grazie al minore assorbimento di corrente è possibile utilizzare senza problemi più faretti esterni ad alta intensità luminosa con LED su un collegamento di alimentazione. Non è necessario installare una distribuzione secondaria dispendiosa.
Elevata resistenza di commutazione
Oltre alla lunga durata, le lampadine a LED brillano anche grazie a un'elevata resistenza di commutazione. In questo modo queste luci possono essere combinate con rilevatori di movimento che accendono e spengono automaticamente la lampadina.
Peso ridotto e struttura compatta
I faretti esterni diventano sempre più piccoli e leggeri. Di conseguenza, anche i supporti o i montanti non devono più essere progettati in modo così massiccio. Inoltre, i faretti esterni possono essere montati anche in modo molto più leggero e discreto su edifici aziendali.
Colore della luce individuale
A seconda dei LED utilizzati, i faretti emettono una luce con una tonalità specifica. La tonalità può essere tra bianco caldo, bianco neutro e bianco luce diurna o bianco freddo. I faretti RGB possono creare i colori rosso, verde e blu e innumerevoli colori misti.
Un ambiente aziendale illuminato garantisce la massima sicurezza.
Grazie all'elevata resistenza di commutazione, i faretti a LED sono ideali anche per il funzionamento con rilevatori di movimento.
Ulteriori informazioni sul colore della luce
La tonalità o l'impressione a colori di una sorgente luminosa è definita temperatura del colore. La temperatura del colore è indicata in Kelvin (K).
Più alto è il valore indicato in Kelvin, più la tonalità si sposta dal colore caldo rosso al giallo e bianco fino al freddo blu.
Colore luce | Sorgenti luminose | Temperatura del colore in Kelvin |
---|---|---|
Bianco caldo | Candele, lampade a incandescenza, lampade alogene, LED | Inferiore a 3300 K. |
Bianco neutro | Lampade fotografiche, lampade allo xeno, lampade fluorescenti, LED | 3300 – 5300 K |
Bianco luce diurna o bianco freddo | Flash, lampade fluorescenti, LED, sole di mezzogiorno | Oltre 5300 K. |
Quali sono i diversi faretti esterni a LED?
Faretto LED
I tradizionali faretti a LED per esterni possono essere utilizzati come illuminazione di edifici o per l'illuminazione di oggetti. Portano un'elevata luminosità e vengono commutati idealmente tramite un controllo a tempo o grazie a sensori di movimento.
Faretto a LED con rilevatore di movimento
Grazie al sensore di movimento passivo a infrarossi (PIR), questi proiettori reagiscono ai movimenti. La luce si accende solo quando è veramente necessaria. Tuttavia, durante il montaggio è necessario prestare attenzione, come mostrato nella pratica seguente.
Faretto a LED RGB
Con l'aiuto di faretti RGB, la tonalità della luce emessa può essere perfettamente adattata alle esigenze individuali. In questo modo è possibile, ad esempio, valorizzare in modo impressionante i colori del logo aziendale.
Faretto a LED a energia solare
Le lampade solari a LED possono essere montate rapidamente senza grandi sforzi di installazione. Sono quindi ideali per illuminazione di segnali o per aree in cui la posa di una linea elettrica diventa difficile.
La nostra buona pratica
Affinché le luci possano funzionare in modo efficiente con il rilevatore di movimento PIR, devono essere montate correttamente. L'area di rilevamento del sensore è strutturata a ventaglio e ha diversi angoli di apertura e portata a seconda del modello. Poiché il sensore è passivo, non emette radiazioni, ma rileva solo la radiazione termica a infrarossi in un determinato intervallo spazio tempo.
Se la fonte di calore (veicolo, persona o anche animale domestico) si muove in questa zona, la lampada a LED si accende automaticamente. La luminosità a cui la luce esterna deve accendersi e la durata della luce possono essere impostate a piacere.
Il migliore riconoscimento dei movimenti è dato quando una persona si muove in direzione trasversale rispetto alla "direzione di osservazione" del sensore. Se una persona passa direttamente al sensore, il movimento viene rilevato solo in ritardo. Ciò deve essere assolutamente tenuto in considerazione nella scelta del luogo di costruzione. L'altezza di montaggio consigliata può essere letta in gran parte nella documentazione tecnica.
In questo modo è possibile trovare il faretto a LED corretto
Quando si sceglie il faretto a LED adatto, si devono osservare diversi punti di vista:
Area di applicazione
Se volete illuminare in modo efficiente il parcheggio per visitatori, la facciata dell'edificio aziendale o il grande logo aziendale, sono assolutamente necessarie lampade a faretto ad alta intensità luminosa. Se l'area da illuminare è più piccola, i faretti a LED si trovano nella classe di potenza inferiore. Questi sono in parte dotati anche di un modulo solare e possono essere utilizzati quasi ovunque.
Intensità della luce
L'intensità della luce, ovvero la quantità di luce emessa da una lampada, è indicata in lumen (lm). Se si rapporta la potenza luminosa con il consumo di energia in watt (W), con l'efficienza luminosa o il valore lumen per watt si può fare una dichiarazione sull'efficienza economica del faretto.
Luogo di montaggio
Se il montaggio delle luci a LED avviene all'esterno, devono essere installate con la massima protezione dalle intemperie. Se ciò non è possibile, i faretti esterni posti a contatto con gli agenti atmosferici devono avere il tipo di protezione IP necessario (ad es. IP65). Informazioni più dettagliate sulla protezione da contatto/corpi estranei e umidità/acqua possono essere prese dal nostro tipo di protezione IP.
Alimentazione elettrica
La maggior parte delle luci esterne sono collegate direttamente alla tensione di rete a 230 V. Tuttavia, poiché non è sempre possibile posare una linea elettrica, sono disponibili anche faretti esterni a LED con batterie ricaricabili integrate e celle solari. In questo caso, il basso fabbisogno di corrente dei LED si nota in modo positivo.
Rilevatori di movimento
Le lampade per faretti con rilevatori di movimento si offrono soprattutto in aree in cui i visitatori, i clienti o altre persone si trovano di passaggio. In questo modo il rischio di incidenti viene ridotto al minimo. Inoltre, i rilevatori di movimento garantiscono che l'illuminazione sia accesa solo quando è necessaria.
La nostra buona pratica
I faretti esterni a LED con rilevatori di movimento sono perfetti anche per la protezione del perimetro aziendale. Grazie al rilevatore di movimento è possibile proteggere molto bene le aree particolarmente remote e poco visibili. Se le persone non autorizzate cercano l'accesso, vengono immediatamente scoperte nella luce chiara.
Domande frequenti sui faretti esterni a LED
Preferite utilizzare lampade a energia solare o faretti esterni a LED collegati saldamente in ambienti esterni?
Per un giardino privato, le lampade a energia solare con picchetto di terra e tecnologia LED sono Ideali come segnapasso. Soprattutto quando non è necessaria un'elevata potenza luminosa per l'illuminazione. Inoltre, nei punti necessari del giardino non sempre sono disponibili collegamenti di alimentazione resistenti alle intemperie. Se è necessaria un'elevata potenza luminosa, poiché l'oggetto da illuminare è grande e lontano, i faretti a LED con collegamento alla rete elettrica sono la soluzione migliore. Anche se l'installazione è più dispendiosa.
Come si imposta la tonalità del colore per i faretti RGB?
A seconda della versione, il colore della luce viene impostato tramite un dispositivo di controllo o un telecomando.
Quanti faretti possono essere collegati a un circuito da 230 V?
In genere, i singoli circuiti di corrente alternata sono protetti con massimo 16 A. Con una tensione d'esercizio di 230 V, ciò fornisce un carico massimo di 3680 W. la potenza di collegamento di tutte le lampade a LED o i proiettori alimentati a questo circuito - il valore complessivo non deve superare questo valore.
Un faretto per esterni deve avere un grado di protezione IP65?
Un faretto per esterni deve avere il grado di protezione IP65 solo se viene montato all'esterno senza protezione. Poiché sono a prova di spruzzi d'acqua, i faretti esterni non hanno nulla da invidiare se vengono spruzzati involontariamente con il tubo flessibile da giardino. Se il faretto esterno non è montato in giardino, ma a casa o all'esterno sotto il tetto, non deve avere il tipo di protezione IP65. In questo caso, il grado di protezione IP44 è completamente sufficiente.
Perché alcuni rilevatori di movimento spesso si attivano senza un motivo riconoscibile?
Perché i rilevatori di movimento commutano apparentemente senza motivo possono avere molte cause. Spesso si tratta di un allineamento errato. I rilevatori di movimento reagiscono quindi a persone o veicoli al di fuori del terreno. Un'altra causa potrebbe essere un'apertura di scarico nell'area di rilevamento, attraverso la quale fuoriesce aria calda. Ma anche animali come gatti o uccelli possono attivare rilevatori di movimento. Anche il freddo di evaporazione di una zona bagnata può già essere sufficiente per attivare il rilevatore di movimento.