Consulente
Fatti interessanti sugli elettromagneti
Cos'è un elettromagnete?
Quali sono i tipi e i modelli di elettromagneti?
Criteri di acquisto per gli elettromagneti - cosa c'è da considerare?
La nostra buona pratica
FAQ - domande frequenti sugli elettromagneti
Conclusione: Come acquistare l'elettromagnete adatto
Cos'è un elettromagnete?
Gli elettromagneti sono componenti elettromeccanici. Si utilizza il fatto che ogni conduttore a corrente continua genera un campo magnetico nelle immediate vicinanze. Se un filo viene avvolto in una bobina, viene applicata una tensione e quindi trasmessa da una corrente elettrica, le forze magnetiche nel conduttore si sovrapponono a un campo magnetico comune.
Se a questa bobina chiusa si aggiunge un nucleo di ferro di materiali ferromagnetici, le linee di campo magnetico si uniscono e producono un forte flusso magnetico. Un elettromagnete crea quindi, a differenza dei magneti permanenti, un campo magnetico solo in presenza di flusso di corrente.
Secondo il cosiddetto principio di riluttanza, il circuito magnetico di un elettromagnete cerca sempre di ridurre la sua resistenza magnetica riducendo il traferro /2>. Se si porta un materiale ferromagnetico vicino all'elettromagnete, questo viene quindi attratta da esso. In questo modo è possibile eseguire lavori meccanici.
Poiché gli elettromagneti possono essere collegati e disinseriti a piacere, possono essere utilizzati per molteplici applicazioni. Alcuni esempi sono la tenuta di porte tagliafuoco e la chiusura sicura anche in caso di incendio, con lo spegnimento della corrente, le operazioni di sollevamento durante il trasporto del materiale dei materiali ferromagnetici, le operazioni di frenatura senza contatto tramite induzione, accoppiamento magnetico e molto altro ancora.
Quali sono i tipi e i modelli di elettromagneti?
Con il termine generico elettromagneti si possono classificare in linea di principio tutti i tipi di costruzione, ma in questo caso si parla di elettromagneti classici nella loro costruzione senza parti in movimento, sotto forma di ancoraggio a soffietto o pieghevole. Questi magneti di sollevamento, spesso chiamati magneti di tenuta, non necessitano di un ancoraggio, in quanto il cerchio magnetico deve essere chiuso con loro in modo consapevole grazie al movimento di altri componenti ferromagnetici. In questa forma sono quindi realizzati con un nucleo di ferro aperto. Sul lato attivo, durante la corrente, attraggono materiali ferromagnetici e li mantengono fermi fino a quando la corrente non viene nuovamente disattivata.
In generale, la loro forma è cilindrica o rettangolare e il lato attivo è realizzato in superficie, per consentire la massima forza possibile grazie a un traferro il più piccolo possibile.
Il fissaggio dell'elettromagnete all'interno o al rispettivo dispositivo, o degli impianti tecnici, avviene, a seconda delle dimensioni, per lo più attraverso uno o più fori filettati sul retro.
Gli elettromagneti sono disponibili anche come cosiddetti elettromagneti permanenti. Includono un magnete permanente che, in assenza di corrente, genera la forza magnetica effettiva e fornisce quindi la forza di tenuta o di serraggio. Questa forza magnetica può essere neutralizzata mediante la corrente della bobina dell'elettromagnete e la formazione di un campo magnetico opposto con una forza identica al magnete permanente.
Criteri di acquisto per gli elettromagneti - cosa c'è da considerare?
Poiché le dimensioni, il peso e anche il prezzo degli elettromagneti sono in relazione con la forza di tenuta, non ha senso utilizzare un magnete molto forte, se una versione molto più piccola può svolgere il lavoro in modo altrettanto efficace.
Al contrario, è necessario osservare che le forze di tenuta specificate nella scheda tecnica si riferiscono sempre a una piastra di ferro con spessore di 10 mm e superficie liscia. I materiali più sottili, gli acciai legati e le superfici ruvide riducono la forza di tenuta, così come gli strati di vernice o sporco.
Gli elettromagneti permanenti sono particolarmente adatti per alcune applicazioni di sicurezza. Ad esempio, si bloccano anche le aree critiche in caso di interruzione di corrente. Al contrario, gli elettromagneti alimentati in modo permanente sbloccano automaticamente le porte di fuga o chiudono le porte tagliafuoco in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica a causa di un incendio.
La nostra buona pratica
Utilizzare per i cosiddetti processi di scatto, ovvero applicazioni in cui la forza magnetica deve essere sempre disattivata solo per un breve periodo, se possibile, elettromagneti permanenti. Non richiedono energia elettrica in "stato acceso" e sono quindi economicamente vantaggiosi.
FAQ - domande frequenti sugli elettromagneti
Cosa si intende con il termine regola della mano destra?
Questo rende molto facile determinare la direzione delle linee di campo e quindi i poli nord e sud del magnete: Afferrate la bobina con la mano in modo tale che le dita siano piegate nella direzione della direzione della corrente tecnica (dal polo positivo al polo negativo) e allargate il pollice lateralmente. Il pollice della mano destra indica la direzione del campo magnetico e allo stesso tempo il polo nord magnetico.
Perché la forza di tenuta degli elettromagneti è indicata in N e non in kg?
N (Newton) è la dimensione ufficiale della fisica per la forza. A differenza delle indicazioni di peso in chilogrammi (kg), che dipendono dal campo di gravità, l'unità N è una costante per una semplice conversione: 10 N corrispondono a circa 1,02 kg di peso o a una massa di esattamente 1 kg sulla terra. Viceversa: 1 kg di peso corrisponde a circa 9,81 N. un magnete di sollevamento con una forza di tenuta di 500 N può quindi (sulla terra) sostenere un peso di circa 51 kg. (500/9.81)
Conclusione: Come acquistare gli elettromagneti adatti
Durante la forza di tenuta deve essere sempre incluso un fattore di sicurezza, la forza di tenuta non deve essere troppo limitata. Prestare attenzione al tempo di accensione consentito in base alla scheda tecnica. Se è richiesta una forza elevata solo per un breve periodo di tempo, un solenoide piccolo può essere usato anche in combinazione con la sovracorrente. Il tipo di protezione e i contrassegni di prova eventualmente necessari devono essere in ogni caso conformi all'applicazione prevista.