Consulente
Trovare il termoventilatore ideale per le vostre esigenze
Cos'è una termoventilatore o un riscaldatore a ventola?
Quali sono le ventole di riscaldamento e i dispositivi di riscaldamento?
Timer e timer aumentano la sicurezza
Cosa bisogna fare per l'acquisto di ventilatori e apparecchi di riscaldamento?
Domande frequenti: Le domande più comuni sui ventilatori e i dispositivi di riscaldamento
Conclusione: In questo modo è possibile trovare la giusta ventola di riscaldamento o il dispositivo di riscaldamento giusto
Cos'è una termoventilatore o un riscaldatore a ventola?
Le ventole di riscaldamento e i dispositivi di riscaldamento sono parte integrante della tecnologia della climatizzazione. Si tratta di dispositivi di riscaldamenti mobili che riscaldano l'aria mediante ventilazione. Le ventole di riscaldamento e i termoventilatori vengono utilizzati per aumentare la temperatura ambiente a breve termine. Negli ambienti abitativi, i ventilatori e gli apparecchi di riscaldamento sono adatti come complemento per il riscaldamento centralizzato, in ambienti non riscaldati possono garantire rapidamente un maggiore comfort. A differenza dei sistemi installati in modo permanente, le ventole di riscaldamento possono essere posizionate o sospese in modo rapido e semplice.
Quali riscaldatori elettrici sono disponibili?
Lampada alogena
Un faretto alogeno si riscalda a causa della radiazione. A differenza dei tradizionali ventilatori riscaldanti, il riscaldatore alogeno non dispone di ventilatore, in quanto non distribuisce aria calda, ma riscalda direttamente persone e oggetti nell'ambiente. Questa tecnica è vantaggiosa per la bassa rumorosità e per la poca polvere.
Radiatore a gas a cartuccia
Un radiatore a gas a cartuccia non funziona con corrente, ma con una cartuccia di gas. È adatto per il riscaldamento di ambienti in cui non è disponibile alcun collegamento di alimentazione. La protezione antiribaltamento e la protezione da mancanza di ossigeno impediscono il fuoco o il soffocamento.
Riscaldatori al quarzo
I riscaldatori al quarzo contengono lampade speciali per la produzione di radiazioni termiche. Riscaldano gli oggetti e le persone irradiate e non necessitano di un ventilatore, in questo modo funzionano a bassa rumorosità e non creano confusione d'aria.
Generatori di aria calda
Le ventole di riscaldamento sono dotate di una spirale di riscaldamento nell'alloggiamento che riscalda rapidamente l'aria e la distribuisce con un ventilatore nella stanza. Grazie alla distribuzione dell'aria calda, anche gli ambienti di grandi dimensioni possono essere rapidamente temperati. In questo ampio gruppo di apparecchi si trovano modelli con portasciugamani integrato e oggetti visivamente sofisticate, che fanno una bella figura anche in salotto.
Riscaldatori PTC
I riscaldatori PTC sono dotati di un elemento in ceramica all'interno, riscaldato da un conduttore freddo. L'elemento in ceramica della tecnologia PTC non si accende e quindi riduce al minimo il rischio di incendi nelle stanze o odori sgradevoli dovuti alla polvere bruciata. Inoltre, gli elementi in ceramica sono autoregolanti e non possono surriscaldarsi.
Timer e temporizzatori aumentano la sicurezza
Se il termoventilatore o l'apparecchio di riscaldamento offre un timer o un interruttore a tempo, sarete accolti da un calore confortevole e non dovrete aspettare che l'apparecchio abbia completamente riscaldato l'ambiente. Ciò è particolarmente piacevole al mattino in bagno o quando si torna a casa dal lavoro. Anche per motivi di sicurezza, si consiglia un timer o un temporizzatore, in quanto impediscono al dispositivo di funzionare troppo a lungo, ad esempio perché è stato acceso sul divano o in camera da letto aveva dei piedi freddi.
Cosa bisogna fare per l'acquisto di ventole di riscaldamento e apparecchi di riscaldamento elettrici?
- Dimensione della stanza da riscaldare in m³
- Spazio abitativo, bagno o cantina
- Ventola o faretto
- Modello stand con piedistallo o montaggio a parete
- Aria fredda o funzione di raffreddamento
- Regolazione del termostato
- Temporizzatore
Il nostro consiglio pratico: funzione di ventilazione integrata
Alcuni modelli offrono anche per l'estate una funzione ventilatore pura, in cui la ventola può essere utilizzata senza l'utilizzo della fonte di calore. Questa funzione è generalmente chiamata funzione di raffreddamento o aria fredda. Questo è pratico, in quanto il nuovo dispositivo può essere utilizzato tutto l'anno.
Domande frequenti: Le domande più comuni sui ventilatori e i dispositivi di riscaldamento
Quanta corrente consuma una ventola di riscaldamento o un dispositivo di riscaldamento?
La potenza indicata in watt (W) consente di calcolare la quantità di corrente assorbita dalla ventola di riscaldamento o dal dispositivo di riscaldamento all'ora. Ad esempio, se la potenza specificata è di 2000 W, significa che nell'ora vengono consumati 2 kWh (kilowattora). Dalla bolletta elettrica scoprirete cosa pagherete per un kilowattora presso il vostro fornitore di energia elettrica.
Cosa è meglio: Radiatore o ventola di riscaldamento?
Non esiste una risposta globale. Se è preferibile un radiatore o una ventola di riscaldamento, dipende dal tipo di utilizzo. In ambienti in cui è possibile muovere molta polvere, l'utilizzo di una ventola di riscaldamento è piuttosto problematico, in questo caso è preferibile un radiatore di riscaldamento. Grazie al tipo di generazione di calore, le ventole di riscaldamento producono risultati più rapidi.
Quanto sono sicure le ventole di riscaldamento e i dispositivi di riscaldamento?
Molti modelli offrono un fusibile a levetta, quindi uno spegnimento automatico in caso di caduta del dispositivo. Un'altra opzione di sicurezza è la protezione da surriscaldamento, che impedisce al dispositivo di surriscaldarsi. Se in casa ci sono bambini piccoli o animali domestici, è consigliabile scegliere elettrodomestici che non si scaldano così tanto e che non cadono così facilmente. In linea di principio, i dispositivi sono sicuri se le istruzioni di sicurezza sono rispettate come da manuale d'uso.
Conclusione: In questo modo è possibile trovare il termoconvettore o il dispositivo di riscaldamento adatto
Per la scelta del termo ventilatore adatta o del dispositivo di riscaldamento adatto, i vostri desideri personali sono al centro della riflessione. Il nuovo dispositivo di riscaldamento deve rimanere in salotto in modo permanente per garantire un calore confortevole di sera con l'aiuto di un termostato o si desidera utilizzare l'apparecchio solo in casi estremi? Il bagno dovrebbe essere già preriscaldato al mattino, grazie al temporizzatore, quando si è in piedi? Avete bisogno di un dispositivo per la cantina o il garage non riscaldati, che non deve essere bello, ma che riscalda molto rapidamente ed efficacemente l'intera stanza? O avete bisogno di un piccolo e leggero dispositivo che può essere trasportato facilmente? Le ventole di riscaldamento e i riscaldatori non sostituiscono il riscaldamento centralizzato, ma sono spesso la soluzione giusta per un'estate piovosa. Le esigenze di riscaldamento e ventilazione sono molteplici quanto la gamma di prodotti stessa: con le giuste domande trovate il dispositivo adatto alle vostre esigenze individuali.